Si vous êtes à la recherche de l’outillage adéquat pour électricien, vous constaterez rapidement que le choix peut être aussi impressionnant qu’écrasant. Mais que vous soyez bricoleur ou professionnel, vous découvrirez ici les quatre outils qui ne devraient manquer dans aucune boîte à outils.
Un équipement de base solide pour les artisans
Le fabricant WEICON TOOLS réunit dans son Kit de démarrage professionnel les quatre principaux outils d’électricien. Dans cet article, nous examinons les différents outils de plus près et vous montrons ce qu’ils peuvent faire.
Must-have No. 1 – le couteau à câbles

Avant l’invention des couteaux à câbles modernes, on utilisait de simples couteaux pliants pour dénuder les câbles. Mais comme le risque de blessure et d’endommagement du conducteur électrique était très élevé, il a fallu rapidement trouver une autre solution. Aujourd’hui, les couteaux à câbles modernes, de préférence avec vis de réglage intégrée, permettent de retirer la gaine des types de câbles ronds courants de manière beaucoup plus simple, plus sûre et plus précise.
Avec le couteau à câble No. S 4-28 inclus dans le kit de démarrage professionnel, vous pouvez régler individuellement la lame intérieure en fonction de l’épaisseur de la gaine de chaque câble grâce à la vis de réglage. La lame intérieure coudée peut en outre être tournée librement dans le sens radial afin d’effectuer une coupe circulaire sur le câble. La lame intérieure pénètre alors dans la gaine, s’aligne et coupe la gaine. Deux à trois rotations suffisent pour obtenir une coupe précise.Il est possible d’effectuer une coupe longitudinale au cours de la même étape de travail sans devoir recommencer, car la lame de coupe tourne elle-même automatiquement dans le sens de la traction, sans perdre la hauteur réglée. L’étrier de maintien, équipé d’un ressort de traction, est responsable du guidage du câble et du centrage de la lame intérieure. Résultat : une coupe précise et constante en un minimum de temps.
Le couteau à câble No. S 4-28 convient aux câbles ronds d’un diamètre de 4 mm à 28 mm. Un petit bonus : Une lame à crochet a en outre été intégrée à l’outil et peut être escamotée dans le boîtier.
Ne doit pas manquer non plus – la pince à dénuder automatique

La pince à dénuder No. 5 convient à tous les conducteurs flexibles et massifs courants de 0,2 mm2 à 6 mm² et possède une butée de longueur réglable (5-12 mm) pour des travaux particulièrement précis, par exemple pour la confection de séries. Autre particularité de la No. 5 : elle dispose d’une pince coupante latérale intégrée (jusqu’à 2 mm de diamètre).
Pour travailler dans des endroits difficiles d’accès – un outil avec une forme plus longue.

Ceux qui se sont souvent occupés du montage de boîtes d’encastrement et de boîtes pour murs creux le connaissent bien : Le travail dans les boîtes basses peut être pénible en raison de la difficulté d’accès. Ici, il n’y a pas de place pour des outils encombrants et peu maniables !
Le Rundkabel-Stripper No. 13 convient au dénudage à ras de câbles ronds et de câbles pour locaux humides d’un diamètre de 6 mm à 13 mm dans des endroits particulièrement difficiles d’accès. Grâce à sa forme de poignée ergonomique spéciale, le dénudeur de gaine tient bien en main et ne glisse pas. La tête de l’outil, arrondie et peu encombrante, est parfaitement adaptée au mode de construction de la géométrie actuelle des boîtes. Même les câbles situés dans des boîtes à parois creuses plus profondes peuvent être atteints sans effort et dénudés de manière fiable grâce à la construction plus longue de l’outil.Une butée de longueur est intégrée dans le boîtier et peut être placée à volonté dans une plage de 3 cm à 10 cm. Le gainage peut être retiré sans régler la profondeur de coupe. De plus, grâce à la disposition intelligente des lames, vous n’avez pas à vous soucier des restes de gaine qui s’obstruent. De nombreux avantages donc, qui font de la dénudeuse un outil indispensable pour les électriciens.
Toujours important – Dénudeur pour câbles coaxiaux

Avec le côté A, on découvre la gaine extérieure jusqu’au blindage. Le côté B permet ensuite d’exposer le conducteur interne. Tous les câbles coaxiaux courants – de 3,8 mm à 7,5 mm de diamètre extérieur – peuvent être dénudés à l’aide de cet outil. Il n’est pas nécessaire de régler la profondeur de coupe.
En outre, le dénudeur convient également au dénudage de tous les câbles NYM et flexibles courants.
Le saviez-vous? De nombreux outils WEICON, dont ceux présentés ici, ont été testés par le TÜV. L’institut indépendant ne se contente pas de contrôler les outils en termes de sécurité au travail. Il examine également de plus près les matériaux utilisés, afin d’exclure par exemple les substances cancérigènes.
Un équipement complet
Les quatre outils de dénudage présentés font partie de l’équipement de base des artisans dans les domaines de l’électricité, du chauffage et du service après-vente et conviennent également pour le bricolage et les loisirs. Les quatre outils se retrouvent dans le kit de coffrage de WEICON TOOLS – toujours à portée de main et bien rangés.
Photos: WEICON