Le lieu de travail du futur est mobile – et nos terminaux doivent être tout aussi mobiles. Une batterie puissante et fiable est donc essentielle lors de l’achat de nouveaux appareils. Dans ce guide, nous présentons la dernière technologie de charge à base de nitrure de gallium (GaN). Les alimentations GaN combinent une conception compacte avec des performances élevées. En savoir plus sur les avantages ci-dessous et découvrir quels appareils sont déjà équipés de la technologie du futur.
Le silicium est dépassé, le temps est venu pour le GaN
Le nitrure de gallium est utilisé de plus en plus fréquemment dans les appareils électroniques depuis les années 1990 : utilisé à l’origine dans les LED et les systèmes solaires, le matériau semi-conducteur de type cristal est désormais devenu indispensable dans les lecteurs Blu-ray également. Le GaN garantit que les disques peuvent être lus.
Progressivement, le nitrure de gallium est également installé dans de plus en plus de chargeurs. Jusqu’à présent, le matériau semi-conducteur le plus courant dans les alimentations électriques est toujours le silicium. Cependant, le développement technologique des alimentations Si a atteint ses limites ces dernières années et il n’y a que de très faibles avancées. L’utilisation du nitrure de gallium rend à nouveau possible d’importants développements ultérieurs.
Par rapport au silicium, le nitrure de gallium présente l’avantage principal de ne pas nécessiter autant de composants qu’avec les alimentations Si conventionnelles. Les appareils sont beaucoup plus compacts. Dans le même temps, le GaN a une efficacité de bande interdite plus élevée. Pour cette raison, le courant peut être conduit beaucoup plus rapidement à travers une puce de nitrure de gallium qu’à travers du silicium. Cela signifie que les dernières technologies de connexion telles que USB-C peuvent être utilisées. L’avantage pour les utilisateurs : vous pouvez charger vos appareils compatibles beaucoup plus rapidement qu’avec une connexion USB-A standard. Dans ce guide, nous expliquons quels autres avantages une interface USB-C offre.
L’efficacité accrue présente également l’avantage que moins de chaleur est générée pendant le passage du courant et que les quelques composants nécessaires peuvent être installés encore plus près les uns des autres. La chaleur est plutôt défavorable aux transmissions, car elle favorise la déperdition d’énergie. Plus on en produit, plus il faut d’énergie pour atteindre la même performance. En ce qui concerne les alimentations GaN, cela signifie que vous avez besoin de moins de courant qu’avec les alimentations Si pour obtenir le même résultat de charge. Cela vous permet d’économiser jusqu’à 20 % d’électricité par rapport aux alimentations électriques conventionnelles.
Si vous utilisez un chargeur rapide et souhaitez accéder à la pleine puissance, vous devez vous assurer que les câbles utilisés et les appareils connectés sont de la même norme. Si votre câble USB supporte plus de 3 A, un marqueur E doit également être installé dans le connecteur. Sinon, il y aura une perte de performance.
Jusqu’à présent, les alimentations GaN ne sont pas particulièrement répandues. Cependant, selon une étude de TrendForce, les alimentations au nitrure de gallium représenteront plus de 50 % des chargeurs nouvellement fabriqués d’ici 2025.
Un bloc d’alimentation – plusieurs appareils : les bornes de recharge rapide de Good Connections
Good Connections est un fabricant qui utilise déjà la technologie GaN dans son portefeuille de produits. Les chargeurs rapides proposés par Good Connections profitent de la vitesse rendue possible par le nitrure de gallium et privilégient donc les connexions USB avec le taux de transfert le plus rapide : USB-C. Cependant, comme tous les appareils ne sont pas compatibles avec la dernière norme USB à ce jour, les alimentations en nitrure de gallium Good Connections combinent des ports USB-C avec des ports USB-A.
GC PCA-W001W : le chargeur rapide 1:3
Grâce à la conception compacte des composants individuels, vous pouvez charger jusqu’à trois appareils en même temps avec le chargeur rapide GC PCA-W001W. Il dispose de deux interfaces USB-C d’une puissance allant jusqu’à 90 W par port et d’un port USB-A d’une puissance allant jusqu’à 18 W. De plus, il prend en charge les dernières technologies de charge telles que Qualcomm Quick Charge 4+ et Power Delivery 3.0. Cela permet à l’alimentation de reconnaître les appareils connectés et de communiquer avec eux afin de fournir exactement la puissance requise.Chargez quatre appareils avec une seule alimentation en nitrure de gallium – avec le GC PCA-D001W
Le GC PCA-D001W dispose même de quatre connexions : deux ports USB-C et USB-A. Selon le port, il vous permet une puissance allant jusqu’à 18W (USB-A) ou 100W (USB-C) et est donc encore plus puissant que le GC PCA-W001W. Les deux chargeurs rapides sont équipés de fonctions de sécurité pratiques telles que la protection intégrée contre les courts-circuits, la protection contre les surintensités, la protection contre la surchauffe, la protection contre les surtensions et la protection contre les surcharges. Ainsi, vous pouvez alimenter vos appareils sans souci.Conclusion
Le nitrure de gallium (GaN) est le matériau semi-conducteur du futur. En raison d’une efficacité de bande interdite plus élevée, les puces GaN peuvent laisser passer le courant beaucoup plus rapidement que les puces en silicium. De plus, moins de chaleur est générée, c’est pourquoi les chargeurs peuvent être rendus encore plus compacts qu’auparavant. Cela vous permet d’alimenter plusieurs terminaux en même temps et plus rapidement. Vous trouverez un large choix d’alimentations GaN dans la boutique en ligne de reichelt.
Images : Adobe Stock