Avec le déconfinement et l’assouplissement des règles en relation avec la crise du COVID-19. Toutefois, il est toujours nécessaire de maintenir des règles d’hygiène et de distanciation sociale pour éviter que la pandémie ne reprenne – au moins jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.
La reprise des activités pose des défis majeurs aux entreprises de tous les secteurs, qu’il s’agisse du commerce de détail et de gros, du tourisme, des sites de production ou de la restauration. Après tout, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour se conformer correctement à la réglementation. Si le virus se propage parmi le personnel, cela a un impact économique dévastateur sur l’entreprise.
À quoi les entreprises doivent-elles prêter attention maintenant et quels sont les outils qui aident à mettre en œuvre les règles d’hygiène et de distanciation sociale ?
Nettoyage et désinfection des surfaces
Des études indiquent que le virus peut rester sur des surfaces pendant plusieurs jours. C’est pourquoi une attention particulière doit être accordée au nettoyage régulier des tables, des comptoirs ou des vitres dans les entreprises.
Tout d’abord, il faut être conscient de la différence entre le nettoyage et la désinfection. Le nettoyage permet principalement d’éliminer les impuretés et ne tue les germes que dans une faible mesure. Cela peut réduire le risque d’infection. Davantage de germes sont éliminés par la désinfection. Selon l’Institut Robert Koch (RKI), un nettoyage régulier est suffisant en dehors des établissements de soins. Le RKI émet des recommandations pour la sélection d’un désinfectant approprié et approuvé.Les équipements de protection individuelle portés pendant le nettoyage doivent être éliminés par la suite. Les entreprises doivent définir des points de contact fréquents et les nettoyer régulièrement. Il s’agit de poignées, d’interrupteurs et de surfaces, mais aussi d’appareils électroniques tels que les téléphones, les claviers et les caisses enregistreuses. Des produits de nettoyage sont disponibles pour ces derniers. Les poignées et les robinets peuvent être remplacés par des versions sans contact afin de réduire le risque d’infection. Des lampes UV de désinfection sont également disponibles, qui permettent de tuer les germes sans utiliser de produits chimiques.
L’établissement d’un calendrier de nettoyage contribue à assurer un nettoyage régulier. Une vue d’ensemble supplémentaire est fournie par des autocollants sur lesquels le dernier nettoyage peut être noté. L’employeur doit également veiller à ce que les produits de nettoyage appropriés soient disponibles en quantité suffisante.
Protection personnelle
Pour assurer la protection individuelle des employés, l’équipement de protection individuelle (EPI) selon l’activité est important pendant le travail. Les EPI comprennent les masques et les gants, par exemple. Celles-ci minimisent le risque d’infection tant parmi les employés qu’au contact entre l’employé et le client. En tout état de cause, les EPI doivent être disponibles en quantité suffisante. Il ne peut être porté qu’une seule fois et doit être éliminé par la suite.En outre, une hygiène des mains adéquate doit être assurée. L’employeur peut faciliter cette démarche en fournissant du savon et du désinfectant. Pour que les nouvelles règles deviennent une habitude, des panneaux peuvent être mis en place pour montrer que les mains doivent être lavées correctement et en même temps leur rappeler de le faire. Dans certains pays, un masque de protection doit être porté dans les entreprises et les magasins. Les panneaux peuvent également faciliter le respect de ces règlements.
Distanciation sociale
Dans la mesure du possible, une distance de 1 à 2 mètres doit être maintenue entre deux personnes. Pour réduire au minimum les contacts personnels, les réunions qui ne doivent pas être tenues d’urgence en personne doivent être organisées par téléphone ou en ligne. De plus, il peut être nécessaire de répartir la main-d’œuvre au moyen d’un plan de personnel afin que le personnel ne soit pas présent simultanément et de pouvoir respecter la réglementation en matière de distance. En outre, les pauses doivent être décalées, surtout si une cantine est utilisée, car le risque d’infection est particulièrement élevé lors des repas.
Le respect de la réglementation en matière de distanciation sociale peut être facilité par l’application de marquages au sol ou de périmètres de sécurité. Cela s’applique également pour empêcher le virus de se propager lors de contacts personnels avec les clients. Par exemple, une ligne de sécurité doit être tracée devant les comptoirs, les guichets et les caisses enregistreuses. Les marquages collés au sol peuvent également être utilisés pour guider les clients de manière spécifique dans un magasin ou pour guider les employés dans la production ou les entrepôts en leur donnant des indications. Ceux-ci doivent toujours être conçus comme des itinéraires à sens unique et doivent être signalés par un panneau de direction. En outre, des autocollants sur le sol peuvent être utilisés pour indiquer où les clients peuvent attendre dans une file d’attente afin de garantir une distance suffisante.En outre, une protection contre les crachats peut protéger les employés qui ont des contacts personnels avec les clients, car elle fait rempart contre les plus fines gouttelettes.
En tout état de cause, la mise en œuvre correcte et à long terme des règles d’hygiène et de distanciation sociale nécessite un changement majeur. Les employés et la direction doivent être en contact étroit à tout moment afin de garantir la sécurité de la main-d’œuvre et des clients.
Vous pouvez trouver d’autres produits sur ce sujet sur notre page d’aperçu.