Les Chipsets AMD sous la loupe

Le chipset a une grande influence sur les performances globales du système informatique, car en tant qu’élément central de la carte mère, il contrôle le flux de données entre le processeur, la RAM, les systèmes bus et les contrôleurs des interfaces internes et externes. Le choix du bon chipset détermine les composants qui peuvent être utilisés dans un système informatique.

Lors de l’assemblage d’un PC de bureau, l’accent est mis sur le choix de la carte mère et du chipset correspondant, qui à son tour relie tous les composants du PC, tels que la RAM, le SSD, l’adaptateur graphique et le CPU. L’unité centrale est montée sur un socket. Il est important de s’assurer que le socket et le chipset de la carte mère correspondent à l’unité centrale respective.

Critères de sélection des chipsets, puces

Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de la sélection du jeu de puces approprié :

  • Version PCIe : PCIe (PCI Express) désigne la norme selon laquelle les voies internes transfèrent des données entre le CPU, le contrôleur embarqué et d’autres périphériques, tels qu’une carte graphique. PCIe 4.0, la version actuelle, est environ deux fois plus rapide que PCIe 3.0. En outre, il est également important de prendre en compte le nombre de voies dans la version PCIe correspondante.
  • Connexion chipset/ CPU : plus la connexion entre le CPU et le chipset est rapide, plus la puissance disponible pour le couplage des dispositifs au chipset est importante.
  • PCIe par CPU : décrit le nombre de voies PCIe auxquelles des adaptateurs graphiques peuvent être connectés.
  • USB 3.2 Gen 1 (initialement 3.0) ou Gen 2 (initialement 3.1) : décrit le nombre de ports USB pris en charge jusqu’à 5 ou 10 GBit/s.
  • Overclocking du CPU : les fonctions d’overclocking peuvent être utilisées pour augmenter les performances du matériel.

Comparaison des chipsets AMD de l’ancienne et de la nouvelle génération

Le chipset détermine également si la carte mère permet l’overclocking du processeur. Avec AMD, presque tous les chipsets supportent l’overclocking du CPU, bien que les cartes mères présentent des différences en termes d’options de connexion.

Les cartes mères AM4 actuelles sont disponibles avec les chipsets B550, B450 et B350, ainsi qu’avec les variantes haut de gamme X370, X470 et X570. À quelques exceptions près, presque tous les processeurs AMD peuvent être combinés avec les chipsets AMD disponibles.

Ceux qui décident d’acheter des planches des générations précédentes doivent absolument faire attention à la compatibilité : L’un des défauts des modèles précédents est qu’une mise à niveau du BIOS est d’abord nécessaire pour utiliser des processeurs plus récents.

Par rapport au chipset X570, le B550 est la variante la moins chère. Outre la faible connectivité, un autre inconvénient est l’unique emplacement SSD PCIe 4.0. En revanche, la carte X570 offre la possibilité d’accueillir deux SSD NVMe selon la dernière norme.

Ceux qui apprécient un fort overclocking des modèles haut de gamme Ryzen trouveront également que la variante X570 est le meilleur choix.

Un point négatif est cependant le refroidissement actif, inévitable pour presque toutes les cartes mères en raison des besoins élevés en énergie du chipset. En revanche, les cartes B550, qui économisent les ressources, se débrouillent avec des refroidisseurs passifs.

Les cartes mères basées sur le chipset B550 sont intéressantes en raison de leur rapport prix/performance attractif, en particulier pour les utilisateurs qui n’ont pas d’exigences particulières mais qui attachent néanmoins de l’importance à une solide performance informatique. Contrairement aux cartes X570, elles ne prennent en charge que les processeurs de l’architecture Zen 3 et les processeurs Ryzen de la troisième génération – mais pas les processeurs des générations Zen et Zen+ plus anciennes.

Les cartes mères dotées de jeux de puces X470 et X370 sont presque identiques aux cartes X570 en termes de fonctionnalités, mais elles se passent de PCIe 4.0 et sont plus économiques et permettent d’économiser les ressources en fonctionnement.

Les cartes équipées de puces B450 et B350 sont à nouveau un cran en dessous des puces X, mais elles conviennent toujours à la majorité des utilisateurs grand public, car elles disposent de connexions suffisantes et offrent également un très bon rapport qualité-prix. 

Les générations dans l’aperçu comparatif

X570X470X370B550B450B350
Connexion ChipsetsPCIe 4.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 3.0 x4PCIe 3.0 x4
PCIe Lanes disponibles4.0 x162.0 x82.0 x83.0 x102.0 x62.0 x6
USB 3.2 Gen 2 (initialement 3.1)822222
USB 3.2 Gen 1 (initialement 3.0)066222
USB 2.0466666
SATA III444422
SATA Express02x ou 4x SATA ou 4x NVMe Gen 32x ou 4x SATA ou 4x NVMe Gen 302x ou 4x SATA ou 4x NVMe Gen 32x ou 4x SATA ou 4x NVMe Gen 3

Recommandation pour les utilisateurs exigeants

Les chipsets AMD actuels B550 et X570 sont idéaux pour l’overclocking du CPU, afin que les joueurs, par exemple, puissent tirer le maximum de performances du système.

En outre, les convertisseurs de tension ont été améliorés par rapport aux anciennes cartes mères, ce qui permet également d’obtenir des performances supérieures : En effet, selon le système choisi, l’unité centrale est capable de maintenir l’impulsion du CPU plus longtemps ou d’obtenir de meilleures valeurs d’overclocking. Grâce à la compatibilité PCIe 4.0, il est possible d’obtenir des performances encore plus élevées avec la bonne carte graphique.

Conçu spécialement pour les spécialistes des effets graphiques, des données et de la vidéo, le chipset AMD TRX40 offre une connectivité PCIe 4.0 pour une large gamme d’options d’extension pour les matrices multi-GPU et NVMe exigeantes. Avec la DDR4 à quatre canaux, le support ECC disponible et l’overclocking déverrouillé, le chipset obtient un score particulièrement élevé auprès des utilisateurs qui dépendent d’une puissance de calcul massive. En outre, un processeur à 64 cœurs peut être installé dans un système AMD avec un chipset TRX40, ce qui peut être un grand avantage, notamment pour le rendu vidéo.

Recommandation pour les utilisateurs dans l’environnement B2B

Comme le potentiel d’overclocking n’est généralement pas un critère dans le secteur B2B, les cartes mères B450 et B550 sont particulièrement recommandées ici. Par exemple, le chipset B550 offre toutes les fonctions qui sont importantes pour un bon PC de bureau. Un petit inconvénient est la sélection encore relativement limitée des processeurs. Si vous voulez être sûr, vous devriez également choisir la variante X570, un peu plus coûteuse : Le modèle supérieur actuel d’AMD est également compatible avec les anciennes séries de processeurs. Toutefois, un modèle B devrait généralement suffire pour la plupart des applications quotidiennes.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *