Eine spannende Angelegenheit: Strom im Garten und Kleingarten

Un thème sous haute tension : l’électricité dans le jardin

Le système électrique du jardin est un secteur à part de l’électricité de la maison. L’humidité que l’on trouve dehors augmente le risque d’électrocution. C’est pourquoi les installations électriques de 230 V sont nettement plus complexes à l’extérieur qu’à l’intérieur. Souvent, l’énergie solaire, avec sa moindre tension et ses câbles courts, constitue un bon compromis pour le consommateur.

Alimenter l’éclairage et les dispositifs du jardin depuis la maison

La prise extérieure représente le moyen le plus simple de fournir l’électricité au jardin. Il suffit de passer une gaine étanche dans le mur de la maison et d’installer une prise protégée des projections d’eau à au moins 60 cm au-dessus du sol.

Mais pour poser un câble électrique permanent dans le jardin, il vous faut alors un câble de mise à la terre. Son isolation maintient non seulement l’humidité à bonne distance, mais elle est aussi plus stable sur le plan mécanique que sur une installation intérieure.

Une alimentation solaire dotée d’un convertisseur convertissant si nécessaire la tension continue de la pile solaire en tension alternative de 230 V constitue une bonne alternative pour les tonnelles de jardin, les remises à outils et les abris de jardin.

L’énergie solaire : les options à votre disposition pour le jardin

Il existe deux catégories de systèmes solaires pour le jardin. D’un côté les installations autonomes qui couvrent entièrement leurs besoins électriques grâce à leurs cellules solaires. De l’autre côté, les installations solaires plus grosses et plus puissantes qui rechargent une pile solaire de plus grande capacité pour alimenter plusieurs consommateurs.

Dans la première catégorie, on retrouve souvent les lampes solaires qui se plantent dans le sol avec des piquets, se posent sur une surface plane ou se suspendent. En règle générale, ces lampes sont dotées de très petites cellules solaires aux arêtes très courtes qui ne leur permettent de stocker de l’énergie que pour les courtes nuits d’été lorsqu’il fait beau en journée.

La protection contre les décharges totales est un composant essentiel de la pile que l’on ne retrouve malheureusement pas sur toutes les lampes solaires.

Les ventilateurs solaires, que l’on peut par exemple poser directement au plafond, constituent un autre accessoire intéressant.

Ils n’utilisent aucune pile car la cellule solaire entraîne directement le moteur du ventilateur. Par conséquent, plus le soleil brille, plus le ventilateur tourne.

Une centrale solaire dans votre jardin

Les modules solaires, les piles solaires ainsi que les régulateurs de charge solaire font partie de la seconde catégorie d’énergie solaire. Les régulateurs veillent à recharger la pile de manière optimale : elle ne doit pas être trop rechargée, mais ses cellules ne doivent pas non plus se décharger dès que la luminosité décline.

Les consommateurs électriques sont eux aussi raccordés au régulateur de charge solaire, qui protège à l’occasion leur batterie d’une décharge totale.

Cette catégorie d’énergie solaire convient à l’éclairage du jardin et des tonnelles ainsi qu’aux pompes des fontaines.

Elle permet également d’utiliser un certain nombre d’accessoires de voiture et de camping lorsque la tension de sortie du régulateur de charge n’est pas de 230 V, mais seulement de 12 ou 24 V.

Image : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *