Le multimètre est l’instrument de mesure qui sait tout faire. La plupart des multimètres sont des appareils portatifs que l’on peut utiliser de manière fixe et mobile. Ce guide vous présente les types de multimètres, leurs applications et les différentes catégories de mesure.
A quoi sert un multimètre ?
Il existe deux types de multimètres : les instruments de mesure analogiques dotés d’une aiguille et d’une échelle existent depuis presque une centaine d’années, et les instruments numériques dotés d’un écran depuis une cinquantaine d’année.
Les multimètres numériques ont presque complètement remplacé leurs aînés analogiques. Les multimètres analogiques continuent d’être fabriqués et utilisés, aussi bien pour le segment d’entrée de gamme que pour le segment haut de gamme.
Si l’écran numérique offre une valeur précise, l’affichage avec une aiguille et une échelle permet de relever rapidement un ordre de grandeur et de repérer une tendance.
C’est pourquoi certains multimètres numériques sont également dotés d’un affichage à barres ou d’un écran graphique similaire à l’aiguille et l’échelle du multimètre analogique.
Mesurer la tension, l’intensité, la résistance
Les multimètres mesurent l’intensité et la tension, sur le courant alternatif et continu, ainsi que la résistance. Autres fonctions supplémentaires possibles :
- le testeur de continuité émet un signal sonore lorsque la résistance est faible. Inutile alors de regarder l’écran pour savoir que deux points de mesure sont raccordés électriquement.
- Le testeur de diode et le testeur de transistor vérifient que les composants électroniques fonctionnent correctement.
- Mesure de la capacité des condensateurs.
- Mesure de la fréquence, par exemple la fréquence de 50 Hertz de l’alimentation secteur.
- Mesure de la température, de l’humidité de l’air, de la luminosité.
- Mesure de la valeur pH d’un liquide.
Formes spéciales et domaines d’application avérés du multimètre
La plupart des multimètres disposent de deux cordons de test fixes, mais vous pouvez également raccorder deux cordons de test grâce aux prises prévues à cet effet. Le stylo multimètre comporte une pointe de mesure directement intégrée au boîtier.
Il peut ainsi prendre des mesures facilement dans les endroits inaccessibles aux multimètres classiques. Les multimètres à pince sont quant à eux capables de mesurer un courant en l’absence de contact électrique avec le fil conducteur. Ils se prêtent donc particulièrement à la mesure des tensions très élevées.
Les domaines d’application des multimètres sont catégorisés par la norme DIN IEC 61010-1. Les catégories de mesure I et II conviennent particulièrement aux amateurs. (Pour une tâche de catégorie inférieure, vous pouvez utiliser un instrument de mesure d’une catégorie supérieure, mais l’inverse n’est pas possible).
-
Catégorie I :
Mesure sur des appareils non raccordés au réseau électrique (ex. sur batterie).
-
Catégorie II :
Mesure sur des appareils raccordés au réseau d’électricité domestique monophasé normal.
-
Catégorie III :
Mesure dans la zone de boîtes de distribution et d’installations triphasées.
-
Catégorie IV :
Applications haute tension.