L’avenir des LEDs – une interview avec LED’s CHANGE THE WORLD

M. Kucharski de LED’S CHANGE THE WORLD
M. Kucharski de LED’S CHANGE THE WORLD

Veuillez vous présenter et présenter votre entreprise LED’S CHANGE THE WORLD.

Il y a 8 ans, nous avons fondé la société Sengled and I, LED’s CHANGE THE WORLD GmbH, avec M. Peter Petz.
À l’époque, nous visions le consommateur final avec nos lampes LED de haute qualité à usage général à des prix très compétitifs.

Entre-temps, nous avons considérablement élargi notre gamme de produits et offert des produits et services liés aux LED, principalement à des clients commerciaux.

Notre stratégie est fortement axée sur les sources lumineuses changeantes.

Sous le slogan “Full tube compatible”, vous proposez un tube LED qui s’adapte toujours. Qu’est-ce qui rend le produit si spécial ?

En bref, notre tube universel LED n’a pas besoin d’une liste de ballasts testés, comme c’est souvent le cas dans l’industrie. Il fonctionne simplement avec tous les ballasts – c’est garanti.

Que disent vos clients et utilisateurs du produit ? Quels sont les avantages pour les utilisateurs ?

Il n’est pas nécessaire de stocker différents tubes LED pour différentes applications. Prenons l’exemple des luminaires alimentés par ECG.

Un client possède 500 tubes fluorescents en bandes lumineuses. Qui sait si le même ballast est installé dans tous les luminaires ? En règle générale, personne ne le sait.

Notre tube universel est le produit de choix. Peu importe ce qui est installé. Juste “compatible tube plein”. L’économie d’énergie ne pourrait pas être plus facile sans maux de tête et investissements élevés.

Les clients attendent également de la sécurité lors de l’installation et de l’utilisation. Notre tube est certifié ENEC.

Comment est née l’idée du produit, quel a été le facteur décisif ?

La variété sans cesse croissante des tubes LED. Qui devrait en savoir plus à ce sujet ? Comment l’utilisateur doit-il choisir le bon produit rapidement et facilement ?

C’est devenu une petite science. Des relations amicales étroites avec les développeurs de cette technologie à Amsterdam ont conduit à l’idée de transférer cette invention en production de masse. Nous sommes fiers de faire partie de cette grande collaboration.

Non seulement les innovations de produits, mais aussi l’environnement et la responsabilité sociale sont très importants pour vous et LED’s CHANGE THE WORLD. Comment s’impliquer ?

Notre conviction se reflète dans notre nom. Depuis le tout début, nous sommes un commanditaire de la protection du climat OroVerde à travers la protection des forêts tropicales.

Nous sommes également membre de DESWOS. Cette association – peu connue du public – a connu un grand succès depuis 50 ans dans la lutte contre la pénurie de logements et la pauvreté dans les pays en développement.

Comment estimez-vous le marché de l’éclairage LED dans les 5 prochaines années ? Où va le voyage ?

Nous verrons une nouvelle réflexion vers des sources lumineuses variables. Les LED fixes intégrées dans les luminaires seront mises à l’épreuve. L’UE prépare une nouvelle étape de la directive sur l’écoconception.

Nous devons veiller à ne pas nous retrouver face à une montagne incommensurable de déchets électroniques.

Y avait-il quelque chose de mal dans le passé à ne travailler qu’avec des sources lumineuses remplaçables ? L’entretien et le remplacement des lampes usagées doivent être simples et économiques.

Bien entendu, l’efficacité de la technologie LED peut encore être améliorée. Mais il doit rester abordable et donc intéressant pour l’utilisateur.

Quels autres produits innovants avez-vous prévu ? Pouvez-vous dire quelque chose à nos lecteurs ?

La nécessité de remplacer les tubes fluorescents subsistera pendant de nombreuses années. Nous travaillons à pleine vitesse sur un tube universel qui peut également fonctionner directement sur 230 V. Ce sera alors la truie laitière en ponte.

Quels mots de conclusion/recommandations aimeriez-vous donner aux lecteurs et aux clients de Reichelt ?

Vous pouvez faire confiance à notre produit. Même si vous avez été déçu par la compatibilité d’autres tubes dits universels jusqu’à présent. Calculez vous-même : LED 24 W au lieu de tube fluorescent 58 W et cela sans maux de tête. C’est tout simplement logique.

Avec 10 heures et 300 jours/an de fonctionnement à 0,25€/kWh, l’investissement est facilement amorti en un an. Et puis tu gagnes beaucoup d’argent. Y a-t-il un meilleur investissement ?

Les tubes fluorescents de LED’S CHANGE THE WORLD peuvent être trouvés ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *