Conception sans compromis et scénarios d’application polyvalents
Leur flexibilité de design vous permet de concevoir des pièces sans compromis : les transducteurs acoustiques sont idéals pour les bureaux modernes, les salles de conférence ou les espaces de vente. Ils permettent un contrôle acoustique ciblé sur des surfaces spécifiques, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements professionnels ayant des exigences sonores différentes. Ils sont également faciles à entretenir ce qui permet d’économiser de la main d’œuvre et des coûts. Grâce à leur installation dissimulée, ils sont protégés des influences environnementales telles que les produits de nettoyage et l’eau et ne peuvent tout simplement pas tomber ou être endommagés comme des enceintes sur pied.

Un son invisible pour chaque pièce
Les transducteurs acoustiques sont de véritables miracles sonores, qui peuvent être utilisés sous de nombreuses formes. Les sons graves, tels que les bruits de moteur ou d’explosion, sont non seulement audibles mais également perceptibles. En raison de leur expérience haptique, ils sont déjà très populaires dans le secteur du home cinéma, auprès des joueurs, des sim racers et des DJ. Ils gagnent également de plus en plus d’adeptes dans la communauté des bricoleurs qui souhaitent moderniser leur maison à moindre coût. Les excitateurs permettent de créer de meilleures expériences sonores à moindre coût par rapport à des enceintes dans le même segment de prix.
Ils peuvent être utilisés partout où un bon son est souhaité et dont le système audio doit rester invisible. Des exemples en sont les galeries derrière les tableaux, dans la voiture derrière le panneau de porte, dans la salle de bain sur le mur de la douche ou de la baignoire, dans les cuisines, sur les placards, sur les plafonds – pratiquement partout où une surface peut être stimulée pour vibrer.

Une enceinte individuelle selon vos souhaits
Les transducteurs acoustiques se composent de trois éléments principaux : une masse oscillatoire, une borne de connexion pour l’amplificateur et une plaque de montage avec laquelle l’excitateur peut être installé sur l’objet de votre choix. Si un signal arrive via la borne de connexion, la masse oscillante vibre en conséquence. Celui-ci transmet ensuite le signal à la plaque de montage qui stimule à son tour la surface souhaitée. Il est important de noter que le matériau sur lequel l’excitateur est placé influence les propriétés sonores.Le fonctionnement de l’excitateur est similaire à celui d’un haut-parleur standard. Cependant, le rayonnement sonore suit un principe différent : les transducteurs acoustiques ont plus de mal à faire vibrer des objets plus épais – ce que l’on appelle les ondes de courbure qui se propagent. Comme une pierre que l’on jette à l’eau et dont les ondulations se reflètent sur les bords. Un motif de vagues chaotique est créé à la surface. La qualité sonore dépend donc fortement des propriétés de la surface à exciter.
Comment fonctionne l’excitateur VISATON :

Objets et matériaux appropriés pour les transducteurs acoustiques
Les excitateurs créent un bon son grâce à leurs larges caractéristiques de dispersion et sont faciles à installer. Cependant, il y a quelques éléments prendre en compte lors de l’installation pour garantir la meilleure expérience acoustique possible.Un excitateur peut être placée sur divers objets, à condition qu’ils répondent à certaines exigences : une résistance suffisante, une légèreté et une certaine épaisseur. Il est important de se rappeler que chaque matériau affecte la qualité sonore, qu’il s’agisse d’un objet texturé comme le bois ou d’un objet lisse comme le verre. Les matériaux magnétiques doivent être évités car l’excitateur possède un aimant permanent et serait dans ce cas autrement polarisé. Taille et forme du support sont également cruciales : le volume du son dépend du la taille du support. Ainsi plus le support est grand, plus de sonorités à basses fréquences sont produitent.
La fixation doit permettre des vibrations libres, par exemple sur un plafond suspendu. Parmi les autres matériaux qui donnent de bons résultats figurent les panneaux HDF ou les panneaux en plexiglas, en verre véritable, en mousse rigide ou en plaques de plâtre. Si la distance par rapport au mur est trop proche, les sons graves seront étouffés en raison du rayonnement sonore des deux côtés. Selon le type, l’assemblage s’effectue par simple vissage sur la plaque ou par collage avec de la colle ou du silicone selon le matériau. Par exemple, les pastilles adhésives sont idéales pour les transducteurs acousitques. La plaque de montage doit reposer à plat. Si l’excitateur est équipé d’un filetage, il peut être alors fixé de manière sécurisée.
Le placement de l’excitateur n’est pas dans le « juste milieu »
Si possible, un excitateur ne doit jamais être montée au centre d’une surface carrée, mais toujours légèrement décalée. La règle 2/5 – 3/5 s’est avérée judicieuse : si le transducteur acoustique est légèrement déplacé vers un coin, d’éventuelles ondulations dans la réponse en fréquence peuvent être évitées. Il est recommandé de tester différentes positions de l’excitateur sur le matériau afin de déterminer l’emplacement le plus approprié pour la fixation. Par exemple, du ruban adhésif double face peut être utilisé pour de tels assemblages de tests. Théoriquement, ces tests peuvent également être effectués en façade.
Lors du câblage de l’excitateur, assurez-vous que les câbles ne provoquent aucun bruit, dû par exemple à des vibrations contre une tôle. Si cela se produit, vous pouvez recouvrir les câbles de mousse pour minimiser le bruit. Un amplificateur spécial n’est pas requis ; L’excitateur peut être connecté à des amplificateurs conventionnels, mais nécessite une puissance d’amplificateur légèrement plus élevée en raison de son rendement inférieur.
D’autres transducteurs acousiques de VISATON sont désormais disponibles dans la boutique reichelt.
Images : Adobe Stock, VISATON