IT-Sicherheit fängt beim Schaltschrank an

La sécurité informatique commence par l’armoire de commande

L’erreur humaine et le sabotage comptent parmi les plus grands risques pour les réseaux informatiques

La menace pour la sécurité informatique est plus élevée que jamais. La cybercriminalité constitue une menace réelle et croissante. Selon les données de Statista, du FBI et du FMI, le coût mondial des attaques cybercriminelles devrait atteindre 23 840 milliards de dollars d’ici 2027, contre 8 440 milliards de dollars en 2022. Cela fait des cyberattaques l’une des plus grandes menaces pour l’économie et la société. Les attaques contre le matériel et les logiciels de l’infrastructure informatique peuvent non seulement paralyser l’activité d’une entreprise, mais également paralyser les hôpitaux, couper l’approvisionnement en énergie ou interrompre le trafic.

Les attaques sont de plus en plus sophistiquées : les pirates informatiques utilisent l’IA, l’apprentissage automatique et d’autres technologies pour lancer des attaques de plus en plus sophistiquées sur les réseaux et les données. On trouve déjà aujourd’hui sur Internet des « outils de piratage » prêts à l’emploi, avec lesquels de plus en plus de personnes peuvent mener des cyberattaques réussies avec de moins en moins de savoir-faire. Mais les cybercriminels « externes » ne sont pas les seuls à mettre en danger les réseaux informatiques : dans la liste des 10 principales menaces établie par l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI), l’erreur humaine et le sabotage occupent la troisième place.

Scénarios de menace possibles

Si les composants et les composants mécaniques du réseau informatique ne sont pas protégés par des méthodes d’authentification et d’autorisation adéquates, les soi-disant « auteurs internes » ont la vie facile. Vous pourriez, intentionnellement ou non, mal configurer des composants liés à la sécurité, tels qu’un pare-feu ou des composants réseau. L’installation non coordonnée de mises à jour ou de correctifs par des personnes non autorisées peut également entraîner des problèmes sur le réseau. Un autre risque est la connexion de matériel non approuvé, tel que les périphériques USB du personnel. En fin de compte, des actions intentionnelles et non autorisées peuvent entraîner des dommages aux appareils et aux installations, voire à l’emplacement des appareils d’écoute.

Dans tous ces scénarios, il ne doit pas nécessairement y avoir d’intention criminelle derrière cela. La négligence ou d’autres erreurs humaines et fautes peuvent être tout aussi dommageables pour un réseau que l’espionnage et le sabotage.

Les petites et micro-entreprises sont tout aussi menacées que les grandes entreprises

Avec la numérisation qui imprègne tous les secteurs et industries, les réseaux informatiques sont désormais la bouée de sauvetage de presque toutes les organisations – des entreprises et des entreprises artisanales aux bureaux et cabinets en passant par les commerces de détail et les établissements d’enseignement. Si l’un des scénarios de menace se réalise, il peut rapidement détruire les ressources (informatiques), entraîner des pertes financières et même paralyser des opérations (commerciales) entières. Ce ne sont pas seulement les erreurs humaines ou le sabotage qui menacent les systèmes ; des facteurs environnementaux tels que la chaleur, la poussière ou l’humidité peuvent également entraîner une panne du réseau.

Les petites entreprises en particulier ne disposent généralement pas des ressources complètes nécessaires pour protéger leurs réseaux informatiques comme les entreprises disposant de leur propre service informatique. Les serveurs et les commutateurs ne sont pas toujours protégés contre l’accès par des personnes non autorisées dans des salles de serveurs séparées, mais sont plus ou moins accessibles à tous dans le bureau, dans une pièce attenante ou au sous-sol. Ils sont souvent pris en charge par des prestataires qui ne sont pas sur place et ne peuvent donc pas réagir au coup par coup.

Surveillez de manière rentable l’accès et l’environnement

Une mesure relativement simple et rapide à mettre en œuvre pour protéger efficacement les données et les processus consiste à utiliser des systèmes de surveillance associés à une technologie de boîtier dans laquelle sont logés les composants électroniques et mécaniques.

Le boîtier protège la technologie des influences physiques – le niveau de protection IP20 est généralement suffisant dans des conditions normales de bureau ou de pièce. Il offre une protection contre la pénétration de corps étrangers solides d’un diamètre supérieur à 12,5 millimètres. Dans l’environnement sec d’un bureau, une protection contre l’eau n’est généralement pas nécessaire.

Le système de surveillance permet également uniquement aux personnes autorisées d’ouvrir le boîtier et de surveiller qui et quand la porte est ouverte. Des capteurs supplémentaires peuvent également enregistrer des paramètres environnementaux pertinents tels que la température ou l’humidité. Si des valeurs seuils prédéterminées sont dépassées, le système de surveillance déclenche une alarme, ce qui permet de détecter rapidement les défauts et d’éviter les pannes potentielles du système.

Accès uniquement aux personnes autorisées

De tels systèmes de protection sont généralement des produits OEM difficiles à configurer. Reichelt, quant à lui, propose une solution complète disponible en ligne – et donc rapidement. Il se compose d’un boîtier industriel et mural de 19 pouces en tôle d’acier avec 21 U d’apraNET et d’un système de surveillance d’armoire EMIOne. Cette combinaison offre une solution simple, efficace et rentable pour accroître la sécurité informatique, tant pour le contrôle d’accès que pour la surveillance des systèmes d’armoires et de logements. Deux versions sont disponibles dans la boutique en ligne Reichelt : une « version locale » avec contrôle d’accès qui fonctionne sans connexion réseau et une « version en ligne » avec connexion à un serveur Web.

Dans les deux variantes, l’accès s’effectue via une poignée de porte électronique, qui peut être contrôlée via un lecteur RFID intégré (Mifare) et la carte à puce correspondante ou via un écran tactile intégré dans la porte de l’armoire avec un code PIN. Un contact de fermeture est intégré dans la poignée de porte des boîtiers industriels et muraux. Cela garantit que l’armoire signale qu’elle est verrouillée et qu’aucun accès non autorisé n’a eu lieu. Chaque utilisateur peut également se voir attribuer différentes autorisations via le système d’accès : les utilisateurs standard ont uniquement accès à la page d’état et, dans la version en ligne, également au journal système du serveur Web. Il n’est pas possible de modifier les paramètres ou les utilisateurs. Les utilisateurs enregistrés en tant qu’administrateurs système ont quant à eux un accès complet à toutes les options de configuration d’Apranet EMIone ainsi qu’aux fonctions du navigateur Web.

Exemple de vente au détail

Cela signifie que la « version locale » du boîtier mural/au sol offre déjà une solution rentable et sécurisée, par exemple dans les environnements de bureau ou les petits centres de données, pour accueillir des routeurs, des commutateurs et des panneaux de brassage. Un scénario d’application typique est celui de la vente au détail. Sous le slogan « Smart Retail », des solutions de réseau de plus en plus complexes sont installées : elles mettent en réseau les systèmes de vidéosurveillance et antivol, informent les clients via l’affichage numérique, connectent les bornes libre-service et les caisses et permettent d’enregistrer les stocks directement en rayon. à l’aide d’un lecteur de codes-barres ou d’une tablette.

Les technologies de réseau modernes constituent l’épine dorsale de toute entreprise de vente au détail moderne. Une sécurité réseau complète est donc importante. Le boîtier industriel et mural avec système de surveillance intégré permet de protéger efficacement les composants du réseau contre toute manipulation physique par des personnes non autorisées. Il régule, surveille et documente tous les accès. Cela garantit que le réseau complexe n’est pas saboté. Grâce à la technologie du boîtier, un employé bien intentionné ne peut pas simplement effectuer des réglages incorrects sur le réseau.

Lecture à distance via serveur web

De nombreux détaillants s’appuient sur des prestataires de services en raison de la complexité des solutions modernes de vente au détail intelligente. Mais d’autres institutions et organisations – en particulier les petites entreprises – ne disposent pas de leurs propres experts informatiques mais font plutôt appel à des experts externes pour s’occuper de leur réseau. Reichelt propose ici une solution adaptée avec la « version en ligne » du boîtier 19 pouces. Tous les paramètres peuvent être surveillés et lus à distance via un serveur web intégré à Apranet EMIone. L’accès à l’armoire réseau peut également être activé – par exemple, si un technicien de maintenance doit accéder aux composants réseau sur place mais n’est pas enregistré dans le système.

Exemple de secteur immobilier

Le serveur Web intégré au système de surveillance constitue également une application intéressante pour le secteur immobilier : cela signifie que la technologie réseau dans les sous-sols des immeubles d’habitation peut être protégée efficacement depuis un centre de contrôle. Le vandalisme ou le sabotage pourraient, par exemple, désactiver toutes les télécommunications ou perturber les applications des bâtiments intelligents. L’unité de surveillance peut être utilisée pour garantir que seuls les techniciens autorisés ont accès aux composants du réseau. De plus, dès que quelqu’un ouvre l’armoire, il est possible de signaler à un endroit central dans quelle propriété cela se produit et s’il s’agit d’un accès régulier ou imprévu.

Surveillez également les paramètres environnementaux

La surveillance des paramètres environnementaux est également recommandée, surtout s’il n’y a pas toujours de personnes sur place lors de l’installation du réseau. En particulier, des températures et une humidité trop élevées peuvent endommager les composants du réseau ou entraîner des pannes secondaires. Il est recommandé que la température optimale dans les salles de serveurs se situe entre 18 et 27 degrés Celsius. L’humidité relative recommandée est de 40 à 50 pour cent.

Le système de surveillance de la version en ligne est donc équipé d’un capteur climatique pour mesurer la température et l’humidité. Cela permet de surveiller et d’enregistrer la température ou l’humidité sur une période plus longue. Les informations sont accessibles directement sur place via l’écran tactile intégré dans la porte de l’armoire ou via le serveur web. Si les valeurs seuils prédéfinies sont dépassées ou inférieures, une fonction d’alarme est déclenchée. De cette manière, les défauts peuvent être identifiés et signalés immédiatement et les pannes potentielles du système peuvent être évitées.

Jouez la sécurité avec un videur numérique

Les grandes entreprises et organisations ne sont pas les seules à être menacées par les cyberattaques : la sécurité informatique est un problème pour toutes les installations en réseau. « Non seulement les actes de sabotage intentionnels présentent un risque pour les réseaux, mais des facteurs environnementaux tels que la chaleur, la poussière ou l’humidité peuvent également conduire à une défaillance des systèmes informatiques », souligne Tobias Thelemann, chef de produit composants mécaniques + installations électriques chez Reichelt elektronik. Parfois, un employé insatisfait, un « expert » peu compétent techniquement qui souhaite simplement modifier quelque chose dans le réseau, un été extrêmement chaud ou une canalisation éclatée suffisent à mettre un système informatique en danger. Cela peut entraîner des dégâts considérables : les clients ne peuvent plus faire leurs achats, les ordinateurs du bureau tombent en panne ou Internet et le téléphone fixe ne sont soudainement plus disponibles. C’est pourquoi, outre la protection via un pare-feu et un logiciel antivirus, la protection physique de l’infrastructure informatique doit toujours être prise en compte. La technologie du logement, associée aux systèmes de surveillance, garantit que les risques sont identifiés à un stade précoce et que les responsables du réseau peuvent réagir à temps et éviter que quelque chose de pire ne se produise. «Apranet EMIone est un boîtier mural/au sol entièrement configuré avec un système de surveillance intégré qui peut être utilisé pour surveiller l’accès et l’environnement de la pièce de manière rentable», conclut Tobias Thelemann. « Cela vous permet de créer rapidement plus de sécurité pour toute infrastructure informatique et de réduire considérablement le risque de dommages majeurs et coûteux. »

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *