La planification et la mise en œuvre de l’éclairage de jardin est si simple

La planification et la mise en œuvre de l’éclairage de jardin est si simple

Les jours s’allongent, les dernières neiges fondent dans les régions plus élevées, bref, une nouvelle saison de jardinage est à nos portes. De nombreux propriétaires de jardins profitent de l’occasion pour repenser et optimiser leur aménagement de jardin. Cela inclut également un éclairage de jardin bien pensé.

Le secteur de l’éclairage, en particulier, est souvent négligé lors de la planification de la plantation, de l’aménagement des chemins, des places assises ou de l’installation d’un bassin de jardin ou d’un point d’eau. Mais ça, c’est une vengeance. Une fois le jardin aménagé, il était très fastidieux et souvent coûteux d’installer le câblage nécessaire.

Beaucoup d’amoureux de jardin sont confrontés au grand défi de mettre en application leurs idées d’éclairage après tout. Car une chose est sûre : l’éclairage contribue de manière décisive à l’ambiance du vert.

Par où commencer ?

Le configurateur Plug & Shine de Paulmann met à votre disposition un outil en ligne pour la planification de l’éclairage de jardin qui vous permet de planifier l’éclairage de différentes zones du jardin de manière bien pensée.

Le système d’éclairage Plug & Shine associé offre également un grand nombre de luminaires qui mettent les espaces extérieurs sous la bonne lumière. La technologie 24 Volts DC offre un maximum de sécurité et de flexibilité lors de la pose des luminaires grâce à un simple système enfichable.

Une installation d’éclairage de jardin peut facilement être composée d’une grande variété de luminaires, de câbles et de transformateurs, qui peuvent également être facilement montés ultérieurement.

Jardin n’est pas jardin

Il y a quatre domaines principaux qui ont tous des exigences différentes en termes d’éclairement et de design :

  • Entrée du garage
  • Itinéraires
  • Terrasses
  • Lits qui doivent être accentués avec de la lumière

Eclairage de l’entrée du garage

Une entrée de propriété ou de garage n’est certainement pas l’endroit idéal pour un éclairage romantique. La luminosité et l’éclairage complet sont ici demandés.

Pour ce faire, Paulmann propose le luminaire encastré de sol Plug&Shine IP67 3000K 38° 6W 24V Silver, un modèle particulièrement adapté aux entrées de garage. Grâce à sa robustesse spéciale (capacité de charge jusqu’à 500 kg) et à la possibilité de le laisser entrer complètement dans le sol tout en le pivotant jusqu’à 20 degrés, c’est une lampe LED très pratique. Il est inoxydable, étanche à l’eau et à la poussière. De plus, il émet une lumière blanche chaude à 3000 Kelvin et ne se gêne pas si une voiture le dépasse.

Eclairage de jardin pour allées

En cas de doute, les risques de trébuchement sur un chemin mal éclairé vers la porte d’entrée peuvent devenir très coûteux. Une préoccupation centrale dans la planification de l’éclairage extérieur devrait donc être de concevoir un éclairage de chemin suffisamment lumineux qui couvre toutes les voies d’accès.

Idéalement, le luminaire devrait être activé automatiquement en combinaison avec un détecteur de mouvement. Le luminaire de borne Spot ext. Plug&Shine Plantini 2,5W 3000, en aluminium moulé sous pression résistant aux intempéries, offre un angle de rayonnement de 90 degrés et peut ainsi éclairer en toute sécurité les allées avec un design moderne intemporel très attrayant.

Terrasses avec ambiance

Les terrasses sont particulièrement adaptées aux luminaires d’ambiance qui créent une atmosphère agréable et accompagnent le verre de vin rouge du soir dans une atmosphère détendue avec un éclairage blanc chaud dans la mesure du possible.

De plus en plus, des chaînes de lumières sont également utilisées à cette fin, qui peuvent être fixées de manière décorative à une cloison de terrasse, à un arbuste voisin ou même au mur de la maison. Ici aussi, Paulmann propose une solution : la chaîne légère Plug&Shine IP44, 3000K, avec 7 lampes.

Ensembles de jardin avec accents lumineux

Les zones de jardin dont la plantation spéciale ou la conception spéciale doit être accentuée par la lumière ont des exigences complètement différentes pour les luminaires, comme par exemple une entrée de garage. L’objectif est de créer une atmosphère détendue et de mettre des accents visuels dans l’obscurité en mettant en valeur les plantes, les éléments d’aménagement du jardin ou les abris de jardin.

Comme pour l’objet lumineux Plug&Shine Stone IP67, 3000K, Ø 35 cm, le luminaire d’extérieur lui-même peut devenir un objet dans le design global, ou des spots tels que le Out Plug&Shine spot Sting IP67 3000K 6W peuvent être choisis, qui restent discrets dans le fond et dirigent leur lumière vers les éléments particulièrement beaux du jardin.

 

Et c’est aussi simple que ça

La variabilité et la facilité d’utilisation du système enfichable font de Plug&Shine la solution idéale pour votre propre mise en œuvre d’un système d’éclairage extérieur. La tension continue de 24 volts satisfait aux exigences de sécurité élevées pour les hommes et les animaux. La vaste gamme de luminaires comprend également des lampes d’extérieur attrayantes pour les amateurs dans le domaine de l’électricité, qui sont ensuite simplement placées dans le jardin.

L’étape suivante consiste à monter un système de câblage individuel jusqu’à une longueur maximale de 50 mètres et à sélectionner le transformateur approprié en fonction de la ligne globale. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une prise externe. Branché et c’est fait !

Le câble fait la différence

Les câbles avec indice de protection IP 68 sont protégés de manière optimale contre l’eau. Les appareils et luminaires certifiés IP 67 ou supérieur ne sont pas seulement protégés contre les jets d’eau et les corps étrangers, ils résistent également à une brève immersion – reconnaissable au chiffre 7. vous en saurez plus sur les classes de protection IP dans le magazine.

En tant que simple système enfichable, les câbles peuvent être posés facilement en surface et sous terre sans aucune connaissance préalable. De plus, le système peut être étendu de manière flexible à tout moment jusqu’à une puissance totale maximale de 150 watts. En fonction du câble, jusqu’à sept luminaires et accessoires peuvent être raccordés directement à une prise de dérivation sans avoir besoin de connecteurs supplémentaires. Les dérivations inutilisées de la prise de dérivation sont simplement fermées à l’aide des caches fournis.

Porteur de puissance Transformateur

En fonction de la puissance requise, on choisit l’un des trois transformateurs disponibles, qui ont tous la classe de protection IP 44 et sont donc protégés contre les projections d’eau. Pour les deux plus grands modèles, il existe également des couvercles spéciaux dans la couleur du système qui s’intègrent discrètement et avec goût dans l’environnement.

Une direction confortable en toute simplicité

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent être intégrés dans le faisceau de câblage pour un contrôle pratique de l’ensemble de l’éclairage extérieur du système Plug&Shine. Cela permet de varier facilement l’intensité de l’éclairage extérieur ou de l’allumer et de l’éteindre à l’aide d’une télécommande. La télécommande s’adresse à n’importe quel nombre de contrôleurs dans un maximum de quatre groupes différents. Un effet mémoire permet de reprendre le dernier réglage.

Ainsi, même après la disparition de la dernière neige et avant que les plantes n’aient retrouvé toute leur splendeur, vous pouvez facilement, en toute sécurité et avec style, éclairer suffisamment l’obscurité dans tous les espaces extérieurs.
Vous trouverez un article détaillé sur ce que vous devez prendre en compte lors de la planification de votre éclairage extérieur dans cet article dans notre magazine en ligne.

Photo de couverture : reichelt

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *