Les interphones vous évitent des allers-retours inutiles et renforcent votre sécurité : vous pouvez savoir qui se tient devant votre porte. Un bon interphone vous permet de répondre à la sonnerie de votre porte depuis l’endroit où vous vous trouvez, même dans votre jardin. Les interphones, simples ou avec vidéo, peuvent équiper les maisons individuelles ainsi que les immeubles collectifs. Il existe des interphones à 2, 3 et 4 fils ainsi que des interphones sans fil. Quel interphone choisir ?
Nous vous aidons à choisir le bon interphone pour votre habitation
Pour trouver le bon interphone, vous devez d’abord répondre à ces trois questions :
- Est-il destiné à une maison individuelle ou à un immeuble collectif ?
- Souhaitez-vous voir la personne qui se présente ou un simple échange verbal est-il suffisant ?
- Disposez-vous déjà d’une pré-installation ou d’un câble à 2 ou 4 fils ?
La question concernant la maison ou l’immeuble est une question simple. Dans ce cas, les interphones peuvent posséder un ou plusieurs boutons de sonnerie associés à différentes stations intérieures indépendantes les unes des autres.
Les interphones vidéo sont surtout recommandés pour les portes équipées d’une ouverture électrique permettant une commande à distance de la porte, notamment lorsque des enfants ou des personnes âgées vivent dans l’habitation. Dans ce cas, l’interphone vidéo offre une sécurité supplémentaire.
Interphone avec ou sans fil ?
Concernant le nombre de fils : plus votre interphone en comporte, plus il est capable d’exécuter des fonctions, mais plus il est aussi complexe à installer. Mais il ne s’agit que d’une règle générale. Dans la pratique, il est important de savoir si vous possédez déjà une sonnette, car vous pourrez réutiliser son câblage.
L’interphone à 2 fils vous permet de remplacer facilement une simple sonnette ou une installation existante ne comportant qu’un double câble. Vous n’avez alors pas besoin de passer de nouveaux câbles, ce qui vous fait économiser du matériel et du temps.
Mais si vous souhaitez absolument bénéficier des avantages d’un interphone à 4 fils, vous pouvez utiliser des liaisons sans fil supplémentaires avec la plupart des systèmes à 2 fils.
Avec ou sans fil : quelle est la meilleure solution ?
Les interphones sans fil permettent d’équiper les habitations existantes qui ne disposent pas du câblage adapté (surtout si leur configuration empêche le passage de câbles). Dans le cas des habitations neuves, mieux vaut opter pour un système à quatre fils afin de garder toutes les possibilités ouvertes.
Son intégration dès le départ est généralement moins complexe qu’une installation ultérieure. Les systèmes filaires sont plus fiables que les dispositifs sans fil, sans compter qu’ils peuvent souvent alimenter, totalement ou partiellement, les stations qui leur sont raccordées.
Avec un interphone sans fil, la station extérieure et chacune des stations intérieures ont besoin d’une alimentation spécifique. Les systèmes à deux fils n’alimentent en général que la station extérieure. Les stations intérieures doivent donc utiliser leur propre bloc d’alimentation.
Les interphones vidéo à 3 et 4 fils présentent en outre une qualité d’image supérieure à celle des dispositifs à 2 fils.
Crédits photographiques : Fotolia / 82797560 / goodluz