Imprimer de manière écologique et sans cartouche - avec l'Epson EcoTank

Imprimer de manière écologique et sans cartouche avec l’Epson EcoTank

De nos jours, les consommateurs accordent une grande importance à la durabilité. Ceux qui doivent beaucoup imprimer pour des raisons professionnelles se retrouvent rapidement à la traîne. Avec les imprimantes à jet d’encre EcoTank d’Epson, vous pouvez toutefois préserver durablement les ressources et contribuer à la protection de l’environnement. Ce guide vous présente la gamme de produits EcoTank d’Epson et vous montre quels sont leurs avantages par rapport aux impressions traditionnelles à cartouche ou laser. Vous trouverez les imprimantes EcoTank ainsi que les accessoires dans la boutique en ligne reichelt.

Moins de déchets pour un environnement sain

Les imprimantes à jet d’encre sont les modèles d’imprimantes les plus utilisés dans le monde. La grande majorité de ces imprimantes sont équipées de cartouches d’encre. Or, celles-ci ont un bilan environnemental négatif en raison de leur mode de production, de leur emballage et de leur élimination : dès qu’une cartouche est vide, elle doit être remplacée et éliminée. Certes, certains fabricants, dont Epson, proposent un programme de recyclage pour les composants usagés des imprimantes – mais la plupart du temps, les cartouches finissent dans les ordures ménagères de manière peu professionnelle.

Les imprimantes EcoTank d’Epson sont en revanche équipées de réservoirs d’encre rechargeables, qui peuvent être remplis avec des bouteilles d’encre spéciales. Celles-ci ne génèrent qu’un dixième du volume des déchets. Avec plus de 60 millions d’imprimantes EcoTank vendues dans le monde, Epson a déjà pu économiser environ 1,6 million de tonnes de consommables à base de plastique.

Les bouteilles d’encre fonctionnent selon un principe de clé et de serrure avec les réservoirs. Ainsi, vous ne pouvez pas remplir vos réservoirs par erreur avec la mauvaise encre. Un indicateur de niveau vous permet de savoir immédiatement si un réservoir doit être rempli, de sorte que votre imprimante ne tombe pas à court d’encre.

Grande facilité d’utilisation grâce aux bouteilles d’encre

Qui n’a jamais connu cela ? Les cartouches d’encre sont toujours vides et doivent être remplacées… Avec une imprimante EcoTank, le changement fastidieux des cartouches d’encre appartient désormais au passé. Les réservoirs d’encre ont en effet un rendement nettement supérieur à celui des cartouches d’encre. Le kit d’encre fourni, composé de quatre bouteilles d’encre, contient autant d’encre que 72 cartouches d’encre. Vous pouvez ainsi imprimer facilement et sans intervention de l’utilisateur jusqu’à 7500 pages en noir et blanc et jusqu’à 6000 pages en couleur. En outre, vous réduisez vos coûts d’impression jusqu’à 90% par rapport aux imprimantes laser disponibles dans le commerce.

Epson et l’environnement : une promesse

Avec la série EcoTank, Epson a fait un pas important en tant qu’entreprise pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés pour sa vision environnementale 2050. L’entreprise souhaite apporter sa contribution à la transformation de la société actuelle du tout-jetable en une société circulaire. Cet objectif doit être atteint entre autres grâce à son propre programme de recyclage. En outre, Epson vise à ne plus consommer de matières premières fossiles d’ici 2050 et à présenter un bilan CO2 négatif.

En tant qu’acteur mondial, l’entreprise estime qu’il est de son devoir d’initier la transformation vers un système circulaire et de l’étendre à ses propres chaînes d’approvisionnement et au développement de ses produits. Sachant que les imprimantes comptent toujours parmi les produits de bureau les plus importants de nombreuses entreprises, Epson prévoit en outre d’améliorer considérablement la consommation d’électricité, la production de déchets et l’empreinte carbone de tous ses produits. Votre entreprise pourra ainsi profiter à long terme d’une impression plus respectueuse de l’environnement.

La technologie Epson Heat-Free Technology

Un avantage décisif des imprimantes Epson est la Heat-Free Technology développée par Epson. Elle permet aux imprimantes à jet d’encre d’Epson d’imprimer sans chaleur. Au lieu de cela, un élément piézoélectrique sous tension est déformé de manière à ce que l’encre se dépose sur le papier.

Ainsi, les imprimantes équipées de la Heat-Free Technology sont deux fois plus rapidement opérationnelles que les modèles comparables – et les émissions d’électricité et de CO2 sont réduites jusqu’à 83 %. En raison de sa conception moins complexe, une imprimante EcoTank produit jusqu’à 96 % de pièces d’usure en moins par rapport à une imprimante laser. Les imprimantes laser ont généralement plus de composants à remplacer. Dans de nombreux cas, le tambour, la bande de transfert et l’unité de fixation doivent être remplacés régulièrement.

La solution parfaite pour le bureau et le bureau à domicile

Que vous soyez à la recherche d’une imprimante pour le bureau ou pour votre propre bureau à domicile, Epson a la bonne imprimante EcoTank à vous proposer.

Elle imprime, imprime et imprime encore : l’Epson EcoTank ET-3850.

Epson EcoTank ET-3850

Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 33 pages par minute, un bac à papier de 250 feuilles et un chargeur automatique de documents, l’EcoTank ET-3850 présente des conditions optimales pour l’utilisation dans un bureau à domicile. L’encre fournie suffit pour imprimer jusqu’à 14.000 pages en noir et blanc et jusqu’à 5.200 pages en couleur.

L’EcoTank ET-3850 est extrêmement fiable et durable – et particulièrement facile à utiliser grâce à son écran tactile couleur de 6,1 cm. Elle combine les fonctions d’impression, de numérisation et de copie. Avec cette imprimante EcoTank, tous les souhaits sont exaucés dans le bureau à domicile.

Optimale pour le bureau : l’Epson EcoTank ET-5170

Epson EcoTank ET-5170

L’espace est souvent un problème sur le lieu de travail. Grâce à un design compact combiné à une connectivité complète via Wi-Fi Direct, WLAN ou Ethernet et un écran tactile couleur de 6,1 cm, l’EcoTank ET-5170 vous offre un confort optimal. Grâce à l’application Epson Smart Panel, vous pouvez même connecter facilement n’importe quel terminal mobile – smartphone ou tablette – à l’imprimante et imprimer ou numériser en toute mobilité. Équipée d’une cassette papier pour 250 feuilles de papier normal et 20 feuilles de papier photo et des fonctions d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie réunies, vous pouvez vous passer d’appareils supplémentaires à l’avenir et économiser un espace précieux.

Conclusion

Si vous accordez une importance particulière à l’impression durable, que ce soit au bureau ou à domicile, vous trouverez votre bonheur chez Epson. Les imprimantes EcoTank de l’entreprise ne sont pas seulement particulièrement conviviales et économes en énergie, elles vous permettent également d’imprimer en préservant les ressources grâce à la technologie moderne Heat-Free Technology et à un système de réservoir d’encre rechargeable. Vous trouverez un large choix d’imprimantes et d’accessoires dans la boutique en ligne reichelt.

Images: Epson

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *