Tout dépend de l’outil – dénuder le câble sans risque de blessure

Le dénudage des câbles fait aussi naturellement partie du travail d’un électricien que le mélange de cocktails fait partie de celui d’un barman. Que ce soit pour la pose de câbles électriques, le réglage d’interrupteurs et de prises ou l’installation de boîtiers d’alimentation et de fusibles, tous ces travaux incluent le dénudage et le raccordement des conducteurs électriques. Afin de libérer un câble de sa housse de protection, vous avez avant tout besoin de lames tranchantes. Quiconque travaille ici avec un cutter ordinaire risque non seulement de blesser les conducteurs internes, mais aussi de se blesser.

Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreux outils qui permettent un décapage et un décapage précis, rapides et sûrs. Même l’artisan amateur à la maison peut y faire face sans aucun problème. Nous allons vous montrer ce qui rend le travail avec ces outils si facile.

Le bon outil pour chaque câble

Quel outil est utilisé, où et quand, dépend non seulement des préférences personnelles de l’utilisateur, mais aussi du type de câble. Le fabricant WEICON TOOLS propose un aperçu complet des câbles qui vous aidera à choisir le bon outil. Nous aimerions développer quelques exemples d’application dans cet article.

Décapage sans problème pour les profanes et les professionnels

Lors du dénudage de câbles ronds courants, par exemple, un dénudeur ou un couteau à câble avec une vis de réglage intégrée peut être utilisé. À l’aide de cette vis de réglage, le couteau de coupe de l’outil peut être réglé en hauteur en continu et réglé précisément à l’épaisseur de gaine respective du câble – sans endommager le conducteur intérieur lors du dénudage de l’isolation. Grâce au couteau de coupe auto-rotatif, le passage des coupes rondes aux coupes longitudinales est entièrement automatique lors du dénudage.

Een blauwe kabel wordt gemeten

Le non. S 4-28 Multi de WEICON TOOLS. L’outil pour dénuder tous les câbles ronds courants (plage de travail 4-28 mm Ø) possède, en plus du couteau de coupe avec vis de réglage, une fonction de dénudage supplémentaire pour tous les conducteurs souples et massifs courants de section comprise entre 0,5 et 6 mm² . Le Multi est synonyme de dénudage et de dénudage en toute sécurité avec un seul outil.

Een kabelmes en een spiraalsnede

Mais qu’en est-il des câbles ronds dont l’isolation est un peu plus dure et plus complexe ? WEICON TOOLS propose également une solution pratique pour cela : avec le couteau à câble robuste No. 4-29 Spiral peut être utilisé pour retirer l’isolation dure des câbles d’un diamètre de 4,5 à 29 mm et d’une épaisseur de gaine allant jusqu’à 3 mm. Et le nom l’indique déjà : en plus d’une coupe circulaire et longitudinale, l’outil dispose également d’une coupe en spirale. Cela signifie que même une isolation complexe peut être traitée avec soin – sans aucun effort ni risque de blessure. Et surtout sans oser les tentatives avec le cutter.

Classique dans chaque boîte à outils : la pince à dénuder

Les pinces à dénuder font partie de chaque boîte à outils bien garnie. Une distinction fondamentale est faite ici entre les pinces à dénuder mécaniques et automatiques à réglage automatique. Mais quelle est la différence entre les deux types ? Avec les pinces mécaniques, un seul diamètre peut être réglé manuellement à l’aide d’un petit cadran. Cela signifie que si vous souhaitez traiter différentes sections transversales l’une après l’autre, le diamètre doit être réajusté à chaque fois. Cette procédure prend non seulement un instinct sûr, mais aussi beaucoup de temps. Travailler avec une pince à dénuder automatique à réglage automatique est beaucoup plus facile. Cela signifie que différents diamètres et sections peuvent être usinés à tout moment. Lorsque vous serrez les poignées ensemble, la lame de la pince coupe d’abord l’isolant avec précision, puis le retire du conducteur. Les dommages au conducteur intérieur sont exclus ici.

fférents domaines et sont adaptés aux besoins individuels de l’utilisateur. Par exemple, il existe non seulement des pinces pour câbles ronds courants, mais aussi pour des fils particulièrement fins ou des câbles plats. Si vous souhaitez disposer de plusieurs fonctions dans une seule pince à dénuder, vous pouvez utiliser des outils avec pince coupante latérale intégrée ou l’option supplémentaire de sertissage.

Le non. 6 de WEICON TOOLS offre une petite particularité : la pince automatique convient à tous les conducteurs souples et rigides de 0,2 à 6 mm² et permet un travail précis grâce à une butée de longueur réglable de 5 à 12 mm. Certes, ce n’est pas si spécial. De plus, les pinces sont entièrement isolées. En d’autres termes, il est soumis à des tests de routine conformément à la norme IEC 60900 et permet de travailler avec des tensions allant jusqu’à 1000 volts.

Een kabel is volledig geïsoleerd

Le dénominateur commun

Ce bref aperçu donne une idée de la diversité des demandes et donc des options de sélection des outils de dénudage. Nous n’avons même pas abordé les cas très « particuliers » comme les câbles coaxiaux ou à fibre optique. Il existe également aujourd’hui des outils spécialement adaptés pour cela. Mais malgré leurs différences, les outils ont un point commun : ils permettent tous un décapage simple et sans risque de blessure.

Images : WEICON

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *