Pendant longtemps, les connecteurs analogiques comme la VGA étaient la norme pour connecter un écran, un projecteur ou une télévision à un PC. Aujourd’hui, ces câbles sont devenus obsolètes. En effet, ils ont été remplacés par des connecteurs numériques comme DVI, HDMI ou DisplayPort. Mais quelles sont les différences entre ces câbles de connexion et lequel choisir ? Nous allons vous aider à démêler tout ça !
Les connecteurs numériques actuels les plus courants se sont développés au fil du temps pour s’adapter aux performances et aux résolutions croissantes des écrans et des écrans géants. C’est ainsi que la qualité HD a été remplacée par la 4K et le format UHD par la 8K. De plus, la communication entre le PC et l’écran ainsi que le contrôleur de disque dur jouent également un rôle important dans les connecteurs numériques. La gamme s’est encore étoffée avec le passage de la norme HDMI à sa version 2.1.
HDMI 2.1 : une meilleure résolution et plus encore
HDMI a été développé pour l’électronique de divertissement, aussi bien pour les télévisions dernier cri que pour les PC et les Notebook. Son avantage est que l’image et le son sont transmis à l’aide d’un seul et unique câble, et ce dans une qualité irréprochable, son Surround inclus.
HDMI 2.1 signe l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités :
- une résolution plus élevée et des fréquences de rafraîchissement de l’image plus rapide
- HDR dynamique pour des valeurs optimales, telles que la profondeur, le détail, la luminosité, le contraste et la gamme des couleurs
- un câble 48G compatible avec les anciennes versions pour une bande passante atteignant 48 Gb/s afin d’assurer la qualité des fonctions HDMI 2.1 et les vidéos 8K avec HDR
- eARC pour lire les formats audio plus avancés comme l’audio orienté objets et contrôle du signal audio avec la détection automatique des appareils
- mode de lecture VRR avec fréquence de restitution de l’image variable pour optimiser la restitution de l’image via le processeur graphique 3D.
Les types de prises HDMI et leur compatibilité
La technologie HDMI est présente sur le marché depuis 2003 et est devenue la norme en termes de retransmission du son et de l’image. Concernant les types de prises, il faut différencier le type A pour télévisions et PC et le type B et C pour des appareils plus compacts. En principe, tous les câbles sont compatibles pour les divers standards à l’exception du 4K et 3D, qui nécessitent obligatoirement un câble HDMI à haute vitesse afin d’assurer suffisamment de bande passante.

HDMI 2.1 est compatible avec les anciens standards HDMI et, grâce à des prises identiques, avec les anciens appareils. Toutefois, pour la vitesse de données de 48 Gb/s, il faudra un nouveau câble : le « Ultra High Speed HDMI ».
DVI et DVI-I
DVI est venu remplacer le standard VGA analogique (aussi appelé D-SUB). La prise DVI est similaire à celle de son successeur, la HDMI. C’est la raison pour laquelle elles restent compatibles. DVI-I est aussi bien compatible avec les signaux analogiques qu’avec les signaux numériques et transmet les données à une vitesse atteignant 7,44 Gb/s.
DisplayPort pour une plus grande vitesse de transmission
Le DisplayPort est une autre interface grande vitesse pour écrans à haute résolution aux standards 5K et 8K. La vitesse de transmission des données atteint ici 25,92 Gb/s. À l’instar du HDMI, le DisplayPort retransmet le son et l’image et est donc devenu son concurrent. Il prend aussi moins de place que le port HDMI et, de plus, permet plus de deux connexions sur la carte graphique.
L’introduction du DisplayPort sonne le glas pour le câble DVI sur le marché. Les valeurs atteintes dans le domaine des pixels d’image en sont la raison : un taux de 3840 x 2160 pixels à 60 Hz. À cela il faut ajouter l’option des applications 3D en Full HD.
En 2008, le fabricant Apple a présenté le Mini DisplayPort, une variante plus petite. Trois ans plus tard, un autre câble compatible avec les anciennes versions faisait son entrée. La troisième génération, Thunderbolt 3, offre un taux de transmission de 40 Gb/s et utilise le format de prise USB C. L’interface réunit tous les canaux de transmission des données, énergie, son et image et permet des longueurs de câble importantes. Il faut toutefois noter que le Thunderbolt 3 sur l’adaptateur Thunderbolt 2 d’Apple ne prend pas en charge les appareils DisplayPort lorsque le DisplayPort est utilisé avec des câbles Mini DisplayPort. Dans ce cas, le fabricant EIZO conseille, par exemple, d’utiliser un câble DisplayPort avec prise USB C afin de pouvoir avoir une image sur un moniteur EIZO.
Un moniteur avec prise USB C permet le raccordement d’un ordinateur avec USB C avec un seul et unique câble, qui assure l’alimentation électrique et la transmission des signaux DisplayPort. De ce fait, pour les tablettes et smartphones, le moniteur prend quasiment la fonction d’un port de connexion. Nous vous conseillons par exemple le modèle EV2780 d’EIZO ainsi que leur nouveau moniteur EV2785 de 27 pouces et avec 4K UHD.
Étant donné que le marché n’est pas monopolisé par un seul fabricant, ceux-ci s’efforcent de rendre leurs produits aussi compatibles que possible. En cas d’incompatibilité, il est toujours possible d’acheter un adaptateur à posteriori. À cette fin, la carte graphique joue un rôle prépondérant. Celle-ci reconnaît l’adaptateur et aiguille la transmission du signal en conséquence.
Images : Fotolia