Des guirlandes lumineuses ne manqueront pas d’attirer tous les regards, et pas seulement durant les mois sombres de l’année. Que ce soit sur le sapin de Noël, dans le jardin ou sur des rampes d’escalier : leurs nombreuses petites lumières créent une atmosphère tout à fait particulière. Notre guide vous explique quels types sont disponibles et les aspects à prendre en compte lors de votre achat.
Des guirlandes lumineuses adaptées à tous les besoins
- Guirlandes lumineuses simples : leur caractéristique veut qu’avec ces guirlandes, l’œil du spectateur soit directement attiré par ces petites lampes. Elles sont particulièrement décoratives sur des plantes dans le jardin ou de façon classique sur le sapin de Noël.
- Guirlandes lumineuses de décoration : ici, l’accent n’est pas placé sur les petites lumières, mais sur ce qui les entoure. Dans le domaine de la décoration de Noël, par exemple, les guirlandes de sapin décorées sont très populaires.
- Guirlandes lumineuses avec écran : c’est ici que vous trouverez les lumières sous forme de boule ou d’autres “écrans”. La lumière est donc souvent atténuée. Un exemple type concerne les guirlandes spécialement conçues pour vos fêtes dans le jardin, qui sont intégrées dans des lanternes en papier.
Mieux comprendre les paramètres de vos guirlandes
- LED : Certes – il n’existe que peu d’autres types. Et pour cause : par rapport aux ampoules traditionnelles, les LED présentent une durée de vie 20 fois plus élevée ; parallèlement, leur consommation d’énergie est environ 85 % plus faible. De plus, les LED ne chauffent pas, ce qui les rend plus sécurisées.
- Disposition des LED : les guirlandes lumineuses sont proposées sous forme d’anneau ou de faisceau. Selon le domaine d’application, l’un ou l’autre des formats est plus avantageux.
- Couleur de lumière : tandis que les ampoules traditionnelles génèrent toujours une lumière d’un blanc chaud, les LED produisent une lumière partiellement froide et d’un blanc bleuté. Ces caractéristiques comprennent la température de la couleur, exprimée en degrés Kelvin. La règle générale est la suivante : plus la valeur exprimée en degrés Kelvin est élevée, plus la proportion de bleu augmente et plus la lumière est froide. À partir de 3 300 degrés Kelvin, la lumière est froide.
- Fonctionnement : toutes les guirlandes lumineuses ne sont pas équipées d’une prise. Une alimentation sur batterie ou à l’aide d’un module solaire intégré est également possible. Si vous souhaitez vous assurer que la guirlande lumineuse est toujours allumée, optez pour un modèle doté d’une alimentation électrique.
- Étanchéité : si les guirlandes sont utilisées en extérieur, elles doivent être résistantes aux projections d’eau. Ces modèles sont identifiables grâce à l’indice de protection IP44. Des indices de protection supérieurs sont encore plus efficaces, le second chiffre faisant référence à la protection contre l’eau.