Les installations solaires permettent non seulement d’utiliser une énergie propre et renouvelable, mais aussi de réaliser des économies et de réduire la dépendance envers les fournisseurs d’électricité. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il faut contrôler et gérer ces installations de manière appropriée. Les systèmes intelligents de gestion de l’énergie, qui permettent aux consommateurs de garder littéralement un œil sur la production et la consommation, sont la solution idéale.

Le départ : les installations solaires
Avant d’aller plus loin dans le sujet, il est important de comprendre les bases. Les panneaux photovoltaïques sont les installations solaires les plus courantes. Ils utilisent des cellules solaires pour convertir les rayons du soleil en énergie électrique. Ce processus commence lorsque les rayons du soleil frappent les cellules solaires et les activent. Il en résulte un courant continu qui est ensuite converti en courant alternatif par un onduleur, pour fournir l’électricité utilisée dans nos foyers. Les installations solaires existent désormais dans une multitude de tailles et de niveaux de qualité, des systèmes de toiture et de façade aux petites centrales sur balcon : les offres sont multiples.Les modules solaires et les onduleurs sont des composants essentiels de toute installation solaire. La qualité de ces composants a une influence considérable sur les performances de l’installation. Il est donc judicieux d’investir dans des modules et des onduleurs de qualité afin de tirer le maximum d’énergie des surfaces disponibles pouvant être équipées de modules solaires.
La production d’énergie n’est toutefois que la première étape pour garantir un bilan positif aussi bien pour l’environnement que pour le porte-monnaie. La deuxième consiste à utiliser l’énergie produite de manière optimale. Actuellement, la plupart des modèles prévoient que l’électricité soit injectée dans le réseau public et rémunérée, ou qu’elle soit consommée directement dans le foyer, ce qui permet de réduire la dépendance à l’électricité coûteuse du réseau. Cette consommation peut avoir lieu immédiatement après la production ou être décalée dans le temps grâce à un stockage intermédiaire. De cette manière, il est possible de compenser partiellement ou totalement les périodes de faible ensoleillement.
Reconnaître le contexte
Pour contrôler et donc optimiser le stockage, la consommation et l’injection, il existe ce que l’on appelle des systèmes de gestion de l’énergie (EMS). Il s’agit d’une commande intelligente permettant de planifier efficacement la production et l’utilisation de l’électricité solaire. La plupart du temps, ils sont installés dans le boîtier du compteur électrique du logement. Un EMS veille à ce que l’électricité produite soit utilisée immédiatement, dès qu’elle est disponible. Le cas échéant, elle est également stockée temporairement afin d’être disponible lorsque le soleil ne brille pas. Dans l’idéal, l’EMS peut prévoir la puissance de production et organiser la consommation en conséquence, sur la base des données météorologiques. En règle générale, il est contrôlé par des applications conviviales ou par un portail en ligne.Les avantages d’un système de gestion de l’énergie sont évidents. Il maximise l’autoconsommation en adaptant les besoins en électricité des appareils ménagers intelligents à la production solaire, qui peuvent être commandés de manière flexible dans le temps. On réduit ainsi le recours à l’électricité coûteuse du réseau.
L’installation d’un système de gestion de l’énergie nécessite généralement l’intervention de professionnels. Toutefois, à l’instar de l’installation solaire et de l’installation de stockage, il s’agit d’un investissement à long terme qui s’avère rentable.
De l’électricité en réserve
Il existe différentes approches pour augmenter la consommation propre et réduire ainsi les coûts. L’alpha et l’oméga d’une utilisation optimale de l’électricité autoproduite est l’analyse de la consommation et de la production, qui n’est pas seulement effectuée de manière autonome par un EMS. L’accès continu aux données permet également d’avoir une meilleure vision de l’ensemble du système.L’utilisation de systèmes de stockage sur batterie est une composante importante de la gestion de l’énergie. Ils permettent de stocker temporairement le surplus d’électricité, c’est-à-dire l’électricité qui n’est pas consommée immédiatement, en vue d’une utilisation ultérieure. Si le temps est ensuite nuageux ou pluvieux, il est possible de puiser dans la réserve d’électricité autoproduite. Les possibilités de stockage ont évolué sur le plan technologique ces dernières années et, contrairement à ce qui était le cas il y a encore quelques années, leur prix se situe désormais dans une fourchette rentable.
Maison intelligente – électricité intelligente
Outre la consommation d’électricité autoproduite, il existe un autre élément qui, sagement géré, peut permettre de réaliser des économies et de réduire la consommation d’électricité : la technologie de la maison intelligente. Elle permet de contrôler la maison de manière intelligente et d’optimiser la consommation d’énergie. On exploite ainsi pleinement le potentiel d’économies.En règle générale, les appareils de maison connectée peuvent être reliés sans problème aux systèmes de gestion de l’énergie. La consommation d’électricité peut alors être adaptée de manière contrôlée à la production solaire. Un coup d’œil sur l’évolution de la météo permet d’utiliser les appareils électriques intelligents de manière ciblée pendant les heures d’ensoleillement. L’électricité autoproduite est ainsi utilisée directement au lieu d’être injectée dans le réseau. Les appareils intelligents qui peuvent être commandés à distance ou mis en marche de manière différée sont idéaux pour cela. Il est par exemple possible de mettre la vaisselle du petit-déjeuner dans le lave-vaisselle à 7 heures et de programmer le démarrage à 11 heures. De cette manière, on s’assure que l’installation solaire produit déjà suffisamment d’électricité pour alimenter les appareils. Cette gestion via l’application ou le bureau permet de réaliser des économies immédiatement et d’intégrer parfaitement l’installation solaire dans la vie quotidienne.
Utiliser judicieusement le surplus d’électricité
Le surplus d’électricité solaire peut être utilisé à bon escient de différentes manières. L’une des possibilités est l’injection dans le réseau électrique public, mais les rémunérations proposées par les fournisseurs d’électricité sont généralement insatisfaisantes. Une utilisation innovante de l’énergie excédentaire est le power-to-heat et le power-to-gas. Dans le premier cas, l’électricité excédentaire sert à chauffer de l’eau, qui est ensuite utilisée pour produire de l’eau chaude ou chauffer les locaux. Dans le cas du power-to-gas, l’électricité excédentaire est transformée en hydrogène, qui peut ensuite être utilisé pour produire de l’électricité ou comme combustible, par exemple pour les véhicules.L’une des applications les plus passionnantes de l’électricité solaire est l’électromobilité. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent les faire fonctionner avec de l’électricité autoproduite. La batterie de la voiture fait également office de réservoir, car l’électricité ne doit pas être consommée immédiatement. Cette manière de « faire le plein » d’électricité permet de réduire les coûts pour l’exploitant concerné et contribue également à la réduction des émissions de CO₂. On produit et on utilise son propre carburant « vert ».
Conclusion et perspectives
L’énergie solaire jouera sans aucun doute un rôle de plus en plus important dans l’approvisionnement énergétique. Sa contribution à la protection du climat est d’une importance capitale. L’utilisation d’installations solaires et d’une gestion intelligente de l’énergie permet non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de contribuer significativement à la protection de l’environnement. L’intégration de la technologie de la maison intelligente et de l’électromobilité offre des possibilités supplémentaires d’accroître l’efficacité et la flexibilité des installations solaires. L’avenir de l’énergie solaire s’annonce prometteur et la maison peut jouer un rôle essentiel dans cette perspective.
Images : Adobe Stock