Coûts de chauffage en hausse et pas de relâchement en vue. Que pouvez-vous faire pour rendre votre maison résistante à l’hiver et économiser sur les coûts de chauffage ? Dans ce guide, vous apprendrez comment utiliser des moyens simples pour assurer une plus grande efficacité énergétique dans votre maison ou votre appartement.
Considérations préliminaires
Il y a deux aspects centraux que vous devez prendre en considération en tant que consommateur : D’une part, il s’agit de concevoir vos propres quatre murs de manière à utiliser le moins d’énergie possible afin de créer une atmosphère de vie agréable. D’un autre côté, une gestion judicieuse de l’énergie est nécessaire. Cela signifie le contrôle de la consommation d’énergie dans votre maison ou voter appartement. Idéalement, les deux points vont de pair et vous aident à créer une maison chaleureuse et confortable avec des coûts énergétiques les plus bas possibles.
Analyse actuelle
Avant de frapper fort, d’installer un nouveau système de chauffage ou de vous procurer tous les nouveaux gadgets techniques, vous devez effectuer une analyse approfondie de votre propriété. Quelle est la température actuelle de votre pièce ? Que souhaiteriez-vous changer ? Une caméra thermique peut vous être très utile dans cette étape. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour trouver exactement les endroits qui nécessitent une optimisation. Grâce à la visualisation détaillée des pertes de chaleur et des ponts thermiques, il est possible de localiser les points faibles de la façade, les fenêtres qui fuient ou un manque d’isolation dans la structure du toit. Dans ce guide, vous trouverez la manière la plus simple de trouver les points faibles de votre domicile grâce à une caméra thermique et ce à quoi vous devez faire attention lors de son utilisation.
Une autre étape importante de la phase d’évaluation est la comparaison de la consommation d’énergie avec des valeurs de référence généralement accessibles. Des conseils professionnels en matière d’énergie, tels que ceux généralement proposés par des consultants en énergie certifiés, peuvent être d’une grande aide dans ce domaine. Vous recevrez non seulement des informations sur votre consommation individuelle, mais également de précieuses recommandations d’optimisation. Cette comparaison vous permet d’identifier des potentiels d’économies réalistes et de planifier des mesures ciblées.
L’analyse de l’état constitue donc la base d’une amélioration efficace et ciblée de l’efficacité énergétique de votre maison ou appartement. Grâce à ces informations, vous pouvez investir dans les mesures appropriées et bénéficier à long terme d’une maison optimisée en termes d’énergie.
Gardez un œil sur la consommation
La clé pour réduire les coûts de chauffage est de garder un œil sur la consommation. C’est la seule manière d’avoir des valeurs initiales sur la base desquelles des mesures ciblées pourront être prises. Cela signifie également enregistrer à intervalles réguliers la consommation d’électricité, de gaz ou de fioul et la surveiller sur une période plus longue. Idéalement, cette observation s’étend sur plusieurs années afin de permettre, par exemple, d’identifier des écarts qui ne peuvent être expliqués par les conditions météorologiques. Cela peut être utilisé pour attirer l’attention sur des systèmes de chauffage défectueux ou des fuites dans l’isolation thermique.
Tout est intelligent
Les systèmes de maison intelligente modernes tels que ceux de Bosch ou Homematic IP, qui s’appuient également sur des analyses détaillées de la consommation d’énergie, peuvent également apporter une aide. Les horaires programmables et les algorithmes s’adaptent automatiquement aux modes de vie individuels. Les thermostats modernes offrent également un contrôle pratique par application. Vous pouvez contrôler la température de votre maison à l’aide de votre smartphone lorsque vous êtes en déplacement ou depuis votre canapé. Ce contrôle flexible vous permet d’avoir le contrôle total de votre système de chauffage à tout moment et de minimiser le gaspillage d’énergie. Par exemple, vous arrive-t-il parfois d’oublier de refermer une fenêtre pour aérer et d’entrer quelque temps plus tard dans une pièce complètement froide ? Si vous installez des contacts de fenêtre intelligents, vous pouvez configurer pour être averti par votre téléphone portable dans les 10 minutes qu’une fenêtre est restée ouverte. Cela signifie que vos pièces ne se refroidiront plus accidentellement. Les systèmes de maison intelligente sont devenus si sophistiqués qu’ils peuvent contrôler toute la gestion énergétique de la maison. Il s’agit par exemple des systèmes de chauffage aux combustibles fossiles ainsi que des systèmes modernes de pompes à chaleur en combinaison avec des systèmes photovoltaïques. Commandez à distance des modules solaires, des volets roulants ou encore des ventilateurs. Ceux-ci peuvent également être utiles pendant la saison chaude pour empêcher les pièces ou les jardins d’hiver de se réchauffer lorsqu’ils sont exposés au soleil.
Mettez les fenêtres et les portes à l’épreuve
La réponse simple est souvent si évidente : avez-vous déjà examiné de plus près vos fenêtres et vos portes ? Ils jouent un rôle souvent sous-estimé lorsqu’il s’agit d’isoler les maisons et les appartements. Les joints et les cadres doivent être régulièrement inspectés pour déceler tout dommage et remplacés si nécessaire. Et si, par exemple, les fenêtres existent depuis plusieurs décennies, investir dans des fenêtres modernes et économes en énergie peut s’avérer financièrement rentable à moyen et long terme. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également obtenir un effet d’isolation supplémentaire en utilisant des mesures supplémentaires telles que des rideaux thermiques ou des volets roulants.
Une bonne isolation fait la différence
Le choix du matériau d’isolation approprié est la clé d’une isolation thermique efficace. Les matériaux classiques comme la laine minérale, le polystyrène ou les panneaux de fibres de bois ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il est préférable de se renseigner davantage sur les rapports de tests détaillés et les guides. Il est important que ceux-ci ne soient pas obsolètes. En matière d’isolation, de nouveaux matériaux très efficaces arrivent constamment sur le marché, permettant une meilleure isolation des espaces de vie. Cependant, il ne faut jamais oublier qu’une isolation thermique bien pensée constitue, outre le potentiel d’économies, la base d’une atmosphère de vie confortable.
Entretien et entretien du système de chauffage
L’efficacité des systèmes de chauffage dépend en grande partie d’un entretien régulier. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour inspecter minutieusement votre radiateur une fois par an. Vous pouvez par exemple conclure des contrats de maintenance à cet effet. Ils reposent généralement sur une offre forfaitaire. Cela signifie également que vous disposez également de quelqu’un qui connaît votre système et qui peut le remettre rapidement en service en cas de dysfonctionnement. L’entretien des appareils de chauffage à combustible fossile comprend généralement la vérification des brûleurs, des pompes et des vannes. Les modules intérieurs et extérieurs des pompes à chaleur doivent également être révisés régulièrement. Un système bien entretenu fonctionne non seulement plus efficacement, mais prolonge également la durée de vie de l’ensemble du système de chauffage. Pour les systèmes de chauffage central classiques, il est également important d’avoir la clé de purge à portée de main. Le moment idéal pour purger le chauffage est le début de la période de chauffage. Au fil du temps, de plus en plus d’air s’accumule dans le circuit de chauffage et les radiateurs, empêchant le flux optimal de l’eau chaude dans les radiateurs et une hausse de la consommation et des coûts.
Conclusion
Une gestion durable de la température est bonne pour l’environnement et pour votre portefeuille : une isolation thermique efficace et un comportement de chauffage optimal sont non seulement écologiques, mais aussi rentables financièrement. En choisissant les bons matériaux d’isolation, en entretenant régulièrement le système de chauffage, en utilisant des thermostats intelligents et en contrôlant consciemment la consommation d’énergie, vous créez non seulement un environnement de vie confortable, mais vous économisez également de l’argent.
Images : Adobe Stock