Les projecteurs infrarouges sont des outils précieux pour améliorer la qualité des enregistrements de vidéosurveillance la nuit. Dans ce guide, vous découvrirez comment équiper les caméras de surveillance de projecteurs infrarouges supplémentaires et ce que vous devez savoir pour une utilisation correcte.
Avantages des projecteurs infrarouges
Les enregistrements de nuit avec des caméras de surveillance numériques nécessitent généralement des sources de lumière externes. Alors que les projecteurs halogènes étaient encore utilisés à l’avènement de la technologie de vidésurveillance, leur utilisation est maintenant obsolète à cause de la pollution lumineuse nocturne engendrée et les conséquences pour le voisinage.
Au fil des années, la technologie infrarouge s’est développée de façon si ingénieuse que de nos jours des LEDs infrarouges peuvent être utilisées pour éclairer la zone à surveiller. Dans la gamme de longueurs d’onde de 850 nm, la lumière infrarouge présente l’avantage de ne pas être perçue par l’œil humain. Les caméras de surveillance modernes sont presque toutes équipées de leurs propres projecteurs infrarouges, mais ceux-ci n’offrent souvent que de performances limitées. C’est pourquoi, il est judicieux d’équiper vos caméras de puissants projecteurs infrarouges externes.
Alimentation en énergie des projecteurs infrarouges
Il existe plusieurs possbilités pour alimenter les projecteurs infrarouges en énergie: avec Power over Ethernet (PoE) ou batterie ou avec une alimentation secteur 230 V. Il est important de noter que contrairement à leurs prédécesseurs halogènes, les projecteurs infrarouges sont peu énergivores.
PoE
Le projecteur est alimenté en énergie via le câble réseau. Contrairement à l’alimentation secteur 230 V normale, seuls des fils libres sont utilisés dans le câble. Selon l’IEEE 802.3af, cela se permet jusqu’à 57 V avec une puissance maximale de 25,5 W – divisée en cinq classes. À l’inverse, cela signifie également que seuls les projecteurs à faible puissance peuvent être alimentés via PoE.
Batterie
Si l’installation ne permet pas une alimentation filaire, l’alimentation en énergie avec des batteries est le choix logique. Après tout, grâce à la technologie de batterie moderne, de longues durées de fonctionnement peuvent être atteintes. Néanmoins, il ne faut pas ignorer que les piles finiront par être épuisées et devront être remplacées. Par conséquent, le temps d’exécution restant doit être régulièrement vérifié.
Alimentation secteur 230 V
En raison de la faible consommation d’énergie, toutes les classes de puissance disponibles peuvent être exploitées de manière rentable avec une surveillance constante de l’alimentation en énergie. Pour cette raison, l’alimentation secteur est dans la plupart des cas la source d’énergie idéale pour les projecteurs infrarouges.
Choisir le projecteur infrarouge : quand l’investissement en vaut-il la peine?
Les deux domaines d’application les plus courants pour la vidéosurveillance avec des projecteurs infrarouges sont aujourd’hui la surveillance extérieure de son domicile et l’observation nocturnes des animaux. Cependant, certains paramètres techniques doivent être pris en compte pour faire le bon choix.Si le projecteur infrarouge est ionstallé dehors, il doit être résistant aux intempéries. Les projecteurs à LED de Synergy (SYN LED-TOM00022, SYN LED-TOM01022, SYN LED-TOM01022, SYN LED-TOM00210, SYN LED-TOM00210) ont la classe de protection nécessaire (IP65).
De plus, il est important, avant l’installation de connaître la tension et la puissance électrique nécessaires et quel est l’angle de faisceau parfait. Si vous souhaitez également que le projecteur infrarouge ait une plus grande zone de détection, son support doit être flexible. Enfin, la nature des objets éclairés a une importance décisive : s’il y a des surfaces hautement réfléchissantes (verre, métal, etc.) dans la zone surveillée, un rendement lumineux inférieur doit être utilisé pour empêcher la caméra de s’auto-éblouir. En revanche, le rendement lumineux doit être augmenté s’il y a de nombreux objets sombres tels que des pelouses ou des arbres dans la zone surveillée. Attention: une puissance électrique élevée n’entraîne pas nécessairement une puissance lumineuse élevée – les LEDs intégrées et la conception du projecteur ont également une influence sur la puissance. Sachez également que la technologie infrarouge ne crée que des images en noir et blanc. De plus, le projecteur doit fonctionner dans la même plage d’ondes lumineuses que la caméra, principalement 850 nm.
C’est ainsi que vous garantissez un fonctionnement économe en énergie
Afin de ne pas laisser le projecteur allumé toute la nuit ou de devoir l’allumer chaque fois que la caméra est censée enregistrer quelque chose, cela vaut la peine de réfléchir à l’installation d’un détecteur de mouvement (capteur PIR). Bien que les projecteurs infrarouges réagissent un peu tardivement et que la caméra peut avoir déjà commencé à enregistrer, le fonctionnement continu du projecteur peut être évité de cette façon. Réglez la caméra photo sur plusieurs prises de vue au lieu du mode image unique et vous ne manquerez aucun mouvement. Si votre caméra dispose également d’une entrée de commutation et que votre capteur PIR a deux contacts de commutation sans potentiel, vous pouvez connecter le détecteur au projecteur infrarouge ainsi qu’à la caméra et ainsi allumer les deux en même temps.Construction et mise en service du projecteur infrarouge
Si vous équipez votre caméra de surveillance avec un projecteur infrarouge externe, veillez à ne pas l’installer à côté ou en face de la caméra, mais dans l’axe vertical à la caméra. Sinon, le projecteur pourrait aveugler la caméra et rendre les images méconnaissables.
Une fois que vous avez réglé la question de l’alimentation, vous devez également vous assurer que la caméra, le détecteurs PIR et le projecteur infrarouge sont réglés sur la même zone de détection et la même sensibilité de réponse. Quelques clichés tests sont souvent nécessaires pour cela.
Afin d’éviter que la caméra ne soit déclenchée par chaque petit animal, des détecteurs PIR spéciaux sont nécessaires. Cependant, si vous voulez voir tout ce qui se passe dans votre jardin la nuit, vous pouvez vous en passer.
Il est également souvent conseillé de protéger la caméra et les projecteurs des intempéries, tels que la lumière excessive du soleil et la pluie, en installant un petit toit au-dessus des appareils. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette toiture ne doit pas interférer avec la zone de détection. De plus, de nombreux projecteurs infrarouges de haute qualité sont déjà équipés d’une protection contre les intempéries.
Attention: Pour des raisons légales, évitez dans tous les cas de filmer des zones publiques, comme la rue ou bien des propriétés voisines. Seule votre propriété peut être vue.
Une fois le projecteur infrarouge installé, vous constaterez rapidement que la qualité des images nocturnes s’améliore de nette façon. Profitez de vos images.
Image : AdobeStock 76547686