Les enregistreurs de données sont des aides fiables pour un large éventail d’applications. Qu’il s’agisse de stocker correctement des marchandises sensibles ou de créer de bonnes conditions pour les espaces de travail – avec un enregistreur de données, vous gardez toujours un œil sur les paramètres importants pour surveiller l’environnement.
Solution simple pour la collecte des données essentielles
Les enregistreurs de données peuvent être utiles dans de nombreux domaines différents. Ils indiquent si les produits tels que les produits pharmaceutiques ou alimentaires sont stockés correctement ou s’ils protègent les parties métalliques de l’électronique qui sont sensibles à la rouille.
Dans les archives qui conservent des œuvres d’art ou des documents, il faut veiller à ce que le climat ambiant soit adéquat afin d’éviter d’endommager les objets.
Les données environnementales telles que la température et l’humidité sont essentielles, en particulier dans la logistique – dans le stockage et le transport des marchandises. Ils doivent toujours faire l’objet d’un suivi afin de ne pas affecter la qualité de la marchandise.
Mais un enregistreur de données peut également fournir des services précieux dans un salon ou une salle de travail. Il indique si le climat ambiant est correct et si une pièce est conforme aux prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail.
Enregistreur de données au lieu de mesures individuelles complexes
Mais effectuer des mesures complexes sur de longues périodes de temps avec des équipements coûteux n’est pas efficace. Un enregistreur de données peut résoudre ce problème. Il se compose généralement d’un microprocesseur programmable, d’une unité de mémoire et d’au moins une interface.
Pour la mesure de données environnementales telles que la température et l’humidité ou les vibrations, le bruit ou la pollution par les poussières fines, les capteurs appropriés sont également installés. Par exemple, il est conçu pour mesurer et collecter des données en continu sur une longue période de temps, ou pour les transférer via les interfaces vers un système qui les traite ensuite.
Différents domaines d’application pour les enregistreurs de données
L’une des caractéristiques les plus importantes d’un enregistreur de données est la continuité. Les données de mesure doivent être collectées et documentées sans interruption. Ils peuvent ainsi garantir un contrôle de qualité vérifiable. Ceci est particulièrement important pour certains groupes de produits dans les entrepôts, mais aussi pendant le transport. Plus les produits sont sensibles, plus le contrôle environnemental doit être strict.
Dans ce guide, nous présentons trois enregistreurs de données Testo différents qui ont des fonctions différentes et peuvent donc être utilisés à des fins différentes. Les enregistreurs de données Testo ont une mémoire non volatile. L’avantage est que les données de mesure ne sont pas perdues même si les piles sont complètement déchargées. Ainsi, si une pile est remplacée trop tard, conservez toutes les données recueillies jusqu’à ce moment-là et évitez toute lacune dans la documentation.
Solution 1 : Système d’enregistreur de données radio pour les espaces de travail
Si vous voulez vous assurer que les bureaux ou autres espaces de travail offrent de bonnes conditions pour la productivité et le bien-être des employés, vous devez faire attention à la bonne température et à l’humidité. Selon le type d’activité, l’ordonnance sur la santé et la sécurité au travail prescrit diverses valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées ou ne doivent pas l’être. Par exemple, il ne doit pas dépasser 26° dans les espaces de travail.Un mini-enregistreur de données permet de vérifier cette valeur et d’autres valeurs dans un bureau. Il mesure de manière fiable la température et l’humidité relative de l’air dans les bureaux ou les locaux de stockage. Les données sont transférées à un PC via une interface USB et peuvent y être exploitées. L’écran affiche les valeurs actuelles et indique si une valeur limite est dépassée ou non.
Le mini enregistreur de données Testo est un bon modèle d’entrée de gamme pour obtenir de façon fiable des informations claires sur le climat du bâtiment. Jusqu’à 16 000 entrées peuvent être enregistrées dans l’enregistreur de données.
Solution 2 : Système d’enregistrement de données avec une fonctionnalité plus élevée
Le système d’enregistrement de données Testo Saveris 2 est conçu pour une utilisation dans des environnements industriels, en particulier pour la surveillance de produits sensibles à la température tels que les produits pharmaceutiques. Toutes les données collectées sont stockées directement dans le Testo Cloud via WLAN. Cela permet aux utilisateurs de définir des seuils et de déclencher une alarme qui les avertit par e-mail ou par SMS lorsqu’une valeur est inférieure ou supérieure à une valeur. Cela signifie qu’en cas de panne d’un réfrigérateur, par exemple, il peut être détecté immédiatement et les pertes de qualité ou même la détérioration de biens de valeur peuvent être évitées.Les piles ont une durée de vie de 24 mois et peuvent être remplacées par vous-même. Comme l’enregistreur de données possède un boîtier IP65, il offre également une bonne protection contre la poussière et l’eau. La sonde de température NTC est intégrée dans l’appareil.
Plus l’environnement est froid, plus les piles se déchargent rapidement. Il est donc conseillé de compléter l’enregistreur de données par des capteurs pour la collecte de données dans les réfrigérateurs. Grâce à leur câble plat spécial, ils sont particulièrement adaptés à l’utilisation dans les réfrigérateurs car ils peuvent être enfilés sans problème à travers le joint d’étanchéité du réfrigérateur. Le capteur mesure la température à l’intérieur, tandis que l’enregistreur de données peut être monté à l’extérieur.
Solution 3 : Surveillance du transport avec des enregistreurs de données mobiles
Lors du transport de marchandises sensibles telles que l’électronique, l’art, la pharmacie ou l’alimentation, la température et l’humidité ne sont pas les seuls facteurs importants. Les vibrations peuvent également causer des dommages. Pour cette raison, un enregistreur de données doit tenir compte de cette valeur pour le transport.L’enregistreur de données Testo pour la surveillance du transport est activé par un bouton de démarrage. À partir de là, il enregistre les données à des intervalles de temps définis par l’utilisateur. Le jeu s’arrête dès que vous appuyez sur le bouton d’arrêt – avec un temps de pari illimité. La durée de vie de la pile est de 120 heures.
L’afficheur indique si une valeur limite a été dépassée. Ainsi, il est immédiatement évident à destination si le transport n’a pas posé de problème. Un rapport PDF, qui est généré automatiquement dès que l’appareil est connecté à un PC, fournit des informations plus détaillées. En outre, toutes les données restent sur l’enregistreur et garantissent qu’aucune valeur ne peut être perdue.
L’enregistreur de données est conforme aux normes GxP, 21 CFR Part 11 et HACCP.
Illustration: fotolia 13872709