Des écouteurs sont inclus dans presque tous les achats d’un smartphone ou d’un lecteur MP3. Cependant, ils ne sont généralement qu’une solution provisoire pour les personnes qui veulent écouter de la musique de bonne qualité lors de leurs déplacements. La question cruciale avant d’acheter des écouteurs : faut-il choisir des écouteurs intra-auriculaires qui s’adaptent parfaitement à vos oreilles – ou des écouteurs/casques supra-auriculaires qui sont maintenus en place par un support et reposent sur vos oreilles ?
Il y a quelques années seulement que les petits écouteurs blancs de l’iPod ont fait parler d’eux, et il n’y a pas que les célébrités qui les portent. Mais souvent, il ne s’agissait même pas d’écouteurs intra-auriculaires tels que nous les connaissons aujourd’hui. Parce qu’ils étaient plus ou moins dans l’oreillette et qu’ils tombaient parfois lors de mouvements de la tête. Aujourd’hui, les sportifs professionnels en particulier aiment se montrer avec leur gros casques supra-auriculaires, comme les modèles Bose. Pour le sport, en revanche, les écouteurs intra-auriculaires sont beaucoup plus pratiques.
Quels sont les avantages et les inconvénients des écouteurs intra-auriculaires
Tout d’abord, nous examinons de plus près les écouteurs intra-auriculaires :- Les écouteurs intra-auriculaires sont légers et très petits – et peuvent donc être rangés dans n’importe quelle poche.
- Les différents modèles tiennent assez bien dans l’oreille. Pour que cela fonctionne, des pièces jointes de différentes tailles sont souvent incluses dans la livraison. Si cela ne vous suffit pas, l’acousticien peut fabriquer des embouts pour vos propres oreilles.
- En “branchant” l’écouteur, le conduit auditif est littéralement bouché et avec les modèles de haute qualité, les bruits extérieurs restent pour ainsi dire « dehors », de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter complètement le volume. Ce camouflage acoustique de l’environnement garantit également une plénitude sonore, en particulier de bonnes basses.
- Inconvénients : avec des écouteurs intra-auriculaires, vous n’entendez pas grand-chose de votre environnement. Comme ces modèles sont placés très près du tympan et que le son peut difficilement s’échapper, ils ne sont pas nécessairement recommandés d’un point de vue médical, surtout lorsque l’on écoute de la musique longtemps et très fort.
Quels sont les avantages et les inconvénients des écouteurs supra-auriculaires ?
Avant de répondre à cette question, voici une explication : les écouteurs supra-auriculaires, qui font l’objet de cet article, ne reposent que sur les oreilles. C’est ainsi qu’ils se distinguent des modèles circum-auriculaires, qui englobent complètement les oreilles.- Les casques supra-auriculaires sont plus lourds que les écouteurs intra-auriculaires et généralement plus volumineux. Même si certains modèles peuvent être partiellement pliés, ce qui permet de gagner de la place pendant le transport.
- Ce n’est peut-être qu’une question de goût : les modèles d’écouteurs supra-auriculaires sont plus confortables à porter. Beaucoup de gens trouvent que les écouteurs intra-auriculaires sont comme une sorte de corps étranger dans l’oreille.
- Selon le fabricant et le modèle, les écouteurs supra-auriculaires permettent de réduire plus ou moins les bruits extérieurs. Vous n’êtes donc généralement pas complètement hors du monde et, en tant que piéton, vous avez plus de chances d’entendre une sirène de police qu’avec des appareils intra-auriculaires.
- Comme les écouteurs sont placés plus loin du tympan sur les oreilles, les risques pour la santé ne sont pas aussi élevés. Cependant, comme le volume doit être augmenté davantage en raison du bruit extérieur, il est également conseillé de ne pas écouter de musique de manière continue et forte.
- Si vous portez des lunettes et/ou des boucles d’oreilles, il est absolument nécessaire de s’assurer que les écouteurs ne pincent pas dans les modèles supra-auriculaires.
Que peut-on dire sur le son ?
En fait, c’est souvent une question de foi ou de goût. On dit souvent que les écouteurs supra-auriculaires donnent une expérience d’écoute plus spatiale et plus naturelle. Les modèles intra-auriculaires marquent souvent des points avec leurs basses puissantes. Au total, les fabricants de nombreux modèles intra-auriculaires ont rattrapé leur retard en termes de son et n’ont pas besoin de se cacher derrière la concurrence des casques supra-auriculaires. C’est pourquoi il est important de savoir en quelles occasions avez-vous besoin d’écouteurs, avant d’acheter des écouteurs intra-auriculaires ou supra-auriculaires.
Sources d’images : Fotolia / 17235097 / Alexander Schuchnig