La pression pour agir contre l’augmentation des prix croît de plus en plus : si vous n’économisez pas maintenant, vous risquez des goulots d’étranglement financiers et des arrêts de production. Les petites et moyennes entreprises manufacturières en particulier recherchent donc des moyens d’organiser leur production de manière durable, économe en ressources et autosuffisante en énergie.
Une solution pratique et peu coûteuse est la combinaison de système photovoltaïque et de KNX. Les technologies peuvent être facilement intégrées dans les systèmes existants et progressivement étendues. De cette façon, même les PME peuvent réduire leurs coûts à long terme sans effort ni perte de flexibilité. Les entreprises et les électriciens intéressés trouveront tout ce qu’ils doivent savoir dans ce guide.
Le solaire et KNX – une combinaison intelligente pour les entreprises soucieuses de l’énergie
Économie d’énergie et indépendance vis-à-vis des prix de l’électricité, c’est ce que souhaitent de nombreux acteurs de l’industrie manufacturière. Dans le contexte des flambées actuelles des prix de l’électricité et du gaz, des chaînes d’approvisionnement tendues et d’une récession imminente, les petites et moyennes entreprises en particulier sont désormais de plus en plus sous pression. Si elles veulent maintenir leurs ventes stables à long terme, elles doivent réduire leurs dépenses énergétiques.
Dès 2021, c’est-à-dire avant la guerre en Ukraine et la montée de l’inflation, plus d’un tiers d’entre eux prévoyaient déjà d’investir dans des mesures d’économie d’énergie au cours des cinq prochaines années. C’est le résultat d’une enquête menée auprès de 600 décideurs de la gestion immobilière dans les PME. La plupart d’entre eux (54 %) souhaitent réaliser des rénovations économes en énergie et ainsi économiser de l’énergie (36 %) et soutenir la protection du climat (30 %).
Après les LED vient les systèmes photovoltaïques
Cependant, de nombreux potentiels d’économies sont épuisés depuis longtemps – les entreprises ont souvent déjà converti l’éclairage du hall en LED. Et après? Le sujet de l’énergie solaire est actuellement passionnant pour les ménages privés. Avec la suppression de la surtaxe EEG, la technologie photovoltaïque revient également au centre des préoccupations des entreprises manufacturières – en particulier celles qui ont de grandes surfaces de toit sur leurs halls de production.La technologie photovoltaïque est encore plus efficace lorsqu’elle est combinée avec le stockage d’énergie et que l’ensemble du système est contrôlé intelligemment. Le protocole KNX prend en charge la tâche d’automatisation des bâtiments et de contrôle des générateurs d’énergie. Cela crée une solution énergétique intelligente et contrôlable de manière centralisée qui garantit des économies potentielles aujourd’hui et à l’avenir.
Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser KNX comme protocole de gestion de l’énergie ?
La gestion de l’énergie basée sur KNX permet aux entreprises de concevoir leur approvisionnement énergétique en fonction de leurs besoins. Au sein des immeubles de bureaux ou des installations de production, KNX assure une utilisation optimisée de l’énergie et harmonise la production, le stockage et la consommation.
KNX signifie KonnexBus. Celui-ci est basé sur une norme de système de bus pour l’automatisation des bâtiments. En termes simples, KNX est le langage utilisé par les appareils intelligents pour communiquer entre eux dans un bâtiment. Cela peut être utilisé pour automatiser les bâtiments privés et commerciaux afin de créer plus de confort et de sécurité pour les résidents et les utilisateurs et de réduire la consommation d’énergie.
La technologie offre également de nombreux avantages aux entreprises du secteur manufacturier ou aux exploitants d’immeubles de bureaux :
- La norme KNX est reconnue dans le monde entier et est utilisée par de nombreux électriciens.
- KNX connecte les corps de métiers de manière rentable et permet de les adapter aux besoins spécifiques des constructeurs ou des exploitants de bâtiments.
- Plus de 500 fabricants proposent plus de 8 000 produits compatibles avec KNX.
- Des options flexibles et des produits adaptés sont disponibles avec KNX pour la mise en œuvre de solutions d’économie d’énergie dans le secteur commercial ou privé.
- La norme est constamment développée. Investir dans KNX, c’est investir dans l’avenir.
Quelles sont les possibilités offertes par la combinaison du photovoltaïque et de KNX ?
Les entreprises qui souhaitent devenir moins dépendantes de leur fournisseur d’électricité peuvent facilement installer un système photovoltaïque sur le toit de leur immeuble de bureaux ou hall de production. Si vous souhaitez optimiser l’efficacité énergétique, vous devez procéder intelligemment.
Augmenter l’efficacité énergétique avec le stockage et KNX
Le stockage de l’électricité est moins cher aujourd’hui qu’il y a quelques années. Connecté au système photovoltaïque, un dispositif de stockage d’énergie empêche même la perte d’un kilowattheure d’électricité. Le défi ici : le système doit être intelligemment mis en réseau avec les consommateurs d’énergie dans l’entreprise, dans la production ou dans le bâtiment et être facile à contrôler. Car seule une gestion intelligente de l’énergie permet d’exploiter le potentiel d’économie d’énergie.
Si le système solaire récolte une quantité particulièrement importante d’électricité photovoltaïque, celle-ci doit être utilisée immédiatement ou stockée. C’est là que KNX entre en jeu : intégré au système de gestion du bâtiment, le protocole régule automatiquement et intelligemment que l’énergie générée arrive toujours là où elle est nécessaire ou se retrouve dans le stockage.
Pour qui la gestion de l’énergie via KNX est-elle intéressante ?
La combinaison de KNX et d’un sytème photovoltaïque est intéressante pour toutes les entreprises qui souhaitent enfin optimiser l’utilisation énergétique de leurs bâtiments et les rendre plus autonomes grâce à l’énergie solaire. S’ils n’avaient auparavant aucune vue d’ensemble de leur consommation, par exemple parce qu’ils ne sont pas tenus d’avoir la certification ISO 50001, avec KNX, ils obtiennent enfin la transparence sur l’utilisation et la production d’énergie dans l’entreprise et réalisent un contrôle intelligent des énergivores.L’utilisation de KNX et d’un système photovoltaïque est également intéressante pour les entreprises qui construisent un nouveau hall de production ou un nouvel immeuble de bureaux et qui souhaitent s’appuyer dès le départ sur la technologie moderne pour l’automatisation des bâtiments. Dans les deux cas, les électriciens sont des interlocuteurs importants. Grâce à leur savoir-faire, ils aident à sélectionner les bons composants.
Les installateurs peuvent non seulement aider les entreprises utilisant le photovoltaïque et le KNX à économiser de l’énergie. Ils incitent également les clients privés à moderniser durablement leur logement et ainsi à augmenter la valeur de l’immeuble. Les propriétaires de maisons unifamiliales peuvent facilement équiper leur maison du protocole KNX pour l’avenir et sont moins dépendants de l’évolution des prix de l’énergie.

Les avantages les plus importants pour les entreprises en un coup d’œil
Les entreprises qui prennent des mesures d’économie d’énergie ne réduisent pas seulement leurs dépenses à long terme. Vous bénéficiez également d’une image positive en tant qu’entreprise de fabrication durable. Et ils peuvent le communiquer en toute confiance aux clients et aux candidats.
Ceux qui passent aujourd’hui à la gestion des bâtiments et de l’énergie en réseau et utilisent le protocole KNX comme base sont également préparés pour l’avenir :
- KNX est évolutif : en plus des systèmes photovoltaïques, d’autres systèmes d’énergie renouvelable et des dispositifs de stockage d’énergie supplémentaires peuvent être connectés pour étendre la capacité de stockage.
- KNX est évolutif : les tendances telles que l’électromobilité peuvent être facilement intégrées dans les processus existants avec un système KNX intelligent.
- KNX est flexible : qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, commerciale ou privée – le protocole KNX peut être utilisé dans les bâtiments existants et planifiés.
- KNX est polyvalent : Outre la gestion de l’énergie, le protocole KNX peut être utilisé pour mettre en réseau et contrôler intelligemment d’autres tâches dans le bâtiment, telles que les concepts d’éclairage, la protection contre le soleil et les intempéries, la climatisation ou le contrôle d’accès.
Utilisation de KNX et d’un système photovoltaïque dans l’entreprise : Voici comment cela fonctionne
Une enquête réalisée par reichelt elektronik auprès de plus de 1 000 entreprises en Europe a révélé : 28 % des personnes interrogées considèrent la complexité des mesures comme le plus grand obstacle à leurs plans d’économie d’énergie. Avec KNX et les bons composants, il est très facile de réaliser de grandes choses, même dans les petites entreprises.
KNX simplifie non seulement la configuration d’un système énergétique, mais également son fonctionnement. Parce que la commande centralisée et la transparence de la consommation garantissent un confort d’utilisation élevé.
De quoi les entreprises ont-elles besoin pour économiser l’énergie ?
Pour la gestion de l’énergie, les entreprises ont besoin de savoir-faire et d’accessoires adaptés pour l’automatisation des bâtiments et la production et le stockage d’énergie. Les électriciens ayant une expérience KNX ont les connaissances nécessaires sur le protocole. Vous trouverez le matériel pour votre projet chez reichelt elektronik.
Les solutions KNX sont conçues sur mesure – car aucun bâtiment ne ressemble à un autre. Les exigences individuelles des entreprises ou des ménages privés sont donc décisives pour le choix des composants. Dans les immeubles de bureaux, par exemple, il peut suffire de contrôler l’énergie et la gestion du bâtiment via le protocole KNX. Dans une production, en revanche, il est logique de connecter KNX et SPS.
Lors du dimensionnement du système énergétique, les besoins énergétiques, le budget et les surfaces disponibles pour les modules photovoltaïques jouent naturellement aussi un rôle. Le stockage de la batterie ne doit pas non plus être trop grand. Parce que trop peu d’utilisation accélère le processus de vieillissement de la batterie et rend le système non rentable.
De quels composants photovoltaïques et KNX les entreprises ont-elles besoin pour économiser de l’énergie ?
Pour que les entreprises puissent mettre en œuvre une solution énergétique durable pour leur immeuble de bureaux ou hall de production, elles ont besoin de panneaux solaires, d’onduleurs et, si nécessaire, de dispositifs de stockage d’énergie ainsi que de contrôleurs, capteurs et actionneurs KNX. Il est important que tous les composants de la solution énergétique soient compatibles.
Dans la boutique reichelt elektronik, les installateurs peuvent obtenir tout ce dont ils ont besoin auprès d’une seule source et trouver les bons composants pour l’application requise. Ils bénéficient de prix attractifs et ne perdent généralement pas de temps. Car de nombreux produits sont en stock et disponibles rapidement. En plus d’une vaste gamme de composants KNX tels que des actionneurs, les installateurs trouveront également des unités de stockage et des onduleurs.
Onduleur hybride solaire avec compteur intelligent
L’onduleur Growatt GW SPH10000TL3 offre des performances élevées pour les systèmes solaires de petite à moyenne taille et est compatible avec le stockage d’énergie. Une mise en service simple et une commande intuitive via un écran tactile garantissent que l’onduleur est rapidement prêt à l’emploi.Ballon solaire extensible
Le système de stockage solaire haute tension GW ARK 10.2 SPH peut être combiné avec l’onduleur Growatt. Il est possible de démarrer avec une capacité de stockage de 5,12 kWh et d’étendre progressivement le système énergétique jusqu’à 25,6 kWh. Grâce au plug-and-play, l’extension se fait en un rien de temps.
KNX offre ces 5 avantages en combinaison avec le photovoltaïque
- Avec un système énergétique basé sur KNX, les entreprises peuvent surmonter l’obstacle de la complexité de la gestion de l’énergie et peuvent utiliser l’énergie solaire et de stockage de manière efficace, intelligente et sûre sans aucun effort.
- Les solutions KNX peuvent être installées rapidement et facilement.
- Le protocole KNX augmente la facilité d’utilisation du système photovoltaïque – un argument important pour les électriciens qui souhaitent recommander KNX à leurs clients et pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs employés un système intuitif d’économie d’énergie.
- Une solution photovoltaïque basée sur KNX n’est pas seulement adaptée aux nouveaux bâtiments industriels – les systèmes existants peuvent également être modernisés sans affecter la production.
- Les systèmes photovoltaïques qui sont connectés à la production ou à la technique du bâtiment avec KNX peuvent facilement être étendus pour inclure le stockage d’énergie – les entreprises peuvent non seulement économiser de l’énergie de cette manière, mais aussi la stocker et ainsi augmenter leur degré d’autonomie.
Il est payant d’économiser de l’énergie – en particulier avec KNX
L’Agence de protection du climat et de l’énergie de Basse-Saxe en Allemagne a calculé combien les entreprises ayant un besoin annuel en électricité de 50 000 kWh et un système photovoltaïque avec une pointe de 50 kW peuvent économiser. Si elles utilisent elles-mêmes environ 30 % de l’énergie solaire, elles économisent environ 3 000 euros de dépenses énergétiques par an. A cela s’ajoutent les revenus d’alimentation pour l’électricité non consommée par l’entreprise elle-même. Si le taux d’autoconsommation passe à 60% en combinaison avec le stockage sur batterie, le montant économisé passe à plus de 6 000 euros.En plus des avantages financiers, la technologie KNX se distingue également par la commodité du contrôle, la transparence concernant les besoins et la consommation d’énergie et la flexibilité dans la construction et l’extension de la solution énergétique. Avec KNX et les composants de reichelt elektronik, les entreprises ont enfin la possibilité d’utiliser rapidement et efficacement les avantages des énergies renouvelables et, en liaison avec le stockage d’énergie, d’augmenter considérablement leur degré d’autonomie énergétique.
Images : Adobe Stock, Schneider Electric