Smartes Licht – das ist alles möglich!

Éclairage intelligent – tout est possible !

Grâce aux LED, commandez votre éclairage depuis le confort de votre canapé via une application sur smartphone ou tablette. Vous pouvez également activer des scènes ou des paramètres personnalisés par commande vocale, de manière à pouvoir créer des ambiances lumineuses sphériques individuelles d’un simple clic.

Une multitude de possibilités d’éclairage intelligent

La commande intelligente de l’éclairage est désormais encore plus simple : avec des LED intelligentes, vous pouvez ajuster l’éclairage de la maison aisément et sans trop d’effort. Alors que les lampes classiques peuvent uniquement être actionnées via l’interrupteur, les modèles en réseau peuvent être commandés à distance, que ce soit à l’aide de boutons ou de variateurs d’intensité mobiles et flexibles, via une application ou même, dans certains cas, à l’aide de commandes vocales, comme par exemple avec Amazon Echo.

La luminosité, la couleur et la température de couleur peuvent être ajustées manuellement, mais vous pouvez également enregistrer des préréglages programmés et personnalisés pour la couleur, la luminosité et la température de couleur.

L’éclairage intelligent pour plus de bien-être

Contrôlez votre rythme biologique naturel grâce à la lumière : le jour, utilisez des éclairages de 6 000 à 8 000 kelvins qui équivalent à lumière naturelle et favorisent l’activité et la concentration. Le soir et la nuit, des sources lumineuses blanches et chaudes inférieures à 3 300 kelvins sont recommandées.

Les éclairages intelligents permettent de combiner différentes ambiances lumineuses ou de permuter entre elles, uniquement en appuyant sur un bouton. Quant aux éléments d’éclairage, il n’y a pas de limite à votre imagination : des plafonniers et des lampadaires classiques pour l’espace de vie et les chambres, aux bandes de LED pour créer une ambiance lumineuse dans un couloir, tout est possible. Les bandes de LED SMART+ d’OSRAM, par exemple, se commandent facilement à l’aide d’Alexa : que ce soit pour allumer et éteindre la lumière, faire varier progressivement la luminosité, paramétrer diverses couleurs ou ajuster la luminosité, tout peut se faire par commande vocale.

Une facture d’énergie réduite grâce à l’éclairage intelligent

En plus d’être un atout pour l’ambiance de votre intérieur, la commande intelligente de l’éclairage fait la différence dans votre porte-monnaie : en effet, les fonctions de variation et de temporisation permettent de réaliser des économies d’électricité et donc d’argent. Vous utilisez de l’énergie uniquement pour les sources lumineuses dont vous avez vraiment besoin.

Les fonctions de variation ou d’extinction automatiques à certaines heures de la journée permettent d’éviter le gaspillage inutile d’énergie. L’installation des systèmes intelligents est un jeu d’enfant ! Attention toutefois, choisissez des LED qui fonctionnent de manière aussi indépendante que possible du système, de manière à pouvoir les intégrer facilement dans de nouveaux systèmes de maison intelligente.

Comment fonctionnent les systèmes d’éclairage intelligent ?

Selon le fabricant, les systèmes d’éclairage intelligents fonctionnent via Bluetooth, Wi-Fi ou ZigBee. Comme les réseaux Wi-Fi et Bluetooth peuvent connaître des problèmes de connexion – que ce soit en raison d’instabilités sur le réseau ou d’une couverture insuffisante –, il est préférable de miser sur ZigBee pour une maison intelligente.

Cette technologie de transmission se distingue notamment par son efficacité énergétique, puisque le système peut passer en mode veille de façon autonome. En matière de couverture, ZigBee l’emporte également sur les autres voies de transmission : en plus d’être stable, cette technologie vous permet de commander l’éclairage à une distance maximale de 100 mètres. ZigBee nécessite cependant un centre de commande de l’éclairage permettant de connecter les sources lumineuses intelligentes aux appareils mobiles, également appelé passerelle. La passerelle permet ainsi d’utiliser les fonctions de minuterie, de sélectionner des ambiances lumineuses préprogrammées et d’enregistrer divers scénarios lumineux.

Un éclairage commandé à l’aide d’un commutateur radio

Il est également possible de commander l’éclairage sans smartphone ni tablette, à l’aide d’un commutateur radio alimenté par batterie. Il peut être utilisé comme télécommande ou comme interrupteur mural en montant simplement une plaque magnétique. Ainsi, sans connexion Internet, vous pouvez commander diverses fonctions, sélectionner ou activer des groupes de lampes et programmer des scénarios lumineux. La lampe Smart Light E27 d’OSRAM est un modèle facile à commander via ce type de commutateur radio.

Si vous souhaitez intégrer des lampes classiques ou d’autres appareils électriques dans votre Smart Home, vous pouvez utiliser une prise Wi-Fi commutable.

Cela vous donne la possibilité d’automatiser la commande de l’éclairage via un détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement OSRAM SMART+ détecte les mouvements dans un rayon de 100 degrés à une distance maximale de 4,5 mètres et dispose également d’un capteur de température interne permettant de contrôler la température ambiante.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *