Dans le monde d’aujourd’hui, la sécurité des données confidentielles est essentielle. Avec l’application de l’OSDGV et la prise de conscience accrue de la nécessité de protéger les données personnelles, il est particulièrement important de protéger et de sécuriser les données sensibles de manière plus complète.
Les petits périphériques de stockage tels que les clés USB, les disques durs ou les disques durs peuvent être facilement perdus ou volés – plus de 2 millions de périphériques sont perdus chaque année dans le monde et des études ont montré que plus de la moitié des clés USB perdues sont effectivement utilisées. Les entreprises courent donc un grand risque de ne pas se conformer à l’ODSGVO. Mais les photos, les vidéos et les documents importants ne doivent pas non plus tomber entre les mains d’autres personnes dans leur vie privée.
Une étape simple pour réduire ce risque est d’utiliser des solutions de stockage cryptées. Avec le cryptage matériel AES 256 bits, les données sont décomposées de sorte que seule une personne possédant le bon code ou la bonne clé peut les lire.
Que signifie le cryptage AES 256 bits ?
L’abréviation AES signifie “Advanced Encryption Standard”. Il s’agit d’un chiffrement par blocs symétriques qui est utilisé dans le monde entier pour crypter les données sensibles. 256 bits fait référence à la longueur de la clé de cryptage utilisée pour crypter un flux de données ou un fichier. Un pirate ou un pirate a donc besoin de 2256 combinaisons différentes pour pirater un message crypté de 256 bits. Il faut souligner que le SEA n’a jamais été fissuré auparavant.
Qu’est-ce que la DSGVO ?
Dans toute l’Europe, le règlement de base sur la protection des données (DSGVO) a été introduit pour renforcer les droits des personnes et assurer une meilleure protection des données. Elle offre aux entreprises un domaine juridique plus simple et plus clair dans lequel elles peuvent opérer et permet aux gens de comprendre plus facilement ce que les entreprises peuvent faire avec leurs données.
Des amendes élevées sont imposées aux entreprises qui ne se conforment pas à la réglementation. Ils peuvent se voir infliger une amende de 4 % du chiffre d’affaires annuel total, soit 20 millions d’euros. C’est pourquoi il est plus important que jamais de veiller à ce que vos données critiques et sensibles soient correctement protégées.
Quelles sont les solutions pour sécuriser au mieux vos données ?
La marque Verbatim est synonyme de “Technology you can trust”. La confiance et la fiabilité jouent un rôle central, en particulier pour les données sensibles.
La société a décidé d’élargir sa gamme de supports de stockage de données pour y inclure une technologie de cryptage qui donne aux gens la certitude de leur sécurité et les aide à éviter les scénarios d’horreur d’accès illégal à des données sensibles. Verbatim s’appuie sur des solutions de cryptage matériel AES 256 bits et diverses méthodes d’accès.
Disque dur sécurisé Fingerprint et USB
Les disques durs et clés USB sécurisés par empreinte digitale utilisent une combinaison de cryptage matériel AES 256 bits et de technologie biométrique pour une sécurité totale des informations. Ils cryptent toutes les données sur le disque de manière transparente et en temps réel.
Les deux solutions répondent aux exigences de la DSGVO car 100% du disque est crypté de manière sécurisée. La reconnaissance d’empreintes digitales intégrée permet l’accès à plusieurs utilisateurs autorisés. L’administrateur peut également accéder à l’appareil avec un mot de passe. Le disque dur ne stocke pas les mots de passe sur l’ordinateur ou sur la mémoire volatile du système et est donc beaucoup plus sûr que le chiffrement logiciel.
Clavier Disque dur sécurisé, USB et SSD
Ici aussi, le cryptage matériel AES 256 bits est utilisé. Contrairement à la reconnaissance d’empreintes digitales, vous disposez ici d’un clavier intégré qui sert à saisir le code numérique.
Si le disque tombe entre de mauvaises mains, le disque dur / SSD (clé USB) est verrouillé et doit être reformaté après 20 entrées de mot de passe erronées. Les disques SSD offrent également des vitesses plus élevées, des performances améliorées et une fiabilité accrue.
Clé USB Secure Pro
Verbatim propose en version de base une clé USB avec protection par mot de passe. Ici aussi, vous pouvez empêcher des personnes non autorisées d’accéder à des données personnelles ou professionnelles en cas de perte ou de vol de la clé USB.
Le Store’n’ Go Secure Pro offre de nombreuses fonctions de sécurité, y compris une invite de mot de passe, un algorithme de hachage de mot de passe et une fonction de protection contre le piratage qui supprime les données de l’appareil après dix tentatives d’accès ratées.
Quelle que soit la solution de stockage cryptée que vous choisissez, vos données sont en de bonnes mains ! Vous trouverez ici un aperçu des supports de stockage avec cryptage matériel AES 256 bits.
Pour encore plus de sécurité : la règle de protection des données 3-2-1
Verbatim recommande généralement d’utiliser la règle de sauvegarde 3-2-1 :
– Vous devriez avoir au moins trois copies de vos données.
– Conservez les copies sur au moins deux supports différents.
– Conservez au moins une copie dans un endroit différent.