Différences sonores : carte son ou puce embarquée ?

Différences sonores : carte son ou puce embarquée ?

Aujourd’hui, la plupart des cartes mères sont équipées d’une puce audio intégrée. Alors pourquoi avez-vous besoin d’une carte son supplémentaire ? Dans ce guide, vous apprendrez pourquoi cela vaut toujours la peine d’investir dans une carte son, comment naviguer avec succès dans la multitude de termes techniques relatifs aux cartes son et comment faire votre choix entre une carte son, une puce embarquée ou une autre solution.

A quoi sert exactement une carte son ?

La tâche d’une carte son et de la puce son intégrée est la même : fournir du son aux appareils d’écoute connéctés tels que les haut-parleurs ou les écouteurs. Le convertisseur N/A, également appelé DAC (convertisseur numérique-analogique), est important pour comprendre ce processus.

La tâche du convertisseur N/A est de convertir les données numériques binaires d’une vidéo, d’un jeu informatique ou d’une autre source sonore en petites fluctuations de courant analogiques. Ces signaux sont ensuite transmis aux membranes de haut-parleurs, qui vibrent, créant des ondes sonores. C’est ainsi que le PC, la carte son et le périphérique de sortie respectif convertissent les zéros et les uns en son – votre signal devient de la musique.

Quansd est-il sensé d’utiliser une carte son ? 

Le convertisseur N/A susmentionné est désormais un élément essentiel de chaque carte mère moderne. La question de savoir si cela vaut la peine d’acheter sa propre carte son est donc justifiée. Surtout en ce qui concerne la qualité audio, il y a presque toujours d’apporter des améliorations.

Divers composants peuvent affecter la qualité audio : d’autres composants matériels peuvent provoquer des signaux d’interférence, qui affectent souvent une puce audio mal isolée sur la carte mère. De plus, les défauts de qualité audio deviennent rapidement perceptibles à des volumes plus élevés. Le son peut sembler plus faible, par exemple les basses sont moins puissantes ou le son commence à s’écrêter à partir d’un certain volume. Les puces sonores intégrées empêchent souvent les écouteurs ou les haut-parleurs de développer leur plein potentiel.

Dans l’ensemble, on peut dire qu’une carte son dans le segment de prix supérieur à 30 euros améliore toujours la qualité audio par rapport au son embarqué. Que cela soit perceptible dépend des haut-parleurs ou des écouteurs connectés. Les boîtiers stéréo dans le segment de prix à partir d’environ 80 euros et les écouteurs à partir de 40 euros rendent la mise à niveau acoustiquement perceptible avec une carte son.

Trouver chaussure à son pied : casserole : interne, externe ou interface ?

Voici quelques-unes des nombreuses façons d’améliorer votre expérience sonore. Cela vous permet de mieux décider quelle solution convient à vos besoins.

Cartes son internes : meilleur son surround grâce à la simulation

Si vous travaillez principalement avec un casque, un amplificateur de casque avec un port USB peut être votre solution. De plus, un logiciel peut être utilisé pour simuler le son surround de votre casque. Une carte son interne telle que la Creative Sound Blaster Audigy RX regroupe diverses fonctions via un slot PCIe sur la carte mère : elle représente une mise à niveau par rapport à la puce audio, renforce les performances du casque et offre une simulation de son surround via le pilote.

Afin d’éviter les bruits de fond, les cartes son internes nécessitent un isolement particulièrement élevé, appelé rapport signal sur bruit (SNR, exprimé en décibels). Le Creative Sound BlasterX AE-5 Plus, par exemple, a un SNR de 122 dB. Les signaux envoyés, tels que la lecture audio, sont perçus comme étant 122 dB plus forts que n’importe quel bruit de fond.

Le son surround est créé de différentes manières selon l’appareil de lecture. Avec un casque, cela se fait par logiciel. Cependant, si vous visez un son surround clair sur des haut-parleurs externes, assurez-vous que le son intégré de votre ordinateur est compatible avec les formats Dolby Digital Live, Dolby Digital Plus ou DTS Connect. Si ce n’est pas le cas, la puce intégrée a besoin d’une mise à niveau pour activer le son surround.

S’il n’y a pas de slot interne : disque dur externe ou interface audio ?

Les cartes son externes offrent désormais certaines des fonctionnalités des cartes son internes, mais nécessitent un port USB pour fonctionner. Deux variantes sont généralement utilisées : des clés USB telles que la DELOCK 63926 ou de petits boîtiers de carte son tels que TERRATEC 324195 ou le Creative Sound BlasterX G6.

Les musiciens ou ingénieurs du son sont mieux servis avec une interface audio. Les interfaces audio ne sont rien de plus que des cartes son, mais ont une variété de connexions plus spécialisées telles que les entrées/sorties ligne et les entrées/sorties et commandes micro. De cette façon, les professionnels de la musique peuvent connecter leur équipement, comme des tables de mixage ou des instruments, à un PC. Contrairement aux solutions mentionnées précédemment, les interfaces audio se concentrent sur la latence. Si un chanteur entend sa propre voix dans un casque, par exemple, l’expérience sonore peut être gravement perturbée par divers effets ou retards de transmission.

Le son d’une mise à niveau

La variété de l’offre peut être écrasante au début. Mais dès que vous comprenez le principe d’une carte son et que vous avez formulé vos propres souhaits, vous trouverez rapidement ce que vous cherchez. Dans l’ensemble, les cartes son ne sont pas indispensables, mais elles permettent d’obtenir de bons résultats avec un petit investissement. De bons haut-parleurs ou écouteurs sont souvent les conditions préalables à une mise à niveau peu coûteuse, dans laquelle une seule carte son est achetée. Dans la boutique en ligne de reichelt, vous êtes assuré de trouver la solution adaptée à vos besoins – vous serez étonné du bon résultat.

Image: Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *