Règle pliante, niveau à bulle et crayon à papier sont encore les fidèles compagnons de nombreux artisans. Les instruments de mesure professionnels numériques peuvent faciliter considérablement la tâche et sont convaincants par leur précision. Ils offrent un grand confort d’utilisation ainsi que de précieuses fonctions supplémentaires.
Dans ce guide, nous vous présentons quelques instruments de mesure fréquemment utilisés pour l’enregistrement de distances ou pour le nivellement. En outre, nous abordons également des instruments de mesure moins courants tels que ceux utilisés pour mesurer la luminosité, le bruit ou la température.
Télémètre laser
Le mètre pliant classique comporte des inexactitudes flagrantes – surtout lorsque la distance est supérieure à la longueur du mètre pliant. En outre, les pièces peuvent être accidentellement mesurés de travers et cela devient particulièrement difficile s’il y a un obstacle dans le parcours de mesure. Avec les télémètres laser, ce n’est plus un problème. Une fois activé, le point laser rouge est visible et aide à cibler. La mesure de la distance est effectuée en mesurant le temps de transit de la lumière laser pulsée réfléchie au point de mesure.Selon les besoins, de bons appareils peuvent atteindre une distance de mesure de 30 à 100 mètres à la lumière du jour et offrir un écart de seulement deux millimètres, même à des distances plus longues.
Si vous voulez mesurer la distance entre deux murs, vous devez activer une mesure continue pour lire la valeur minimale sur l’écran. A l’inverse, le coin d’une pièce peut être mesuré par la lecture de la valeur maximale. Si l’on veut mesurer la hauteur d’un mur avec un obstacle, une mesure indirecte à l’aide de la mesure d’angle/d’inclinaison intégrée est très pratique – ici, selon le mode de mesure, on vise diagonalement vers le haut et/ou vers le bas et horizontalement – la hauteur est alors automatiquement calculée selon le théorème de Pythagore. Inversement, l’angle intermédiaire peut être affiché par deux mesures au mur et en diagonale vers le haut.
Le stockage intermédiaire des valeurs mesurées et les fonctions de calcul intégrées sont également très pratiques. Par exemple, les surfaces des murs peuvent être mesurées pour estimer la peinture nécessaire, ou les volumes des pièces pour le dimensionnement d’un ventilateur. Avec de bons télémètres laser, le point de référence pour la mesure de la distance peut être commuté : par exemple entre le bord avant ou arrière de l’appareil ou le point central lorsqu’on travaille sur un trépied.
Laser en croix
Les lignes horizontales sont indispensables non seulement sur les chantiers – pour niveler le sol ou pour la pose de carrelage. Les lasers linéaires s’avèrent également être des aides pratiques lorsqu’il s’agit d’accrocher plusieurs photos dans une pièce. Grâce à une optique spéciale, ils n’émettent pas la lumière du laser comme un point de lumière, mais l’élargissent plutôt pour former une fine ligne. Avec les lasers linéaires simples, cependant, cette ligne doit être étalonnée manuellement ou à l’aide d’un niveau à bulle.Des lasers linéaires plus confortables sont à nivellement automatique, mais doivent être mis à niveau grossièrement sur le trépied à l’aide d’un niveau à bulle, car le système de nivellement automatique ne compense que les inclinaisons faibles jusqu’à +/- 4°.
L’utilisation d’un laser en croix est très utile pour le positionnement exact des objets dans une pièce, car en plus de la ligne horizontale, il projette également une ligne absolument verticale sur le mur. Les lasers en croix de bonne qualité et d’entrée de gamme ont en général une portée de 20 mètres et une précision de nivellement de +- 3 millimètres à une distance de 10 mètres. En outre, ces dispositifs offrent un angle de faisceau d’au moins 100 degrés. La longueur des lignes de nivellement qui peuvent être réalisées de cette manière est légèrement supérieure à une fois et demie la distance à un angle d’inclinaison de 100 degrés – ainsi, à une distance de trois mètres du mur, les lignes transversales du laser en croix ont une longueur de plus de 4,50 mètres.
Luxmètre
Toute personne souhaitant mesurer l’éclairement, par exemple pour se conformer à la réglementation pour la protection de la santé, pour la sécurité au travail ou des installations sportives ou encore pour vérifier la luminosité des lampadaires, utilise un luxmètre à cet effet. Les bons luxmètres sont adaptés à une utilisation en extérieur et peuvent également être utilisés à des températures inférieures à zéro et en plein soleil. Ils se composent d’une unité centrale avec écran et d’un capteur de lumière qui peut être utilisé à distance. Ainsi, ils peuvent être adaptés de manière flexible à l’application ou rapidement utilisés pour des mesures manuelles.Il est important qu’un luxmètre puisse compenser les erreurs spectrales des sources de lumière, car les lampes fluorescentes ou les LEDs, par exemple, sont perçues très différemment par l’œil humain en fonction de la température de couleur. Si le luxmètre est adapté à un enregistrement à long terme en tant qu’enregistreur de données, les valeurs de lumière mesurées peuvent être facilement lues sur PC et traitées sous forme optique ou tabulaire. Les données sont transférées au PC par un câble USB ou par Bluetooth®. Pour l’enregistrement systématique de la luminosité dans des pièces, il serait également judicieux que le luxmètre permette l’enregistrement cartographique de ces pièces à l’aide d’une fonction MAP (cartographique).
Sonomètre
Les sonomètres sont utiles pour les communes ou pour vérifier les réglementations pour la protection de la santé et en matière de sécurité au travail. Pour des mesures quantitativement vérifiables, il n’y a pas d’autre choix que d’acquérir un appareil adapté à une utilisation extérieure avec des possibilités de calibrage. Cependant, afin de se faire une idée sur les niveaux sonores existants localement, des sonomètres dans une gamme de prix inférieurs à 50 euros sont disponibles. Pour cela, il est nécessaire que le microphone de mesure ait une boule de protection anti-vent et qu’il puisse mesurer de manière cyclique à des intervalles d’une seconde ou même plus courts.Pour une première mesure qualitative, l’appareil doit pouvoir enregistrer des mesures à partir d’un niveau sonore d’environ 30 dBA. Il serait également utile que les niveaux sonores minimum et maximum puissent être lus sur l’écran en dBA. En outre, une interface USB ou Bluetooth® devrait être disponible comme interface de données. Une application permettant de visualiser et d’archiver les valeurs mesurées sur un smartphone est également une fonction supplémentaire utile. Cependant, les appareils d’entrée de gamme n’ont qu’une précision de mesure limitée, de l’ordre de +/- 1,5 dB.
Dans la classe de prix suivante, il y a un enregistreur de données intégré et la précision de la mesure passe à +/- 0,1 dB. Cependant, les mesures acoustiques ne prennent tout leur sens qu’en combinaison avec une fonction d’analyse intégrée permettant d’enregistrer et de visualiser la réponse en fréquence du bruit de fond mesuré.
Caméra thermique
Une autre domaine de mesures locales sont les caméras thermiques, également disponibles dans toutes les gammes de prix. Une distinction est faite entre les domaines d’application et les plages de température les plus diverses. Par exemple, il existe des systèmes qui enregistrent les très basses températures avec une haute résolution et les affichent sur l’écran couleur dans une large gamme de couleurs évolutives – du bleu pour les basses températures au violet et au rouge pour les températures moyennes, jusqu’au jaune et au blanc pour les températures élevées. Ces caméras peuvent être utilisées en thermographie des bâtiments, par exemple pour détecter les ponts de froid et les fuites dans l’enveloppe du bâtiment ou pour localiser personnes et animaux la nuit. A l’extrémité supérieure de l’échelle des températures, il existe des caméras que les services d’incendie, par exemple, utilisent après l’extinction d’un feu pour détecter les foyers encore chauds ou même un feu couvrant.La grande différence de prix des caméras thermiques est principalement basée sur la technologie des capteurs et la résolution optique respective de ces caméras. Les appareils de poche d’entrée de gamme fonctionnent avec un capteur d’image infrarouge et une résolution typique de, par exemple, 80 x 60 points de mesure. Les caméras thermiques professionnelles actuelles ont une résolution infrarouge de 640 x 480 pixels ainsi qu’un capteur de rayonnement spécial très sensible (bolomètre) et disposent également d’une caméra numérique haute résolution supplémentaire permettant de superposer l’image thermique capturée à une représentation détaillée de l’enveloppe réelle du bâtiment.
Conclusion : le bon dispositif pour chaque objectif
Les instruments de mesure laser numériques et les dispositifs de nivellement laser sont de loin supérieurs aux méthodes de mesure analogiques, même dans les classes de prix inférieurs. Les versions plus professionnelles offrent souvent de précieuses fonctions supplémentaires pour le stockage et l’analyse des données. Qu’il s’agisse de mesures fréquentes comme les mesures de distance, de mesures moins fréquentes comme les mesures de niveau sonore ou d’applications spéciales comme le contrôle de l’isolation avec une caméra thermique : selon les exigences et l’application, les professionnels comme les bricoleurs trouveront l’instrument adéquat.
Image : Adobe Stock