Enfin, c’est à nouveau le temps : le prochain voyage est à l’ordre du jour. Qu’il s’agisse de vacances tant attendues, d’un voyage d’affaires ou d’un prochain changement de lieu en tant que nomade numérique. Dans les trois cas, les bagages doivent être soigneusement examinés afin que rien d’important ne soit oublié. Mais que faut-il inclure dans les bagages ?
La bonne protection pour vos bagages
Tout d’abord, vous devriez considérer le type de bagages dont vous avez besoin. Un simple sac à dos suffit-il ou avez-vous besoin d’une grande valise ? Et si oui, souhaitez-vous emporter un sac à dos comme bagage à main ou les poches de la veste suffisent-elles pour ranger votre téléphone portable et vos documents de voyage en toute sécurité pendant le vol ?Si vous décidez d’emporter un sac à dos, que ce soit comme mentionné ci-dessus, comme bagage à main ou comme bagage enregistré, nous vous recommandons de penser déjà à votre sécurité en emportant un sac à dos antivol pendant votre voyage. Parce qu’il ne peut être ouvert qu’avec une fermeture éclair sur les épaules, il vous protège contre le vol inaperçu. Surtout si vous transportez un ordinateur portable, un appareil photo et les accessoires techniques nécessaires, vous devez prendre des précautions. Les sacs à dos antivol sont également équipés de sacs en matériau de blocage RFID. Cela signifie que vos cartes ne peuvent pas être lues de l’extérieur et que vos données confidentielles restent protégées.
Nous vous recommandons l’étiquette à bagage numérique EVERTAGS pour que vos données d’adresse soient sécurisées et ne puissent être espionnées. Contrairement aux étiquettes à bagages classiques, votre adresse n’est pas visible publiquement sur EVERTAGS, mais n’est accessible qu’en scannant un code QR. L’EVERTAG vous offre également la possibilité de déposer votre adresse privée ainsi que l’adresse de votre prochain logement pendant votre voyage. Vous pouvez ajuster les données d’adresse à tout moment via votre compte sur le site EVERTAGS afin que votre étiquette de bagage soit toujours à jour.Une autre solution numérique qui non seulement rend votre voyage plus relaxant, mais en même temps fait quelque chose pour l’environnement, est le BAGTAG. Avec cette étiquette électronique, vous avez la possibilité d’enregistrer vous-même dans votre valise. Cela fonctionne de manière pratique à partir de votre smartphone. Enregistrez simplement vos bagages dans l’application Lufthansa et c’est tout ! Vous pouvez donc enregistrer vos bagages pendant que vous êtes encore allongé sur la plage ou que vous attendez un taxi pour vous rendre à l’aéroport. L’utilisation du BAGTAG élimine l’étiquetage papier traditionnel de vos bagages. Non seulement vous rendez votre voyage plus relaxant, mais vous protégez également l’environnement.
Évitez les coûts supplémentaires dus aux bagages lourds
En arrivant à l’aéroport, vous devez d’abord vous présenter au comptoir d’enregistrement. Et le moment le plus excitant à l’aéroport suit. Vous mettez le bagage que vous voulez emporter sur l’échelle. En interne, vous espérez avoir respecté les limites de poids admissibles afin d’éviter des coûts supplémentaires.
Certes, sur le chemin, la tension n’est peut-être pas aussi forte, car vous avez vérifié le poids de vos bagages peu avant le départ pour être à nouveau du bon côté sur votre balance personnelle. Au plus tard lors de votre départ ou de la poursuite de votre voyage, l’incertitude est toutefois justifiée.La valise est emballée différemment, la veste épaisse que vous portiez encore sur le chemin a dû disparaître dans la valise et puis il y a aussi les nombreux souvenirs et souvenirs pour vos proches.
Pour que vous puissiez rester détendu dans cette situation et faire vos valises si nécessaire, il est bon d’avoir une petite balance avec vous. Il suffit de l’attacher à votre bagage à l’aide d’une boucle, de soulever brièvement la construction et la balance vous montrera le poids. Si vous ne voulez pas être surpris par un paiement supplémentaire à l’aéroport, vous devez absolument utiliser une balance à bagages.
Se détendre dans l’avion
Maintenant que vous êtes enregistré, vos bagages sont enregistrés et vous êtes enfin dans l’avion. C’est le moment où la dernière tension se dissipe enfin et où le voyage commence. Plein d’impatience, vous sortez de votre poche le livre que vous avez acheté spécialement pour le voyage et que vous attendiez avec impatience depuis des jours.L’avion roule sur la piste et lorsque l’avion est en l’air et que vous êtes vraiment détendu pour la première fois depuis des jours, la lumière de l’avion est tamisée. Comme vous n’êtes pas assis à la fenêtre et qu’il fait déjà nuit dehors, vous attrapez votre smartphone plein d’attente et allumez la lampe de poche. Heureusement, votre smartphone vous dira que votre batterie est faible. Ce n’est pas une bonne façon de commencer vos vacances.
Pour vous épargner de tels moments, nous vous recommandons d’emporter une Loupe à main pour personnes âgées. Il n’est pas seulement utile pendant le vol. Vous devriez avoir au moins une lampe de poche avec vous dans tous les cas.
Afin que votre smartphone ou votre tablette ne vous laisse pas tomber pendant le vol et tout le trajet, nous vous recommandons d’emporter une Powerbank avec vous dans tous les cas.
Selon l’endroit où vous allez, vous devriez également avoir un adaptateur de voyage avec vous afin que vous puissiez utiliser et recharger vos appareils en toute sécurité. Si vous n’êtes pas tout à fait sûr de l’aspect des prises de votre destination, un adaptateur universel est exactement ce qu’il vous faut. L’adaptateur possède toutes les fiches et prises usuelles et, grâce à une protection contre les surcharges, vous êtes également protégé contre les courts-circuits.
Travailler en toute sécurité sur la route
En parlant de smartphones ou de tablettes : vous pouvez également protéger vos données pendant votre voyage ici. Si vous travaillez avec votre ordinateur portable ou si vous souhaitez simplement surfer avec votre smartphone ou votre tablette, veuillez utiliser le filtre de confidentialité approprié. Protégez-vous et protégez vos données des regards indiscrets et ne donnez aucune chance aux pirates informatiques. Souvent, un coup d’œil rapide suffit à ce dernier pour espionner des informations précieuses ou des données sensibles.Une connexion WLAN stable est nécessaire pour pouvoir travailler et surfer pendant votre voyage. Afin de ne pas dépendre d’une connexion peu sûre et pas toujours stable dans les hôtels, les cafés ou les espaces de co-travail, vous feriez mieux de vous équiper d’un WLAN. Tout ce dont vous avez besoin est une carte SIM locale, une clé USB et un routeur WLAN. Le routeur TPLINK TL-MR3020, compatible avec plus de 120 modems USB UMTS/HSPA/EVDO et convainc par ses dimensions compactes, est adapté à cet usage. En combinaison avec le Surfstick HUAWAI, vous assurez une connexion WLAN stable et pouvez surfer et travailler sans souci.
Le Hotspot WLAN Huawei offre une solution encore plus compacte, qui est déjà prête à l’emploi avec une carte Sim locale. Grâce à la batterie de 6400 mAh, le routeur peut fonctionner jusqu’à 25 heures, en mode veille, il peut même durer jusqu’à 1600 heures. LTE Cat.6 garantit que le routeur fournit 300 MBit/s en liaison descendante et 150 MBit/s en liaison montante, de sorte qu’il peut également servir de banque de puissance pour d’autres appareils.Si vous transportez plusieurs appareils qui doivent être rechargés, c’est une bonne idée d’acheter un PowerPort, vous donnent suffisamment de ports pour charger autres appareils simultanément en plus de votre smartphone, tablette et une Powerbank.
Conclusion
En attendant il y a quelques gadgets de voyage utiles sur le marché. Les petits assistants n’ont qu’une tâche principale : vous aider dans votre voyage. Qu’il s’agisse d’une sécurité accrue ou d’un voyage plus détendu.
Photo de couverture : stock.adobe.com/shevtsovy