Avec cette station de soudage, les déficits de données pendant le processus de soudage et les commandes complexes appartiennent au passé. En effet, avec l’i-CON TRACE, l’entreprise bavaroise présente, 100 ans après le premier brevet pour le fer à souder électrique, la première station de soudage entièrement connectable. Dans ce guide, vous découvrirez les avantages que votre entreprise peut tirer d’une station de soudage compatible avec l’Internet des Objets (IoD). L’i-CON TRACE est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne reichelt.
Parfaite pour une utilisation dans un environnement numérique en réseau
Grâce au WiFi intégré, une interface Bluetooth® et une carte réseau incorporée, l’i-CON TRACE offre des possibilités de connectivité encore jamais vues. Dès que la station de soudage est intégrée dans le réseau d’entreprise, vous y avez accès depuis n’importe quel terminal. Vous pouvez ainsi attribuer de manière centralisée des tâches spécifiques à chaque station ainsi que la température de fonctionnement correspondante. Cela permet de garantir le traimenent de chaque pièce conformément aux exigences. L’équipement est réalisé par un personnel formé. L’opérateur n’a plus qu’à attendre que la station de soudage soit prête à fonctionner pour commencer le processus de soudage.
Si votre i-CON TRACE doit subir une mise à jour du micrologiciel, vous pouvez également la contrôler de manière centralisée à l’aide de concepts de communication basés sur un serveur et mettre à jour plusieurs appareils en même temps. Ainsi, le temps de latence reste très faible.
Les déficits de données sont éliminés avec la station de soudage i-CON TRACE
L’i-CON TRACE peut être entièrement intégrée dans votre système d’éxécution de fabrication (MES – Manufacturing Execution System. Ainsi, tous les processus de production peuvent être entièrement représentés et les défécits de données dans le processus de soudage manuel sont comblés. Lorsqu’une tâche est terminée, vous pouvez télécharger et enregistrer l’ensemble du processus via le format de fichier de votre choix. Cette étape de travail devient alors reproductible à long terme. Avec la station de soudage innovante et compatible IoT d’Ersa, vous êtes donc parfaitement équipé pour obtenir des résultats de soudage standardisés.
Pour l’avenir, l’entreprise bavaroise promet même une communication en temps réel entre l’i-CON TRACE et le MES. Ainsi, les déficits de données peuvent être éliminés même entre deux entreprises.
Station de soudage i-CON TRACE : commande mobile et intelligente pour un travail plus productif
L’i-CON TRACE peut être commandée par des terminaux mobiles, même sans être connectée au réseau d’entreprise, au moyen d’une application. Ainsi, l’appareil peut également être utilisé de manière autonome. Les informations les plus importantes, comme la température demandée et la température réelle, sont affichées directement dans l’application via WiFi ou Bluetooth® et peuvent également y être réajustées. Cette fonction ouvre de nouvelles possibilités intelligentes non seulement dans la planification de la production, mais aussi directement pour le personnel travaillant sur la station.
Alors que les stations de soudage industrielles se caractérisent habituellement par des écrans compliqués et des possibilités de réglage complexes, la station de soudage séduit par sa simplicité. Trois diodes lumineuses indiquent au personnel de la station si celle-ci est prête à fonctionner ou non. Il suffit d’allumer l’appareil à l’aide de l’interrupteur principal pour qu’il commence à déterminer les spécifications préréglées, comme la température de fonctionnement, et à s’adapter en conséquence. Si la couleur des diodes passe au vert, le travailleur sait alors que la station de soudage est prête à fonctionner. Grâce à Ersa, l’estimation approximative de la température actuelle appartient au passé.
Même le changement entre différentes pannes n’a jamais été aussi facile avec l’i-CON TRACE. Le concept breveté Tip’n’Turn, qui réunit l’élément chauffant et la panne, vous permet de changer la panne rapidement et en toute sécurité. Contrairement à d’autres appareils industriels, la station de soudage d’Ersa ne vous oblige pas à utiliser d’autres outils ou des supports de rangement. Au lieu de cela, le changement se fait en un tour de main et vous pouvez continuer à travailler.
Conclusion
La station de soudage i-CON TRACE de l’entreprise bavaroise Ersa convainc par son innovation. En tant que première station entièrement connectable, elle vous permet de vous intégrer dans votre internet des objets (IdO). Grâce à différentes interfaces telles que le WiFi intégré, le Bluetooth® et une carte réseau extensible, vous êtes parfaitement équipé pour mettre en réseau le processus de soudage, de sorte que cette étape de travail puisse également faire partie de l’industrie 4.0.
La connectivité illimitée permet d’attribuer des tâches spécifiques à chaque station et de mettre à jour tous les appareils de manière centralisée. Cela permet non seulement d’augmenter la productivité et la sécurité du travail, mais aussi de réduire le temps de latence. De plus, la station de soudage peut être entièrement intégrée dans votre MES et comble ainsi les déficits de données dans le processus de soudage. L’i-CON TRACE d’Ersa, compatible avec l’IoT, est disponible dès maintenant dans la boutique en ligne reichelt.