Connaissances de base pour le choix d’une enceinte acoustique, partie 2 : Comment trouver l’enceinte acoustique appropriée.

Bienvenue dans la deuxième partie du guide des haut-parleurs. Après vous avoir présenté les différents modèles de haut-parleurs disponibles et leurs domaines d’application dans la première partie, cette partie vous expliquera les différents boîtiers et d’autres paramètres importants. Nous vous donnerons également une liste de contrôle pour le choix de votre haut-parleur.

Types de boîtiers

Les haut-parleurs sont des dipôles, c’est-à-dire que le son produit est émis dans deux directions : le signal utile vers l’avant via le diaphragme et le signal opposé via le diaphragme qui bascule vers l’arrière. Comme le signal arrière est décalé de 90° par rapport au signal avant, dans le pire des cas, les deux signaux peuvent s’annuler mutuellement. Afin de pouvoir canaliser le son de manière appropriée, chaque haut-parleur doit donc être installé dans l’un des trois boîtiers de base.

Déflecteur ouvert

Le premier type est le baffle ouvert : le châssis du haut-parleur est monté derrière une planche de bois avec un trou correspondant. La carte empêche un court-circuit acoustique, c’est-à-dire une annulation des signaux, en retardant le temps de vol. Un baffle ouvert est souvent utilisé dans les radios ou les amplificateurs de guitare – et depuis quelques années, il est de nouveau utilisé dans les enceintes hi-fi.

orne exponentielle

Le cornet exponentiel est encore plus ancien que le baffle ouvert. Dans sa forme originale, il était utilisé comme amplificateur acoustique dans les gramophones, les cylindres de cire et les phonographes Edison. Aujourd’hui encore, il est principalement utilisé dans les châssis de haut-parleurs haute fréquence, pour amplifier la puissance sonore parfois faible. Vous pouvez vous en inspirer dans la boutique en ligne de reichelt.

Boîte fermée

La conception la plus courante des haut-parleurs est la boîte fermée. Contrairement au baffle ouvert et au pavillon exponentiel, la boîte fermée assure une bonne reproduction des basses et est également disponible en différentes tailles. En général, ces enceintes sont équipées de deux ou trois haut-parleurs. Soit un tweeter et un haut-parleur de médium, soit un haut-parleur de médium et un haut-parleur de graves, soit les trois sont combinés. En outre, il existe d’autres combinaisons possibles avec des haut-parleurs à large bande, notamment dans la gamme cinéma/surround. Toutefois, comme ces combinaisons sont plutôt destinées à un usage commercial, elles ne seront pas abordées en détail ici.

Critères d’évaluation physique

Même sans diplôme universitaire en physique, vous devez connaître et être capable d’évaluer les quatre paramètres les plus importants d’un haut-parleur. Ils sont présentés ci-dessous et expliqués de manière facilement compréhensible.

Réponse en fréquence

La réponse en fréquence du châssis d’un haut-parleur décrit la plage de fonctionnement dans laquelle le châssis assure une transmission optimale du son. Elle se situe dans la gamme de fréquences audibles par l’auditeur moyen, de 20 Hz à 20 kHz. La transmission du son doit être aussi linéaire que possible et sans déviation de niveau. Dans la pratique, cependant, cela ne peut être garanti à cent pour cent – c’est pourquoi la réponse en fréquence doit souvent être corrigée à l’aide de filtres électroniques et de caissons de haut-parleurs.

Impédance

L’impédance d’un haut-parleur est un critère de sélection important pour l’adapter à un amplificateur. Si l’impédance ne correspond pas à l’amplificateur de puissance, il peut y avoir une perte de puissance – dans le pire des cas, l’enceinte et l’amplificateur de puissance peuvent être endommagés. Les valeurs les plus courantes pour l’impédance sont :

  • Châssis de basse 2 Ohm
  • Médium 4 Ohm, châssis large bande
  • Châssis de médium, large bande et tweeter 8 Ohm
  • Châssis 16 Ohm pour le médium et le tweeter

Puissance

La puissance du châssis d’un haut-parleur est donnée en watts. Il est important de noter que le nombre donné ne décrit pas la puissance sonore, mais la puissance électrique à laquelle un châssis peut être soumis. Environ 99 % de la puissance absorbée est convertie en chaleur et seulement 1 % parvient à l’auditeur sous forme de son. La puissance indiquée se réfère donc soit à un signal sinusoïdal continu à 1kHz, soit à un signal mixte ou à un bruit rose, mesuré en RMS (Root Mean Square). Cependant, le signal sinusoïdal continu est aujourd’hui obsolète car il peut apporter au haut-parleur plus d’énergie qu’il n’est bénéfique. Attention : les spécifications de 1000 W que l’on voit souvent pour les mini haut-parleurs d’un PC sont des valeurs PMP ou PMPO, qui ne peuvent être appliquées au haut-parleur que pendant quelques millisecondes.

Efficacité

Le rendement d’un haut-parleur, exprimé en dB, décrit la proportion de la puissance d’entrée qui peut être convertie en puissance sonore. Elle est déterminante dans le choix de l’amplificateur de puissance. La valeur est généralement comprise entre 83dB (faible efficacité) et 99dB (haute efficacité). Les haut-parleurs dont l’efficacité est inférieure à 90 dB sont souvent utilisés dans les enceintes à plusieurs voies. Même un haut-parleur à faible rendement peut produire un niveau sonore raisonnable lorsqu’il est utilisé avec un amplificateur à faible rendement.
Systèmes électriques

Le spectre complet des fréquences d’une chanson parvient au haut-parleur via l’amplificateur d’une chaîne stéréo. Pour que chaque châssis de haut-parleur reçoive la gamme de fréquences optimale pour sa conception, des filtres sont utilisés devant lui. Ils sont également appelés crossovers et sont des combinaisons de bobines, de condensateurs et de résistances. On distingue trois circuits de base : Un filtre passe-bas ou passe-haut ne dirige vers le châssis que les tonalités basses ou hautes correspondantes. Un circuit coupe-bas, quant à lui, est un filtre combiné haut-bas qui supprime ou accentue certaines plages de fréquences. Une grande variété est disponible dans la boutique en ligne.

Systèmes électriques

Le spectre complet des fréquences d’une chanson parvient au haut-parleur via l’amplificateur d’une chaîne stéréo. Pour que chaque châssis de haut-parleur reçoive la gamme de fréquences optimale pour sa conception, des filtres sont utilisés devant lui. Ils sont également appelés crossovers et sont des combinaisons de bobines, de condensateurs et de résistances. On distingue trois circuits de base : Un filtre passe-bas ou passe-haut ne dirige vers le châssis que les tonalités basses ou hautes correspondantes. Un circuit coupe-bas, quant à lui, est un filtre combiné haut-bas qui supprime ou accentue certaines plages de fréquences. Une grande variété est disponible dans la boutique en ligne.

omment trouver le haut-parleur qui me convient ?

Bien que le choix du bon système de haut-parleurs soit souvent subjectif, il y a quelques facteurs à prendre en compte avant de prendre une décision : La taille de la pièce, l’ameublement éventuel, la position assise et les goûts musicaux.

Bien que le choix du bon système de haut-parleurs soit souvent subjectif, il y a quelques facteurs à prendre en compte avant de prendre une décision : La taille de la pièce, l’ameublement éventuel, la position assise et les goûts musicaux. La taille de la pièce est particulièrement importante pour le bon système – un appartement d’une pièce a des exigences différentes de celles d’une discothèque. Selon la taille de la pièce, des solutions plus compactes doivent être utilisées en conséquence. En outre, la position assise et le mobilier ont une influence sur l’expérience d’écoute. Si vous n’êtes pas assis au centre des enceintes, il est déconseillé d’utiliser des enceintes ayant une caractéristique directionnelle prononcée, comme des enceintes à pavillon ou un baffle ouvert, car l’effet stéréo serait alors perdu. Il est recommandé d’utiliser des enceintes à large dispersion, telles que des enceintes à deux ou trois voies. Plus l’acoustique peut être amortie, plus le rendement sonore peut être fort. Lors de l’achat de systèmes plus importants, il est conseillé de tester les enceintes dans vos propres pièces pour faire le bon choix. Après tout, vous testez les chaussures avant de les acheter. Si vous voulez construire vos propres enceintes, vous avez l’embarras du choix. L’éventail est énorme et parfois déroutant. L’industrie offre le bon conducteur pour tous les goûts. Les matrices suivantes devraient vous aider à faire le bon choix en fonction de vos propres goûts musicaux.

WooferTonalité moyenneTweeter
30-1000 Hz65-5000 Hz100-10000 Hz500-5000 Hz20-8000 Hz150-9000 Hz1500-20000 Hz1000-18000 Hz5000-20000 Hz
Classiquexxx
Jazzxxx
Rock/Popxxx
Vinyle et analogiquexxx
Discothèquexxx
Haut débitEfficacitéType de haut-parleur
20-20000 Hz80-85 dB86-90 dB90-100 dBBoxSubwooferHorn-Lautsprecheroffene Schallwand
Classiquexxxxx
Jazzxxxx
Rock/Popxxxx
Vinyle et analogiquexxxx
Discothèquexxx

Conclusion

Après avoir décrit plus en détail les différents types de haut-parleurs dans la première partie de notre guide des haut-parleurs, nous avons maintenant clairement expliqué les paramètres décisifs. Grâce à ces connaissances, rien ne s’oppose à une expérience sonore parfaite.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *