Économies d’énergie, plus de confort ou plus de sécurité pour la maison : les raisons d’investir dans un système de maison intelligente sont nombreuses. Mais parmi toutes les solutions proposées sur le marché laquelle est la plus adaptée à vos besoins ?
Des possibilités d’utilisations multiples
Comme le révélait récemment un sondage de reichelt elektronik, plus de 58 % des Français se plaignent d’une facture de chauffage trop élevée. C’est la raison pour laquelle plus d’un quart des sondés envisagent l’installation d’un système de chauffage intelligent. Mais le chauffage intelligent ne représente qu’une fraction des possibilités Smart Home. Une maison connectée peut également permettre d’allumer et d’éteindre les lumières, être reliée à la sonnette de l’entrée ou encore contrôler les volets à distance. Par conséquent, l’offre des différents fabricants est très variée.
Afin de trouver votre système, vous devez tout d’abord réfléchir à vos besoins et exigences en la matière. Souhaitez-vous avant tout plus de confort, réduire votre facture de chauffage ou sécuriser davantage votre maison ? Ces questions vous aiguilleront dans la bonne direction. Si vous n’êtes pas encore sûr des fonctions que vous souhaitez automatiser chez vous sur le court ou long terme, choisissez un système le plus flexible possible.
Le tout-en-un pour la maison connectée
La solution la plus flexible (et pas seulement pour le chauffage intelligent) nous vient de Homematic. Homematic répond à toutes vos attentes, que ce soit pour réduire votre consommation d’énergie ou pour vous apporter plus de confort et de sécurité.
Outre le réglage des radiateurs, cette solution peut également piloter l’éclairage, utiliser les données météorologiques pour contrôler les volets ou encore simuler la présence des propriétaires pendant les vacances et lancer des alertes.
Tout mouvement dans la maison peut être détecté grâce au système de sécurité : les fenêtres et portes sont munies de capteurs qui signalent lorsqu’on les ouvre. Un coup d’œil sur l’application suffit pour vérifier si tout se passe bien à la maison. Plus de 80 composants additionnels sont disponibles et peuvent être intégrés à cette solution en ligne. Si vous souhaitez agrandir votre système de maison intelligente, une foule de possibilités s’offriront à vous. Vous trouverez ici un guide sur comment équiper vos radiateurs.
Économiser de l’énergie avec des prises et thermostats commutables
Si vous souhaitez avant tout économiser de l’énergie, le système AVM DECT est fait pour vous. Ce système utilise le routeur Fritz!Box comme centrale et offre des prises commutables, avec lesquelles la consommation en énergie peut être mesurée et contrôlée. Les appareils branchés peuvent, de cette façon, être allumés et éteints suivant un programme horaire personnalisé également accessible via votre smartphone.
Grâce à un régulateur de chauffage intelligent, la température des pièces peut, en outre, être réglée à distance. La configuration d’un programme horaire personnalisé permet de chauffer de manière plus efficace. Les composants de la solution AVM-DECT sont très simples à monter et permettent même aux débutants de passer à un système de maison intelligente. Et l’achat du matériel est rapidement amorti grâce aux économies d’énergie !
Plus de sécurité grâce à la sonnette intelligente
La sécurité est particulièrement importante aux yeux de ring, fabricant de systèmes de sonnette intelligente. Outre des caméras extérieures, le fabricant propose également des sonnettes à caméra intégrée dans sa gamme. Vous pouvez donc toujours garder un œil sur votre maison, via votre smartphone, tablette ou PC. Grâce à des détecteurs de mouvement, vous êtes avertis lorsque quelqu’un se présente devant votre porte ou sur votre terrain.
Tous les appareils sont équipés d’un objectif grand-angle, d’un micro et de hauts-parleurs, afin que vous puissiez voir, entendre et parler avec vos visiteurs, peu importe où vous vous trouvez. Vous y gagnez également en confort : lorsque le facteur sonne et que personne n’est à la maison, vous pouvez lui indiquer où il peut laisser le colis via l’application.
L’éclairage intelligent sans interrupteur
Si vous souhaitez régler votre éclairage sans interrupteur, la solution d’éclairage intelligent OSRAM SMART+ est faite pour vous. Contrôlez votre éclairage en fonction de vos envies par smartphone ou commande vocale. Vous pouvez également configurer un profil personnalisé pour l’éclairage de chaque pièce. Il existe une pléthore de possibilités : la couleur et l’intensité de l’éclairage peuvent être réglées selon vos envies. Plus besoin d’interrupteur ou de se déplacer, tout se fait via l’application. Et si vous avez oublié d’éteindre la lumière en partant de chez vous ? Aucun souci grâce à l’éclairage intelligent. Découvrez dans notre article comment facilement équiper votre maison avec OSRAM SMART+.
Les possibilités en termes de technologies intelligentes sont presque infinies, tout comme les solutions mises à disposition. Lorsque vous aurez décidé quels aspects de votre maison vous souhaitez connecter, vous n’aurez plus qu’à décider si vous souhaitez avoir la possibilité d’élargir votre système dans le futur.