Nous sommes quotidiennement au contact de colles et d’adhésifs. Difficile à croire ? Jetez un coup d’œil sur vous-même. Si vous portez des chaussures, vous avez sans doute le premier point de contact avec de la colle, car les semelles de chaussures sont très probablement collées. Et même si vous ne portez pas de chaussures, vous lisez ce texte certainement sur un ordinateur portable, un écran de PC ou un smartphone. Ces objets du quotidien sont généralement collés à certains points. Voitures, avions, ballons de football, réfrigérateurs, grille-pain – vous l’aurez deviné – contiennent de la colle. La liste pourrait continuer indéfiniment. Ainsi, colles et adhésifs maintiennent notre monde, que ce soit dans l’industrie ou à la maison, et ce depuis des milliers d’années !
Dans cette série, vous aurez un aperçu du monde diversifié des colles et des adhésifs. Par exemple, vous en apprendrez plus sur les avantages de la technologie d’assemblage moderne, apprendrez comment fonctionnent les superglues ou comment cet assistant invisible du quotidien peut résister à des conditions extrêmes. Les avantages ainsi que les nombreuses utilisations possibles seront également abordés dans la première partie de cette série. Mais revenons au tout début : comment tout cela a-t-il commencé ?

A partir de brai, de résine d‘arbre et de poix
Les gens profitent des propriétés positives des colles depuis des milliers d’années. Tout a commencé avec des colles simples, comme le brai de terre, le brai de bouleau, la résine d’arbre et le goudron de bois. Ils étaient principalement utilisés pour fabriquer des armes, des outils ou pour construire des habitations.Plus tard, les premières colles ont été développées, dont certaines ont été obtenues à partir d’animaux. Les colles étaient utilisées, entre autres, pour la menuiserie ou la reliure de livres.
Ensuite, rien ne s’est passé en termes de colle pendant longtemps – malgré la forte demande. Cela ne changera qu’à la fin du XIXe siècle. Les progrès industriels rapides ont accéléré le développement des colles et des adhésifs liés à la production. Suivant le mot d’ordre : production de masse, il était temps de développer des alternatives modernes qui répondent aux besoins de l’industrie.
Aujourd’hui, des secteurs d’industrie très variés utilisent la technologie de collage – des secteurs tels que l’agriculture, le génie mécanique, le transport maritime, l’industrie automobile et bien d’autres.
Avantages des colles et adhésifs modernes
Aujourd’hui, colles et adhésifs sont pratiquement partout. Le titre « Comment colles et adhésifs maintiennent notre monde uni » est peut-être un titre ronflant aux premiers abords et pourtant de nombreux secteurs d’activité en dépendent. Tout simplement car colles et adhésifs offrent de nombreux avantages !
Gain de poids
Dans certains domaines, comme l’industrie automobile, la colle est déjà considérée comme la nouvelle soudure. Afin d’obtenir une construction particulièrement légère, l’utilisation de colle est un moyen établi depuis des années. Le poids inférieur signifie une puissance d’entraînement inférieure pour les mêmes caractéristiques de conduite. Au final, cela réduit également la consommation de carburant.


Surface inaltérée
Colles et adhésifs présentent d’autres avantages par rapport aux autres techniques d’assemblage. Par exemple, lors de leur utilisation, la surface du matériau n’est pas modifiée, comme c’est le cas pour le soudage ou le brasage.
Les propriétés spécifiques des matériaux sont donc conservées. De plus, le durcissement après collage réalise automatiquement un effet d’étanchéité qui empêche la corrosion par frottement et la corrosion de contact.
Transmission uniforme de la puissance
Un net avantage sur les rivets ou les vis ? Lors du collage, les concentrations de contraintes sont minimisées pour les assemblages de grande surface. Cela réduit les pics de tension qui pourraient autrement entraîner des dommages.
Assemblage de différents matériaux
Le collage permet l’assemblage d’innombrables matériaux entre eux. Qu’il s’agisse de bois, de métal, de plastique, de verre, de céramique, de papier – le choix des matériaux pouvant être assemblés est bien plus important que, par exemple, avec le soudage.
Coller, ce n’est pas seulement coller
Logiquement, le collage de différents matériaux nécessite également différentes colles. Avec la colle chaude domestique ou la supposée colle universelle, vous n’irez pas loin dans les domaines industriels.C’est pourquoi il existe aujourd’hui des entreprises spécialisées dans la fabrication de colles et d’adhésifs et proposant des solutions personnalisées pour l’industrie. Ces sociétés incluent le fabricant de colles et d’adhésifs basé à Münster (Allemagne) : WEICON GmbH & Co. KG.
Depuis 1947, WEICON fabrique des produits spéciaux pour un large éventail d’industries. La vaste gamme de produits comprend des colles et des mastics spéciaux, mais aussi des sprays techniques ainsi que des pâtes et des graisses de montage hautes performances – adaptées à la production, la réparation et à la maintenance. Dans le domaine des colles, la gamme de WEICON s’étend des verrous aux vis, des super colles, adhésifs en spray, silicones aux mastics d’assemblage ainsi que les composés de coulée tels que l’acier plastique.
Aperçu des colles et mastics WEICON
- Systèmes de résine époxy (acier plastique, bâtons de réparation, adhésifs époxy)
- Systèmes en polyuréthane
- Adhésifs structuraux acryliques
- Adhésifs et mastics anaérobies (WEICONLOCK)
- Adhésifs cyanoacrylates
- Vernis de verrouillage à vis
- Rubans de montage
- Polymères MS
- Polyuréthanes
- Silicones
- Adhésifs caoutchouc-métal
Mais quelle colle convient à votre application ? Le choix est immense, les exigences complexes. Il y a trois questions fondamentales que vous devez toujours vous poser lorsque vous recherchez la bonne colle :
- Quels matériaux sont assemblés les uns aux autres ?
- Quelle est la taille de l’espace à coller ?
- À quel type de contrainte, telle que la chaleur ou l’humidité, l’assemblage est-il soumis après le collage ?
Le sélectionneur de colle de WEICON vous aide à faire le bon choix.

À suivre…
La deuxième partie de la série « Le monde des colles et adhésifs» concerne l’art du nettoyage pour le prétraitement des surfaces à assembler. Parce que la colle ne peut tenir correctement que sur une surface propre !
Images. WEICON