Les gants de travail sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle

Pour votre propre sécurité : comment choisir les bons gants de travail

Lorqu’on parle de vêtements de protection pour le travail, casques ou lunettes de protection sont souvent les premiers équipements qui viennent à l’esprit. Cependant les gants de travail représentent une partie de l’équipement de protection toute aussi importante, car nous effectuons la majeure partie du travail avec nos mains. Ce guide vous explique quelles normes doivent être respectées et quels gants de protection sont adaptés à quelles exigences.

Suivre les normes

Fondamentalement, la norme de base DIN EN 420 stipule que les gants de travail faisant partie de l’équipement de protection individuelle (EPI) doivent être développés et fabriqués de manière à ne pas blesser l’utilisateur si bien utilisés. En outre, il existe un certain nombre d’autres normes qui divisent les gants de protection en différentes catégories.

Aussi déroutant que cela puisse paraître, presque chaque danger dans l’environnement de travail a sa propre norme. Elle réglemente les conditions auxquelles les fabricants sont tenus afin que leurs gants de travail puissent être utilisés de façon appropriée. Cependant, toutes les normes ont une chose en commun : si elles ne satisfont pas aux exigences de la norme DIN EN 420, elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de l’EPI.

De plus, une norme unique a un champ d’application clairement défini. Des gants conformes à la norme DIN EN 374 peuvent protéger vos mains contre les produits chimiques et les micro-organismes. Cependant, dès qu’il s’agit de contraintes mécaniques – c’est-à-dire de tout mouvement – les gants doivent également répondre aux exigences de la norme DIN EN 388. Par conséquent, lors de l’achat de gants de travail, assurez-vous qu’ils répondent à toutes les normes de votre profil d’exigence. C’est le seul moyen pour vous et vos collègues ou collaborateurs d’être protégés de manière adéquate.

Protection contre les risques mécaniques

La norme européenne 388 spécifie les exigences, les méthodes d’essai, le marquage et les informations du fabricant pour les gants de travail destinés à protéger contre les contraintes mécaniques. Les risques encourus comprennent l’abrasion, la coupure, la propagation des déchirures et la perforation. Tous les gants de protection qui répondent à cette norme atteignent le niveau de performance un dans au moins un des risques testés. Cependant, il convient de noter que plus le niveau de puissance est élevé, plus la protection est élevée. Le niveau respectif de chaque risque doit toujours être indiqué par un chiffre en combinaison avec le pictogramme de cette norme au dos des gants.

Étant donné que presque tous les travaux impliquent un certain degré de sollicitation mécanique, la norme DIN EN 388 est une norme que l’on trouve souvent en combinaison avec d’autres normes telles que EN 374, EN 511 (protection contre le froid) ou EN 407 (protection contre la chaleur).

Protection optimale contre le froid

Si vous travaillez principalement dans des environnements glaciaux, vous devez vous assurer d’acheter des gants de travail conformes à la norme DIN EN 511. Il réglemente les exigences relatives aux gants de protection contre le froid dans le cadre de l’EPI. Grâce à son double revêtement en latex, le WGRIP 53756 est parfait pour travailler à des températures glaciales. Grâce à la doublure intérieure en acrylique brossé, vos mains sont plus chaudes lorsqu’il fait froid, vous avez donc une excellente sensibilité tactile malgré les basses températures.

Les gants de travail selon EN 511 sont parfaits pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, dans la gestion des ressources en eau ou dans la gestion des déchets, entre autres.

Gants de travail pour se protéger des risques thermiques

Travailler dans une chaleur extrême ou des flammes nues, comme travailler dans un froid extrême ou prolongé, présente certains risques pour vos mains. Un moment d’inattention et vous avez parfois de graves brûlures sur la peau. Les gants conformes à la norme EN 407 protègent contre la chaleur excessive due au contact ou au rayonnement et contre les petites éclaboussures de métal en fusion. Grâce à son revêtement en nitrile et au dos de la main soutenu, le Gants offre une prise en main sûre même dans les environnements huileux. Il convient également au contact alimentaire.

Il convient donc, par exemple, pour une utilisation dans le génie civil et l’entretien des routes, mais aussi pour les travaux en cuisine.

Gants de travail résistants aux coupures

Semblable aux normes européennes pour les EPI, l’American National Standards Institute (ANSI) a également établi des normes pour la sécurité au travail. Par exemple, l’ANSI a une norme en neuf parties pour la protection contre les coupures : elle mesure la force en grammes avec laquelle une lame ou un objet pointu doit appuyer contre le gant jusqu’à ce qu’il ne puisse plus résister à la pression.

La combinaison de la norme DIN EN 388 avec la norme ANSI A Cut vous garantit une sécurité accrue lors du choix de vos gants de travail résistants aux coupures. Le WGRIP 53446 est homologué ANSI A4 Cut. Il offre ainsi une protection contre les coupures moyennement sévères à 1 500-2 199 g. Le triple revêtement complet en nitrile offre une protection de perméabilité totale contre les huiles industrielles et autres liquides – et la forme naturelle de la main réduit la fatigue musculaire de 50 %.

Grâce à ces spécifications, le WGRIP 53446 peut être utilisé dans les industries automobile et du verre, entre autres.

Les gants de travail sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle
Les gants de travail sont un élément essentiel de l’équipement de protection individuelle

Quelle que soit l’industrie dans laquelle vous travaillez : les gants de travail sont un élément essentiel de l’équipement de protection individuelle. Dans tous les cas, avant d’acheter, assurez-vous que les gants que vous choisissez répondent aux exigences pertinentes pour votre travail. Vous pouvez désormais trouver un large choix de gants de protection dans la boutique en ligne de reichelt.

Images : Wonder Grip

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *