Les centrales électriques de balcon ont connu un véritable essor ces dernières années, car elles permettent à tous de réaliser des économies d’électricité de manière relativement simple et économique. Pourtant, plusieurs idées reçues perdurent, notamment en ce qui concerne leur utilisation en hiver. Beaucoup pensent ainsi que la neige rend les panneaux solaires inutilisables et qu’ils ne fonctionnent pas par temps froid. Ces deux affirmations sont fausses. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti des centrales électriques de balcon pendant la saison froide.
Le plus important est d’assurer une orientation et une inclinaison correctes
En hiver, l’orientation et l’inclinaison optimales des panneaux solaires sont déterminantes. Ils permettent de produire beaucoup d’énergie même lorsque le soleil est bas. Un angle d’inclinaison allant jusqu’à 30 degrés présente plusieurs avantages. Tout d’abord, il permet à la neige de glisser plus facilement. Ainsi, les surfaces des modules restent libres et non recouvertes de neige. D’autre part, les panneaux plus inclinés permettent de capter plus efficacement la lumière du soleil en hiver. En effet, c’est à cette période de l’année que le soleil est le plus bas, ce qui permet à la lumière de pénétrer plus à plat qu’en été. L’orientation est également décisive : il est préférable de l’orienter le plus possible vers le sud. Ces ajustements peuvent augmenter considérablement le rendement, même lorsque les heures d’ensoleillement sont limitées. De plus, elles permettent de faire fonctionner efficacement la centrale de balcon même pendant la saison sombre.
Un entretien régulier
Comme pour tous les appareils techniques, un entretien régulier est essentiel pour garantir leur bon fonctionnement et prolonger leur durée de vie. C’est particulièrement vrai pour les modules solaires, car ils sont en permanence exposés aux intempéries et aux conditions climatiques. En automne notamment, les feuilles et la saleté s’accumulent souvent sur les panneaux, ce qui réduit l’efficacité de la lumière reçue. Il est donc vivement recommandé de les nettoyer soigneusement avant l’hiver.
En hiver, les panneaux doivent être maintenus le plus possible à l’abri de la neige, car une couche de neige peut bloquer complètement la production d’énergie. Il est préférable d’utiliser un balai à poils doux pour cela — la pelle et les grattoirs sont à proscrire, car la surface d’un panneau est fragile et peut être rapidement rayée.

Une utilisation optimale au bon moment
Pour utiliser au mieux la puissance de la centrale électrique du balcon, il est important de programmer intelligemment le fonctionnement des appareils électroniques énergivores. Il s’agit notamment des machines à laver, des lave-vaisselle ou des radiateurs électriques. Par exemple, si l’on lave son linge à midi, lorsque le rayonnement solaire est le plus fort, on utilise non seulement l’électricité que l’on produit soi-même de manière efficace, mais on réduit également l’utilisation du réseau électrique, ce qui permet de réaliser de sensibles économies d’énergie.La surveillance de ses propres appareils, par exemple avec une prise intelligente comme la prise Homematic PSMCO, peut également y contribuer. Celle-ci est non seulement résistante aux intempéries et adaptée à l’extérieur, mais elle possède également une fonction de mesure intégrée qui permet d’identifier rapidement les appareils électriques énergivores dans le ménage. Grâce à des automatismes individuels, il est possible de réguler la commutation intelligente des appareils en cas de forte consommation d’électricité. Attention : un point d’accès Homematic IP ou une centrale est nécessaire pour l’utiliser.
Stocker intelligemment le surplus d’électricité
Si la production d’électricité est supérieure aux besoins, celle-ci est généralement injectée dans le réseau électrique. Toutefois, celui qui ajoute un accumulateur d’énergie supplémentaire à la centrale électrique de son balcon peut le stocker pour son usage personnel.C’est par exemple possible avec le Zendure Hyper Set, qui comprend l’onduleur hybride Zendure Hyper 2000 et une batterie AB 2000 d’une capacité de 1920 Wh. L’onduleur hybride transforme l’énergie solaire en courant alternatif pour la maison pendant la journée, stocke l’énergie excédentaire et la restitue la nuit ou en cas de besoin. En outre, l’automatisation du temps d’utilisation via l’application Zendure permet une utilisation rentable grâce à la charge et à la décharge programmées en cas de fluctuation des prix de l’électricité.
Compatible avec tous les micro-onduleurs, le Hoymiles Energiespeicher est un système de stockage couplé au courant alternatif d’une capacité allant jusqu’à 2 240 Wh. Il supporte une alimentation de secours allant jusqu’à 1 000 W, résiste aux intempéries (jusqu’à -20 °C) grâce à son indice de protection IP65 et peut en outre être facilement étendu à deux appareils par un montage en série. Il est également possible d’utiliser le MS-A2 avec les compteurs électriques intelligents de Shelly afin d’obtenir une configuration d’alimentation zéro.

Des performances optimisées en période de faible luminosité
Les panneaux solaires bifaces sont une solution économique permettant d’augmenter la production d’énergie, même pendant les périodes de faible luminosité. Ils peuvent utiliser non seulement la lumière directe du soleil, mais aussi la lumière réfléchie par la neige, ce qui permet d’obtenir un meilleur rendement.Ceux qui possèdent une centrale électrique sur leur balcon peuvent remplacer les panneaux déjà en place par des panneaux bifaciaux, comme les panneaux solaires Trina TSM-440-4 pack de 4. Compatibles avec la plupart des onduleurs, ils sont dotés d’une technologie innovante verre/verre qui permet d’obtenir des rendements plus élevés.
Pour ceux qui n’ont pas encore de centrale solaire de balcon et qui souhaitent commencer avec un pack complet, le kit SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro est une bonne option. Ce kit tout-en-un comprend une centrale solaire de balcon, des modules solaires bifaces (2 x 440 Wp) ainsi qu’une banque solaire (1,6 kWh) pour le stockage de l’énergie. Il est ainsi parfaitement adapté à une production d’énergie efficace en hiver.
En conclusion, même en hiver, les centrales électriques de balcon permettent d’économiser de l’électricité
Même si elles n’atteignent pas les valeurs maximales de la haute saison, de mars à octobre, les centrales électriques de balcon peuvent aider à réduire les coûts d’électricité de manière significative pendant la saison froide. En effet, avec une bonne orientation, un entretien régulier et des technologies modernes telles que des modules solaires bifaciaux ou des accumulateurs d’énergie avancés, il est possible d’augmenter considérablement l’efficacité, même lorsque l’ensoleillement est faible. Même lorsque les jours sont plus courts, les centrales électriques de balcon contribuent ainsi durablement à l’approvisionnement en électricité et rendent l’utilisation de l’énergie plus flexible et indépendante, ce qui s’avère payant tout au long de l’année.
Images : Adobe Stock