DDR5 est là – et ce n’est pas seulement une étape importante en termes de temps. D’une part, une nouvelle génération de DDR-SDRAM ne voit son lancement sur le marché que tous les sept ans, et d’autre part, l’industrie de la mémoire a cette fois fait un véritable bond technologique. Cette réalisation est l’aboutissement d’années de collaboration entre les acteurs de l’industrie et les principaux fabricants de chipsets au sein du comité JEDEC, qui comprend également Kingston, qui établit les normes de l’industrie pour les modules de mémoire jusque dans les moindres détails : du nombre de broches et de la consommation d’énergie aux facteurs de forme et aux vitesses cibles, pour n’en nommer que quelques-unes. Mais que s’est-il passé exactement ?
En surface, par rapport à DDR4 n’a pas tellement changé : les modules eux-mêmes ont la même forme et ont exactement autant de broches que leurs homologues DDR4 ( au nombre de 288). Cependant, l’encoche sur les modules est placée à un autre endroit. Ainsi, les modules DDR5 ne sont pas compatibles avec les emplacements mémoire DDR4 et vice versa.

DDR5 : Moins de consommation d’énergie malgré une puissance plus élevée
Les progrès ne deviennent clairs qu’en y regardant de plus près. À 1,1 volt, la tension appliquée n’est plus inférieure que de 0,1 V, mais la carte mère ne prend plus le contrôle de l’alimentation comme auparavant. C’est le module de mémoire lui-même qui s’en charge. Ce qui rend la gestion de l’énergie beaucoup plus efficace. Bien que cela puisse augmenter les coûts pour les barres, cette augmentation reste globalement insignifiante, en particulier pour la RAM des ordinateurs de bureau. À l’inverse les coûts pour les cartes mères pourraient être réduits. En résumé, DDR5-RAM offre aux utilisateurs plus de performances avec moins de consommation d’énergie grâce à une meilleure gestion de l’énergie.
En parlant de performance : la nouvelle architecture de la mémoire y est pour beaucoup. Entre autres, les Bank Groups, les unités sur la mémoire qui traitent les instructions de lecture et d’écriture, ont été adaptées. Leur travail prend naturellement un certain temps, c’est pourquoi le nombre de bank groups a été doublé pour la DDR5, passant à huit. En conséquence, les DIMM disposent désormais de deux sous-canaux de 32 bits chacun, au lieu d’un seul canal de 64 bits. En théorie, le taux de transfert de données maximal serait ainsi divisé par deux, mais la longueur de la rafale, c’est-à-dire le nombre de séquences de bits pouvant être livrées en un seul paquet, a été doublée à la place. Cela améliore l’efficacité du bus de données et fournit deux fois plus de données sur le bus.
De plus, les deux côtés de la barrette DIMM partagent certes un Registering Clock Driver (RCD), mais sont commandés indépendamment. On obtient ainsi quatre horloges de sortie de chaque côté. Dans l’ensemble, on obtient donc une efficacité nettement plus grande qu’auparavant, qui va au-delà d’une simple amélioration de la vitesse d’accès. Une seule barre DDR5 offre les avantages de toute une configuration DDR4 Dual RAM – et plus encore.
Cadence et capacités
La nouvelle architecture DDR5 permet en outre des densités DRAM allant jusqu’à 64 Gbit par paquet Single-Die – quatre fois plus que la DDR4. En d’autres termes, il est possible d’obtenir des capacités de 128 Go par barrette de mémoire, ce qui donne une occupation maximale théorique de 512 Go de RAM pour les PC de bureau ordinaires – une place suffisante pour l’avenir. En ce qui concerne la fréquence d’horloge, la spécification JEDEC prévoit une vitesse d’introduction de 4800 à 6400 MT/s avec une augmentation prévue de 400 MT/s par an, en fonction de l’introduction de nouveaux processeurs et chipsets. À titre de comparaison, la DDR4 n’atteignait qu’une valeur maximale de 3200 MT/s. La DDR4 est donc la première à être mise à jour.
Quels sont les avantages – et pour qui ?
De nombreux principaux fabricants de mémoire tels que Kingston avec la nouvelle gamme de produits de jeu FURY Beast et les modules Standard de la série ValueRAM ont mis leurs modules sur le marché à l’automne et en 2022, la gamme de produits sur le marché continuera de se diversifier, par exemple avec l’introduction de nouveaux processeurs DDR5 d’AMD. La DDR4 restera inévitablement la norme définitive dans le domaine de la RAM jusque dans la seconde moitié de cette décennie – mais la nouvelle technologie est déjà intéressante pour de nombreux utilisateurs. Parmi les utilisateurs privés, en particulier les joueurs qui souhaitent désormais acheter un tout nouveau système, ainsi que les fans de jeux gourmands en RAM comme Microsoft Flight Simulator 2020, qui exigent tout de leur PC en termes de RAM, devraient jeter plus qu’un coup d’oeil sur la DDR5. Même dans l’environnement professionnel, il y a toujours un besoin de mémoire rapide – les streamers, les photographes, les cinéastes et les graphistes peuvent en dire long à ce sujet. Eux aussi devraient penser à un changement.
Images : Kingston