Les casques d’écoute pour enfants sont bien plus que des versions plus petites et plus colorées des casques pour adultes. Leur fonction principale est de protéger l’ouïe encore sensible des enfants contre une exposition à des bruits excessifs et de prévenir ainsi les lésions auditives. Que ce soit pour les cours par correspondance ou la musique de leur smartphone, les enfants entendent de plus en plus de bruits et écoutent de plus en plus de musique via leurs casque d’éctoute. Des écouteurs sûrs pour enfants sont donc un investissement important pour les parents, tout comme pour les écoles ou les crèches, afin de protéger la capacité auditive des enfants.
Les bruits forts émis par les écouteurs nuisent à l’audition des enfants.
L’ouïe des enfants est sensible et peut être endommagée de manière permanente en cas d’exposition excessive à des bruits forts ou à de la musique forte. Les problèmes auditifs chez les enfants ne doivent pas être sous-estimés. Elles peuvent entraver le développement et la capacité d’apprentissage à un âge crucial et même entraîner des troubles du langage, de la lecture et même de la parole.
Les écouteurs : un danger souvent sous-estimé
Mais quel est le rôle des écouteurs dans ce contexte ? L’étude a également pu fournir des informations à ce sujet. Elle montre une corrélation entre l’écoute de musique forte avec des écouteurs et les lésions auditives. Ainsi, le risque de perte auditive à haute fréquence est presque trois fois plus élevé lorsqu’un enfant utilise des écouteurs. Même s’il n’y a encore aucune preuve définitive de causalité, ce lien évident est une raison suffisante pour que les parents, les éducateurs ou les enseignants s’informent précisément sur le sujet. Ils peuvent ainsi protéger les enfants d’une exposition excessive au bruit via des écouteurs et d’éventuelles conséquences graves. Souvent, les enfants ne sont pas encore en mesure d’évaluer correctement le volume sonore des écouteurs.
Il arrive aussi souvent qu’ils augmentent trop le volume parce qu’ils ont du mal à suivre ce qui se dit. Cela peut être le cas lorsque la qualité audio n’est pas irréprochable. Cela peut notamment être le cas lors d’un enseignement à distance. Les parents ou les enseignants ne peuvent pas toujours contrôler le volume réglé. Un casques d’écoute pour enfants, conçu pour l’ouïe plus sensible des enfants, enlève ce souci aux parents et aux éducateurs.
Exposition au bruit
Selon une réglementation de la Commission européenne, tous les lecteurs de musique personnels ne doivent pas dépasser le volume maximal de 85 dB. Les utilisateurs ont toutefois toujours la possibilité d’augmenter manuellement le volume jusqu’à 100 dB.
Or, on sous-estime souvent le niveau sonore des sons supérieurs à 85 dB. Vous trouverez ici un aperçu qui vous donnera quelques valeurs de comparaison :
| Décibels | Bruits |
|---|---|
| 90 | Tracteur, répétition d'une fanfare dans la salle de classe |
| 95 | Discothèque, moteur de camion ou de moto |
| 100 | Quai de métro aux heures de pointe |
| 105 | Autoradio au volume maximum |
| 110 | Concert de rock (volume moyen) |
| 115 | tronçonneuse, sirène d'ambulance |
Les volumes sonores jusqu’à 85 dB sont considérés comme des sons faibles et sont classés comme sûrs par l’OMS.
Commet protéger les enfants ?
La méthode la plus judicieuse et la plus sûre pour protéger l’ouïe des enfants est de limiter le bruit. Une fois qu’une lésion auditive s’est produite, elle est généralement irréversible et ne peut être guérie. C’est pourquoi les parents, les enseignants et les éducateurs doivent prendre des mesures préventives afin d’éviter tout dommage. La méthode la plus simple consiste à utiliser des écouteurs à limitation de bruit. Celle-ci devrait être encore plus stricte que la directive européenne pour les casques d’enfants. De plus, ils ne devraient pouvoir être contournés que sous la surveillance d’adultes.

Les casques d’écoute pour enfants Onanoff facilitent l’apprentissage
La marque Onanoff fabrique une large gamme casques d’écoute pour enfants dotés de précieuses fonctions de sécurité. Les écouteurs disposent d’une limitation stricte à 85 dB.
Les modèles tels que le ONA EXPLORE PI disposent de plusieurs modes différents avec différents volumes maximums. Un ToddlerMode spécialement conçu pour les jeunes enfants limite le volume maximal à 75 dB. Pour les voyages ou les situations où le niveau de bruit extérieur est élevé, le TravelMode permet un réglage maximal plus fort à 94 dB. Ce niveau ne peut toutefois être réglé que sous la surveillance des parents.
Une particularité est en outre le StudyMode, conçu pour l’enseignement à distance. Il s’agit d’une égalisation protégée par le droit des marques qui permet de suivre plus facilement les contenus parlés et de mieux les comprendre. Elle peut être utilisée pour les cours, les podcasts ou la participation à l’enseignement à distance.

En outre, Onanoff veille à ce que tous les casques d’écoute pour enfants soient utilisés en toute sécurité. Tous les plastiques et tissus utilisés sont exempts de produits chimiques. Ils sont testés dans le cadre de certifications strictes, habituelles sur le marché des jouets. Bien entendu, les écouteurs sont conçus de manière à résister à l’utilisation parfois intensive des enfants et à garantir leur longévité.
Conclusion
La protection de l’ouïe des enfants lors de l’utilisation d’écouteurs ne doit pas être prise à la légère. En effet, les lésions auditives subies peuvent avoir de graves conséquences. Le conseil le plus important que les parents, les enseignants et les éducateurs devraient suivre est de réduire le volume et de faire des pauses régulières. Des écouteurs spéciaux pour enfants, comme ceux d’Onanoff, garantissent une utilisation sûre pour les enfants. Ils permettent également aux parents de ne plus s’inquiéter des lésions auditives causées par les écouteurs.
Images : Onanoff