Si vous souhaitez mettre à niveau votre ordinateur, des composants tels que le disque dur, la mémoire ou la carte graphique viennent immédiatement à l’esprit. Choisir le bon bloc d’alimentation est moins présent à l’esprit, mais tout aussi important. Car un bloc d’alimentation correct pour votre propre ordinateur est la condition sine qua non pour une bonne alimentation électrique. Ce guide vous aidera à déterminer les spécifications à rechercher avant d’acheter, afin que vous puissiez faire le bon choix.
De combien d’énergie mon bloc d’alimentation a-t-il besoin ?
La puissance d’un bloc d’alimentation est déterminante pour la bonne performance de votre PC. De manière générale, on peut dire que les blocs d’alimentation ne prennent que la quantité de courant nécessaire à leur fonctionnement. Une capacité trop élevée s’évapore, une capacité trop faible a un impact sur les performances. Ainsi, il convient de tenir compte de l’usage que vous faites de votre ordinateur. Un ordinateur de bureau a en soi des exigences moins élevées qu’un PC destiné à jouer des jeux de haute qualité. Il existe donc des blocs d’alimentation adaptés à chaque type d’utilisation de l’ordinateur.Pour savoir quelle est la consommation électrique de votre système informatique, vous pouvez soit consulter les indications du fabricant, soit utiliser l’un des nombreux calculateurs de watts disponibles aujourd’hui pour déterminer la puissance. Étant donné qu’un bloc d’alimentation fonctionne au mieux à une charge de 45 à 75 %, n’oubliez pas de prévoir une marge supplémentaire si vous souhaitez installer d’autres composants ultérieurement. La liste suivante vise à donner un aperçu approximatif des spécifications de puissance requises :
- Un PC de bureau peu gourmand en multimédia nécessite environ 200 à 300 watts
- Les ordinateurs de jeu avec des cartes graphiques bon marché ou médiocres consomment entre 400 et 500 watts
- Plus les composants sont puissants, plus les performances du bloc d’alimentation doivent être élevées. Par conséquent, les ordinateurs de jeu de haute qualité nécessitent un bloc d’alimentation d’au moins 600 watts
- Les overclockeurs nécessitent jusqu’à 1 000 watts
Performance égale performance ? Cela signifie 80 Plus
Un ordinateur a besoin d’une tension de 12 V pour fonctionner. Au sens strict, le courant de l’allume-cigare d’une voiture suffirait donc pour le faire fonctionner. En revanche, le courant usuel de la prise de courant a une tension de 230 V, presque 20 fois plus que les besoins d’un PC. La transformation de 230 à 12 volts génère de la chaleur qui n’est pas prise en compte dans la performance. Vous payez donc de l’électricité que vous ne consommez pas.Pour que les utilisateurs sachent avec quelle efficacité leur bloc d’alimentation – et donc leur ordinateur – fonctionne, le certificat 80 Plus à six niveaux a été introduit. Le niveau de base vous garantit une efficacité de 85 %, le reste étant perdu lors de la conversion en 12 V. Les cinq niveaux suivants, jusqu’au niveau Titanium, augmentent l’efficacité jusqu’à 96 % :
- 80 Plus: 85% d’efficacité
- 80 Plus Bronze: 88 % d’efficacité
- 80 Plus Silber: 90 % d’efficacité
- 80 Plus Gold: 92 % d’efficacité
- 80 Plus Platinum: 94 % d’efficacité
- 80 Plus Titanium: 96 % d’efficacité
Si vous avez un PC de jeu nécessitant une puissance de 500 watts, un simple bloc d’alimentation 80-Plus consomme près de 90 watts supplémentaires pour garantir les performances. Une alimentation 80 Plus Gold n’a besoin que d’environ 545 watts pour cela, et une alimentation 80 Plus Platinum gère déjà les 500 watts de puissance avec environ 520 watts. Si vous laissez votre ordinateur fonctionner environ huit heures par jour, vous pouvez économiser environ 55 € par an à un prix hypothétique de 30 centimes/kWh si vous utilisez une alimentation électrique de haute qualité.
N’oubliez pas que la norme la plus élevée entraîne évidemment les coûts d’acquisition plus élevés. Essayez donc de calculer quelle norme est la plus adaptée à vos besoins. Si l’achat n’est pas amorti en deux ans, optez pour un appareil d’un niveau inférieur.
Refroidissement et volume des blocs d’alimentation : que faut-il prendre en compte ?
Comme pour d’autres composants, il est essentiel que les blocs d’alimentation ne surchauffent pas pendant leur fonctionnement. Seule une température de fonctionnement adéquate permet de garantir les performances indiquées et la durée de vie escomptée. Lors de l’achat, veillez donc à ce que le refroidissement de votre nouveau bloc d’alimentation soit à la hauteur des exigences de votre utilisation.En principe, on distingue le refroidissement d’un bloc d’alimentation entre le Bearing et le refroidissement (partiellement) passif. La variante Bearing peut être différenciée en Sleeve, Ball et Fluid Dynamic Bearing. Alors que le Sleeve Bearing utilise des huiles et des graisses pour maintenir les émissions sonores à un faible niveau, le Ball Bearing utilise un roulement à billes. Le Fluid Dynamic Bearing, quant à lui, mise sur une lubrification complète sous forme d’huile ou de gaz afin d’obtenir une rotation pratiquement sans frottement.
Ce qui est important avec ces refroidissements actifs, c’est que vous devez être en mesure d’ajuster le rotor de manière autonome de sorte qu’il ne soit audible qu’à partir d’un taux d’utilisation de 80%.
Les systèmes de refroidissement à fonctionnement passif, en revanche, sont conçus de manière à ce que même les sous-composants de haute qualité empêchent la surchauffe. Le BQT BN 311, par exemple, utilise le be quiet! système de ventilation stay-up breveté et atteint ainsi un niveau de performance de 80 Plus Titanium.
Le bloc d’alimentation parfait pour vos besoins
Essayez de réfléchir suffisamment à vos besoins avant d’acheter un bloc d’alimentation. Quelle puissance votre alimentation doit-elle fournir ? 300 watts ou plutôt 600 watts ? Quel niveau d’efficacité est amorti deux ans après l’achat ? Quelle variante de refroidissement répond à vos besoins ? Si vous souhaitez donner une touche personnelle à votre ordinateur, utilisez une alimentation avec éclairage RJB. Notez également que vous remplacerez probablement votre alimentation moins souvent que les autres composants de votre PC. Si vous avez une réponse à toutes ces questions, rien ne vous empêche de choisir le bon bloc d’alimentation. Vous trouverez un grand choix d’alimentations dans le boutique en ligne reichelt.
Image: Adobe Stock