Les fumées de soudure sont toxiques et peuvent causer des problèmes de santé. Il ne faut donc jamais l’inhaler et la meilleure solution est de filtrer l’air contaminé. Les systèmes d’extraction des fumées de soudure dotés de filtres à haute efficacité protègent l’utilisateur et les autres personnes des fumées nocives.
Même les vapeurs de soudure sans plomb présentent un risque pour la santé
De nombreuses personnes pensent que le soudage sans plomb actuel est sans danger. Malheureusement, ce n’est pas le cas! Les soudures électroniques contenant du plomb, dont l’usage non commercial est interdit depuis le 1er juillet 2006, présentent en réalité un risque important pour la santé et l’environnement. Cependant, les fumées de soudure nocives sont constituées, d’une part, des vapeurs et des solides du flux, et, d’autre part, des fines poussières de métal oxydé produites lors du brasage.
Selon Weller, la soudure sans plomb produit jusqu’à 250 % plus de particules dans la zone respiratoire que la soudure à base de plomb. En conséquence, jusqu’à 700 millions de particules sont émises par mètre cube d’air, qui peuvent atteindre les alvéoles.
Asthme professionnel
Une exposition prolongée aux particules et aux gaz en suspension dans l’air peut causer des dommages permanents au corps humain. Chaque année, des milliers de travailleurs dans le monde développent de l’asthme professionnel et d’autres maladies pulmonaires, notamment le cancer. Ces symptômes sont provoqués par des niveaux élevés d’exposition à la poussière, à la fumée et à d’autres polluants atmosphériques sur le lieu de travail. Plusieurs études – dont une réalisée par le Health & Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni – montrent que ces inquiétudes ne sont pas sans fondement. Par exemple, au moins 20 pour cent des travailleurs du secteur de la soudure présentent des signes cliniques d’asthme. Et en termes de droit du travail, l’asthme professionnel signifie que les personnes qui en souffrent ne peuvent plus exercer leur emploi précédent. Dans des cas extrêmes, même une brève exposition à des particules nocives présentes dans l’air peut causer des problèmes. Par exemple, les personnes souffrant de maladies cardiaques peuvent souffrir de crises cardiaques ou d’arythmies en raison de la pollution de l’air.Aspiration des fumées de soudure
Si vous souhaitez faire quelque chose pour votre santé pendant le soudage, ou si vous êtes un employeur responsable de la santé de vos employés, vous devez aspirer les fumées de soudure directement au poste de soudage. Reichelt Elektronik propose une large gamme de solutions, en fonction des besoins.
Extraction de fumées pour le laboratoire de loisirs
Dans le cas le plus simple, un extracteur de fumées de soudure se compose d’un petit ventilateur de table et d’un filtre à charbon ou à charbon actif attaché. Les extracteurs de fumées compacts dotés d’une puissance électrique de 20 watts et d’un filtre à l’avant produisent un débit d’air de 100 mètres cubes ou plus par heure, soit près de 30 litres par seconde.L’extracteur de fumée compact avec filtre à charbon actif mesure environ 162 x 200 x 120 mm. Il est alimenté par un moteur de ventilateur silencieux.

Avec le Zero Smog Shield Pro, Weller introduit un nouveau concept de bureau dans lequel l’air de la pièce à usiner est extrait et filtré horizontalement sur le plan de travail. Avec cette solution, la station de soudage peut être placée sur le filtre, ce qui permet de gagner un espace de travail précieux.
Extraction professionnelle des fumées de soudure
Si vous utilisez un poste de travail de soudage professionnel ou si vous effectuez beaucoup de soudure en tant qu’amateur, vous devez choisir un grand dispositif d’extraction fixe ou enroulable. Il y a deux principes de base pour cela. Une variante consiste en une turbine d’extraction avec deux ou plusieurs orifices d’admission qui peuvent extraire l’air du poste de soudage respectif via des tuyaux flexibles. Le tuyau flexible correspondant est ensuite positionné sur le lieu de travail. Ces systèmes d’extraction des fumées de soudure fonctionnent avec des filtres à plusieurs étages pour les poussières fines et les particules qui assurent une purification efficace de l’air jusqu’à 99,97 %.
L’extracteur de fumées de soudure le plus haut de gamme est sans aucun doute l’unité mobile sous table Zero Smog 20T de Weller. Cet appareil roulant nécessite une surface de support de 45 x 45 cm et génère un courant sous-jacent allant jusqu’à 10 000 Pa avec un débit d’air allant jusqu’à 100 m³/h, via une turbine à commande électronique. Dans la version de base, jusqu’à six fers à souder Weller FE peuvent être connectés directement à cette turbine. En option, il existe un système de canalisations personnalisable et dans la configuration finale, un fer à souder jusqu’à 20 FE peut y être connecté. Au total, le système de canalisations peut avoir une longueur allant jusqu’à 200 mètres. Le système de filtre à particules permet un degré de séparation de 99,95 % (avec une granulométrie de 0,16 microns).
Image de couverture : Adobe Stock