Chaque année en France, les dégâts causés par les orages s’élèvent à un montant d’environ un milliard d’euros. Si la foudre frappe votre maison, cela peut être synonyme de dommages considérables pour vos appareils électriques. Découvrez les conseils de reichelt elektronik pour se protéger correctement.
Qu’est-ce qu’une surtension ?
Ce terme indique la présence d’une tension dans le système électrique qui est tellement élevée qu’elle dépasse le seuil de tolérance de la tension nominale. En effet, la tension habituelle des réseaux électriques européens est de 230 volts. Le courant à haute tension qui va, par exemple, être celui de notre cuisine pour y brancher un four électrique est de 400 volts. En cas de surtension, provoquée par exemple par la foudre, les appareils et installations électriques seront endommagés.
Causes et risques des surtensions
La tension électrique présente entre la partie inférieure d’un nuage orageux, qui est chargé négativement, et le sol, qui est chargé positivement, peut souvent atteindre plus de 10 millions de volts.
En cas de modification brutale des charges, le courant peut atteindre une puissance de 300 000 ampères. Dans le meilleur des cas, seuls les fusibles sautent. Mais en fonction de sa puissance, la foudre peut également causer des dommages au bâtiment ou aux installations de celui-ci. Les incendies sont fréquents en raison de la hausse soudaine de la température. Les conduites électriques peuvent sauter et les prises être carbonisées.
Les appareils électroniques comme les ordinateurs, l’électroménager ou même les chauffages électriques peuvent être sérieusement endommagés par une surtension.Les dégâts peuvent aller d’une simple perte des données à une perte totale de l’appareil.
Intervention de l‘assurance
Selon les types d’assurance, il est possible de s’assurer contre les dégâts causés à l’extérieur et à l’intérieur. Une assurance habitation classique couvre les frais en cas d’incendie, de tempête et d’orage. Il est souvent stipulé dans le contrat quel type de mesures de protection contre les orages doivent être prises au préalable, comme l’installation d’un paratonnerre par exemple.
Généralement, l’assurance couvre toutes les parties mobiles à l’intérieur de la maison, telles que les meubles, les tapis, et les appareils électriques. Attention : l’assurance habitation ne prendra pas en charge la perte de vos données.
A retenir : sauvegardez régulièrement les données de votre ordinateur sur des supports externes et conservez les tickets de caisse et factures relatifs à l’achat de matériel informatique.
Types de protection contre les surtensions
Il faut différencier celles que l’on place à l’intérieur ou à l’extérieur :
- Paratonnerre extérieur : dans l’UE, les paratonnerres sont définis par la norme EN 62305. Ils permettent de protéger les bâtiments contre un impact direct de la foudre.
- Parafoudre : aussi appelé parasurtenseur, il est installé dans le tableau électrique et permet de protéger votre installation électrique des surtensions.
- Mise à la terre: ce système permet d’amener le courant vers la terre, et fonctionne grâce à des prises de terre reliées à des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Les produits pour se protéger des surtensions
La diversité des matériaux conducteurs ainsi que la multiplication des appareils électriques dans nos maisons font de celles-ci des terrains idéaux pour la foudre. Box internet, notebooks, ordinateurs/serveurs, télévisions, appareils multimédias ; il est recommandé de protéger tous ces appareils.Et cela commence d’abord par nos prises. Le bloc multiprise de brennenstuhl par exemple, dispose de 8 emplacements et protège les prises des surtensions et de la foudre jusqu’à 4 500 ampères. Le bloc en polycarbonate est extrêmement solide et résiste en cas de chute.
Les câbles sont particulièrement dangereux car ce sont de parfaits conducteurs. Pour cela, il y a l’appareil parafoudre ALLNET, qui se branche entre le câble réseau ou la liaison xDSL /RNIS et l’appareil à protéger. Pour une protection efficace, l’ALLNET ALL95101 doit être raccordé à un conducteur mis à la terre.Un autre appareil efficace pour la protection contre les surtensions et qui joue aussi le rôle de batterie de secours est l’APC Surge Plus 325 avec 4 prises intégrées.
Il ne faut pas non plus oublier la protection USB, qui sépare la connexion électrique entre le PC hôte et l’appareil USB. Lors de la manipulation d’installations lumineuses, électriques ou de machines via USB, il est primordial d’avoir une séparation galvanique pour protéger efficacement le PC hôte.
À lire aussi : Une étude récente de reichelt a démontré que la majorité des Français ne sont pas assez protégés contre les surtensions. Retrouvez les résultats de notre enquête ici.
Image : Adobe Stock