Le reflex numérique incarne l’évolution numérique de la technologie reflex à miroir avec une pellicule. L’appareil photo hybride est un appareil photo numérique doté d’un objectif interchangeable, mais sans miroir. Ce dernier est-il par conséquent inférieur à l’appareil photo reflex numérique ? A-t-on encore besoin d’un miroir pour la photographie numérique ? En principe, non. Toutefois, les clichés pris avec des appareils photo sans miroir diffèrent sous certains aspects, de ceux pris avec un reflex.
La fin du miroir à l’ère du numérique
Le miroir retourne l’image produite par l’objectif dans le viseur jusqu’à ce que vous appuyiez sur le déclencheur de l’appareil photo reflex à miroir. Au moment de prendre le cliché, il coupe le chemin optique, déclenche la fermeture et immortalise la prise de vue derrière.
Sur un appareil photo à pellicule, il s’agit du seul moyen de reproduire exactement la même image dans le viseur et sur le film sensible à la lumière. Il transforme également la vue dans le viseur en prise de vue lorsque le photographe appuie sur le déclencheur.
Sur les appareils suffisamment rapides, l’image créée par le capteur d’image d’un appareil photo numérique peut être simultanément affichée et mémorisée. Si les appareils photo reflex numériques dotés du mode Live View en sont aujourd’hui capables, ce n’est pas le cas des modèles plus anciens. Un appareil photo numérique moderne peut donc afficher l’image sur un écran et dans le viseur électronique avant et pendant la prise de vue.
L’appareil photo reflex numérique a-t-il des capacités en plus que l’appareil photo hybride sans miroir ?
Pourquoi acheter un appareil photo reflex numérique dernier cri ?
Comme les appareils reflex à miroir à pellicule, les appareils photo reflex numériques se caractérisent par une image constamment visible dans le viseur, fidèle à la luminosité environnante, qui ne nécessite aucun courant électrique.
Vous ne devez donc allumer votre appareil photo que lorsque vous voulez réellement prendre une photographie, et non dès que vous avez besoin d’évaluer les effets d’une scène dans le viseur. Mais la luminosité fidèle à celle environnante de l’image dans le viseur constitue un autre avantage, notamment lorsqu’il fait sombre ou nuit.
Contrairement au viseur électronique qui s’éclaire automatiquement, le viseur optique ne vous aveugle pas lorsque vos yeux se sont habitués à la pénombre, et vous n’avez donc pas besoin d’attendre que vos yeux se réhabituent à l’obscurité.
Dans ce genre de situations, le poids en général plus lourd de l’appareil photo reflex peut même présenter un avantage : il amortit le mouvement de l’appareil photo au déclenchement manuel et autorise des temps d’obturation plus longs que sur les appareils photo légers.
Appareil photo reflex numérique ou appareil photo hybride sans miroir : les arguments
La mise au point automatique plus rapide de l’appareil photo reflex numérique ne constitue plus aujourd’hui un argument.
Les appareils photo hybrides sans miroir ainsi que les appareils photo reflex numériques dotés du mode Live View avaient auparavant besoin de plus de temps pour repérer les contrastes lors de la mise au point et ne pouvaient pas utiliser la détection de phase, plus rapide.
Cette différence appartient au passé depuis l’avènement des systèmes de mise au point automatiques hybrides.
Actuellement, les avantages de l’appareil photo reflex numérique sont les suivants :
- Vie de la batterie prolongée
- Image toujours visible dans le viseur, reproduction exacte de l’image de l’objectif
- Luminosité du viseur fidèle à la luminosité ambiante
- Choix d’objectifs actuellement plus important
Les appareils photo hybrides sans miroir présentent les avantages suivants :
- Aucun mécanisme complexe
- Boîtier plus léger (peut aussi être un inconvénient au niveau du mouvement)
- Image dans le viseur correspondant à l’image enregistrée sur la carte mémoire
- Enfin, image disponible dans le viseur même pendant la prise de vue
Image : Fotolia / 94568883 / asife