Comment trouver le bon éclairage extérieur pour sa maison

So konzipieren Sie die richtige Außenbeleuchtung

Un bon éclairage extérieur, sur un terrain ou dans un jardin, doit satisfaire un aspect tout aussi esthétique que fonctionnel. Les chemins, les escaliers et les entrées de la maison doivent pouvoir être empruntés même dans l’obscurité, en évitant les obstacles et les risques de trébucher. De plus, les chemins souvent empruntés ou ceux qui […]

L’embarras du choix : comment sélectionner le trépied qui vous convient

Petit, grand, monopode, aluminium ou carbone : il existe de nombreuses versions de trépieds. Une personne souhaitant investir dans un nouveau trépied doit d’abord analyser ses propres besoins et habitudes, puisque la photographie de nature, de paysage, de voyage, d’événement, d’architecture ou de studio requiert chaque fois des conditions différentes. Grâce à plusieurs conseils et astuces, […]

Identifiez l’emplacement optimal pour votre Box Wi-Fi

Armoires en acier, boîtiers d’ordinateurs, murs en béton épais ou chauffages au sol ralentissent considérablement les signaux Wi-Fi. En cas de mauvaise qualité du signal Wi-Fi, essayez donc de déplacer le routeur. Il suffit parfois de quelques centimètres vers la gauche ou la droite pour que la réception sans fil soit nettement plus efficace dans toute la […]

Repérer les caméras de surveillance grâce à un détecteur intégré

Le nombre de cambriolages ne cesse d’augmenter : les caméras de surveillance ont le vent en poupe. En particulier dans la sphère privée. Quiconque souhaite savoir par exemple si les voisins ont installé des caméras cachées peut le découvrir grâce à un détecteur de caméra espion. Ce type d’appareil de détection identifie des caméras en quelques […]

Mode d’emploi : Protéger sa Fritzbox contre les attaques

Les attaques sur 900 000 routeurs de Telekom parlent d’elles-mêmes : les consommateurs doivent absolument protéger leurs routeurs contre les attaques de hackers, sous peine de subir manipulations, perte de données et vol de mots de passe. Nous vous montrons comment y parvenir face au routeur particulièrement répandu, Fritzbox, du fabricant AVM ; en cinq étapes seulement, votre Fritzbox sera […]

Multimètres : comment ça marche ?

Les multimètres sont des instruments de mesure universels pour différents types de mesures électriques. Ils mesurent par exemple la tension, la résistance et l’intensité du courant. La méthode du multimètre ne relève pas de la magie, tout du moins pas lorsqu’il s’agit de mesurer des valeurs basiques comme la tension. Étant donné que les appareils […]

Protégez vos enfants des dangers d’Internet grâce à la Fritzbox

Arnaques, escroqueries, violence, sexe : quelques clics seulement séparent les enfants et les jeunes du côté obscur de l’Internet. D’ailleurs, les enfants de 10 à 12 ans passent souvent plusieurs heures sur l’ordinateur et sur Internet toujours les jours. Une interdiction pure et simple n’est pas une bonne idée : le Web fait partie du quotidien des enfants, […]

Connecter son imprimante sur réseau

Aujourd’hui, les options comme la numérisation sans fil et l’impression Wi-Fi ont presque autant d’importance que la qualité d’impression, le prix et les fonctions d’une imprimante. Et, en plus de l’ordinateur, on veut aussi pouvoir imprimer depuis son smartphone ou sa tablette.