Comment installer un VPN avec le Fritz!Box 7590

Si les employés veulent accéder aux données et applications de leur employeur à partir de leur bureau à domicile ou sur la route, cela peut entraîner des problèmes qui affectent la sécurité en particulier. L’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) permet d’établir une connexion sécurisée entre les réseaux domestiques et professionnels. Cela permet aux petits […]

Configurez votre propre cloud avec Raspberry Pi

NextCloud est un logiciel open source qui permet de transformer le Raspberry Pi en serveur cloud. Ce serveur peut alors servir pour les galeries photos, la lecture de fichiers multimédia, la synchronisation des données, les calendriers etc. Il est notamment possible d’y partager des données avec d’autres utilisateurs à des fins de collaboration.

Construire une alimentation de laboratoire en 10 étapes!

In 10 Schritten ein Labornetzteil bauen – so geht‘s!

Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment assembler facilement une alimentation de laboratoire. Nous utilisons pour ce faire un module de tension de commande programmable à tension constante et à courant constant que nous intégrons dans un boîtier adéquat. Le projet Niveau : Débutant avec des connaissances de base   Temps : environ deux heures Budget : Environ 80 […]

Comment installer des caméras de sécurité avec POE ?

Caméra de sécurité dans le jardin d'une maison

POE (Power over Ethernet) est une technique qui vous permet d’alimenter des appareils, comme des caméras de sécurité en électricité via le câble LAN. Épargnez-vous la double pose de câbles et économisez de la place ainsi que des frais d’installation. Une structure de switch vous donne en outre des possibilités de configuration étendues pour l’alimentation […]

Installer une prise de courant intelligente en un tour de main

So einfach installieren Sie eine smarte Steckdose!

Vous désirez équiper votre maison de fonctionnalités intelligentes sans devoir remplacer vos appareils électroniques par de nouveaux équipements Smart Home ? C’est désormais possible grâce aux prises de courant intelligentes. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment fabriquer et contrôler vos prises intelligentes grâce à un adaptateur et un Raspberry Pi. Le projet Niveau : Débutant […]

Tutoriel : Créez des vlogs percutants avec GoPro et Adobe Premiere Elements

Mit GoPro und Premiere Elements tolle VLOGs erstellen

Que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook, la vidéo est omniprésente. Même pour les débutants, il existe de nombreuses façons de lancer son vlog. Dans ce tutoriel, découvrez comment produire un vlog à l’aide d’une action-cam GoPro et du logiciel Premiere Elements d’Adobe. Le projet Niveau : débutant Temps : Au moins 1h pour […]

Tutoriel : Fabrication d’un collier lumineux pour chien avec l’Adafruit Flora

Que ce soit par simple coquetterie ou pour vous assurer que votre chien soit facilement visible la nuit, nous vous proposons ici de fabriquer un collier lumineux extravagant pour votre fidèle compagnon grâce au microcontrôleur Flora de la marque Adafruit et son nombre illimité de NeoPixels Adafruit aux couleurs changeantes.