Afficher des textes, des images et des vidéos personnels sur des matrices LED avec le Raspberry Pi

Les matrices LED offrent des possibilités très particulières pour afficher des photos, des lettres des stickers, des images et même des vidéos. Ils attirent l’attention dans le salon à la maison, mais aussi dans les magasins, sur les espaces publicitaires ou dans les foires commerciales. Pour une liberté de conception encore plus grande, plusieurs panneaux […]
Boîte à clés IdO en auto-construction

“L’instrument de mesure est dans le tiroir (verrouillé) de mon collègue, mais il est malade aujourd’hui – donc nous n’y avons pas accès ” ou “Je vous apporterai demain la clé de la deuxième pièce de votre location de vacances” sont deux phrases qui ont lancé le projet présenté ici. Dans notre quotidien, les clés […]
Notes d’application pour la jauge d’épaisseur de revêtement UT343D

1. Introduction L’UT343D est une jauge d’épaisseur de revêtement portable et très précise qui peut mesurer l’épaisseur des revêtements sur les métaux ferreux et non ferreux. Cet instrument possède des fonctions de mesure de haute précision et non destructives, ainsi qu’un algorithme de calcul de la moyenne sur un ou plusieurs points et une sortie […]
Base de données de capteurs avec le Raspberry Pi

Quiconque souhaite enregistrer les données des capteurs sur une longue période est inévitablement confronté à un problème : comment stocker et présenter les données recueillies ? InfluxDB et Grafana sont en fait des outils conçus pour surveiller de grands serveurs, réseaux et sites web. Ce tutoriel explique comment cette combinaison peut être utilisée pour visualiser […]
Bureau, casque, VPN – Tout ce dont vous avez besoin pour votre bureau à domicile et vos visio-conférences numériques

Le télétravail est devenu de plus en plus important ces dernières années. Avec une mobilité mondiale croissante, il est de plus en plus courant pour les employés de ne pas travailler au bureau, mais depuis leur domicile ou durant leurs déplacements. Mais il peut également y avoir d’autres raisons pour lesquelles le télétravail est préféré. […]
Vidéosurveillance à faible coût avec un système de surveillance par caméra IP

En Allemagne, l’utilisation de la vidéosurveillance avec caméras est en plein essor, car de plus en plus de propriétaires et de commerçants veulent protéger leurs biens. Malheureusement, les solutions professionnelles sont souvent très coûteuses et surchargées de fonctions supplémentaires qui ne sont généralement pas utilisées du tout. Dans ce qui suit, nous vous présentons un […]
Cadre photo numérique télécommandé avec le Raspberry Pi

Les cadres photo numériques sont parmi les projets les plus populaires de Raspberry Pi. Dans ce mode d’emploi, nous vous montrons comment vous pouvez le faire confortablement et sans trop d’effort de programmation avec l’application gratuite iOS et Android de la startup FRAMEN de Francfort. Le projet Convient pour: Débutants avec des connaissances de base […]
Conversion d’oscilloscopes de table pour utilisation sur le terrain

Pour de nombreux utilisateurs, qu’ils soient privés ou professionnels, un oscilloscope est un instrument de mesure universel à prix élevé. En règle générale, il est installé dans le laboratoire, dans un atelier de réparation ou sur le lieu de travail personnel du technicien de maintenance et fait donc partie de l’équipement du poste de travail […]
Amazon Alexa sur le Raspberry Pi

De plus en plus de personnes font appel à des assistants linguistiques comme Alexa pour effectuer des tâches quotidiennes simples telles que régler des minuteries, jouer les prévisions météorologiques ou allumer et éteindre les lumières. Mais pouvez-vous aussi utiliser la reconnaissance vocale d’Amazon sans Alexa ? Oui ! Avec un Raspberry Pi, un micro et […]
Avec Synology DiskStation vers votre propre Cloud

La montée en puissance des applications gourmandes en données et les mauvaises nouvelles de fuites récurrentes de données dans les nuages vont de pair. Le stockage en réseau (NAS) est la solution idéale pour stocker des données privées en toute sécurité et localement. Pour en savoir plus, cliquez ici. De plus, l’information est alors disponible […]