Plus besoin de chercher des lettres avec le générateur de lettres pour un baccalauréat

Wer kennt es nicht, das Spiel Stadt-Land-Fluss, aus der Prä-Smartphone-Ära – gespielt in der Freizeit oder unter der Schulbank während des Unterrichtes. Immer wenn es drohte, langweilig zu werden, genügten ein Blatt Papier und ein Stift, um sich die Zeit zu vertreiben. Mittlerweile ist das Spiel wieder in, denn es garantiert trotz seines Alters einen […]
Cela n’a pas besoin d’être toujours cher : voici comment construire votre propre répéteur WiFi

Le signal WiFi laisse parfois à désirer dans les grandes maisons. Si une partie de la maison ou du jardin n’est pas suffisamment couverte par le réseau domestique, vous n’avez pas nécessairement besoin d’un répéteur coûteux. Souvent, une solution artisanale suffit pour renforcer le signal WiFi existant. Dans ce mode d’emploi, nous vous montrons comment […]
Mise à niveau de votre ordinateur : comment rendre votre PC plus rapide ?

Outil puissant d’autrefois, l’ordinateur a perdu de son attrait. Travailler sur PC peut s’avérer fastidieux, avec de longs temps d’attente au démarrage et au lancement des programmes. Alors que d’un côté, les logiciels évoluent en permanence et nécessitent de plus en plus de ressources, l’ordinateur lui, reste ancien. Découvrez comment remettre votre PC en état […]
Configurez vous-même vos éclairages extérieurs intelligents – avec les luminaires Bluetooth® de Steinel

Êtes-vous en train de planifier un système d’éclairage intelligent pour votre maison ? Votre sécurité et votre confidentialité sont-elles prioritaires ? Alors Steinel a exactement les produits qu’il vous faut. En effet, en plus de l’esthétique et de la durabilité des produits, Steinel met l’accent sur la fiabilité et la sécurité des luminaires Bluetooth®. Dans […]
Horloge Nixie avec connexion WiFi

Les affichages à tubes Nixie sont surtout connus pour les appareils de mesure et les machines à calculer électroniques des années 1960 et 1970. Ce tutoriel montre comment utiliser ces tubes culte pour construire une montre avec affichage de la température intégré. Le projet Convient à : des bricoleurs électroniques engagés ayant des connaissances d’Arduino […]
Transmission Ethernet via câble coaxial : une connexion internet dans chaque pièce

Hôtels, maisons de retraite, écoles ou grande maison individuelle : si vous souhaitez avoir accès à internet dans un bâtiment avec de nombreuses pièces réparties sur une large surface, il vous faudra une grande quantité de câblage. L’Ethernet sur coaxial permet d’utiliser les câbles d’antenne comme des lignes de transmissions de données. Le projet Convient à : […]
JOAN – réserver de salles et faire les plannings

Les réunions font partie intégrante de notre vie professionnelle, non seulement virtuellement, mais aussi en personne au bureau. L’espace pour cela est souvent limité et très demandé. Il n’est pas rare que des “batailles spatiales”, des perturbations et d’autres obstacles à la productivité se produisent. Afin de planifier efficacement et de concevoir l’occupation des salles […]
Testez et mesurez vos circuits numériques avec le logiciel LabVIEW et l’analyseur logique portable USB et le générateur de modèles numériques de chez Digilent

Comme l’espace des laboratoires se réduit et que les équipes de développement sont de plus en plus dispersées, les entreprises optent pour des instruments tout-en-un pour compléter les laboratoires traditionnels. Cela crée un besoin de stations de test et de mesure mobiles qui peuvent soutenir tout type de développement. Les dispositifs de test et de […]
Automatisation à la maison III – L’éclairage atmosphérique du lit

Dans la première partie de la série, vous avez posé les bases pour pouvoir réaliser vous-même une domotique. La deuxième partie sert d’introduction à un cadre possible pour intégrer vos propres capteurs et actionneurs dans cette automatisation avec un effort relativement gérable. Pour la troisième et, pour l’instant, dernière partie de cette série, vous construisez […]
Automatisation à la maison II – Programmer vos propres appareils avec ESPHome

Die Qual der Wahl – welche Firmware für die eigenen Nodes? IoT-Geräte sind seit nun schon einigen Jahren in aller Munde. In der DIY-Szene angekommen sind sie aber spätestens mit dem Aufkommen der ESP8266, des ESP32 und der guten Integration in das Arduino-Ökosystem. Nun kann man mit einfachsten Mitteln seine Geräte internettauglich machen. Mittlerweile gibt […]