Les entreprises françaises sous-estiment le potentiel des LED

La récente étude publiée par reichelt elektronik démontre que l’utilisation des LED dans le monde de l’entreprise n’est pas encore assez considérée.
Une installation électrique sur 5 est obsolète en France !

Une étude récemment menée pour le compte de reichelt elektronik démontre la nécessaire mise à jour des installations électriques françaises. Réalisée entre le 26 et le 31 mai 2017 auprès de 1000 personnes, l’étude indique qu’un foyer français sur 5 dispose d’une installation électrique obsolète ou non adaptée. 20% des foyers sont équipés d’installations électriques […]
Comment évaluer les risques lors d’un orage ?

La dernière enquête réalisée par reichelt elektronik révèle que les Français sont encore très mal protégés contre les dommages liés à l’orage. L’étude révèle que 78% des Français sont équipés d’un paratonnerre externe, mais qu’une seule personne sur deux pensent à débrancher les prises en cas d’intempéries. Même si 64% des personnes interrogées déclarent disposer […]
Etude reichelt : 80% des Français insatisfaits de leur connexion Wi-Fi

Selon une enquête menée par reichelt elektronik et OnePoll sur la qualité de la connexion Wi-Fi dans les foyers français, 80% des Français sont insatisfaits de leur connexion WiFi à la maison. L’étude révèle aussi des comportements à risque : 81% des Français donnent les codes d’accès de leur Wi-Fi à leurs proches à la maison, […]
Longévité et consommation d’énergie – les Français plébiscitent la technologie LED pour l’éclairage.

D’après une étude menée par OnePoll pour reichelt, 91% des Français utilisent des LED à la maison. Les répondants font aussi particulièrement attention à la longévité et à la consommation énergétique lors de l’achat. Mais pour 48% des Français, le prix des LED est toujours une des conditions qui les freinent à en acheter.
Etude reichelt : la maison intelligente, déjà 50% des foyers français équipés

Une nouvelle étude One Poll pour reichelt effectuée en avril 2017 auprès de 2 000 participants en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, nous apprend que 50% des Français utilisent déjà des systèmes de maison intelligente en 2017. Un niveau d’équipement que nous envient les Britanniques (36% d’utilisateurs seulement) alors que plus de deux tiers des […]
Une faille dans la sécurité : seulement 4 % de la population utilise un système d’alarme

Le nombre de cambriolages a atteint un niveau record en 2015 outre-Rhin, et cette tendance à la hausse se confirme. Pourtant, peu de foyers s’équipent d’un système d’alarme : 4 % de la population seulement en ont installé un dans leur maison ou leur appartement. Telles sont les conclusions d’un récent sondage.