Près de la moitié des entreprises industrielles françaises (47%) travaillent déjà avec des cobots selon une étude reichelt elektronik

Les cobots arrivent !

Conséquence de l’énorme développement de la robotique, les cobots ne sont plus une rareté dans les entreprises françaises. Désormais abordables et attrayants, 95 % des entreprises industrielles françaises reconnaissent que l’utilisation de robots accroît leur compétitivité et 71% des petites et moyennes entreprises possèdent déjà des robots selon une étude menée par OnePoll pour reichelt […]

Les cartes de développement dépassent progressivement les PC industriels : Près de deux tiers (65%) des entreprises les ont adoptées dans l’industrie

À l’origine conçues pour une utilisation privée, les cartes de développement séduisent les industriels français avec une popularité qui ne fait que croître. Aujourd’hui, une grande majorité d’entre eux (65%) s’en est équipée selon la dernière enquête menée par OnePoll pour reichelt elektronik, l’un des plus grands distributeurs en ligne d’électronique en Europe. Les cartes […]

Crise énergétique : 88% des entreprises françaises s’attendent à voir leurs coûts énergétiques augmenter au cours des trois prochaines années

l'augmentation des coûts énergétiques : comment les entreprises économisent l'énergie.

Wie lange werden die Gasreserven der Bundesrepublik noch halten, und steuert Deutschland dann auf eine Energiekrise zu? Energiesparen in Unternehmen: Fragen wie diese bereiten Unternehmen derzeit große Sorgen. reichelt elektronik hat mehr als 1000 Unternehmen in Europa – darunter 500 in Deutschland – gefragt, welchen Einfluss die derzeitige Situation in der Energieversorgung auf ihre Wirtschaftlichkeit […]

82% des entreprises françaises sont fortement impactées par la pénurie de matériaux selon une enquête reichelt elektronik

82 % des entreprises industrielles françaises sont confrontées à des limites en raison de goulets d'étranglement dans leur chaîne d'approvisionnement.

La situation s’est dégradée ces derniers six mois selon les entreprises françaisesPlus de la moitié (51%) d’entre elles considèrent la pénurie de ressources comme un risque important, contre 35% en juin 2021 Paris, le 17 février 2022 – En quelques mois, la situation s’est dégradée pour les entreprises françaises sur le plan logistique. La dernière […]

Industrie : Près de la moitié des entreprises industrielles françaises qui utilisent l’IA dans leur production n’ont pas encore de stratégie associée

Industrie : près de la moitié des entreprises industrielles françaises qui utilisent l'IA dans leur production n'ont pas encore de stratégie associée

Les décideurs français estiment qu’il faudrait attendre plus de 6 ans pour que l’usage de l’IA soit généralisé dans le secteur de la production industrielle, selon une nouvelle étude reichelt elektronik Paris, le 17 novembre 2021 – Présentée comme une solution miracle pour les industriels, l’IA a de nombreux atouts à leur offrir notamment en […]

Durabilité des appareils électriques : 89% des Français y prêtent attention et sont prêts à dépenser +7% pour des produits neufs durables

Deutsche kaufen ihre Elektroprodukte umweltbewusst – Aber bitte nicht zu teuer

Près de la moitié des Français ne savent pas qu’ils peuvent retourner leurs petits appareils électroniques à leurs détaillants en magasins (38%) ou sur Internet (45%) selon une étude Reichelt elektronik Paris, le 15 septembre 2021 – La durabilité est désormais un critère d’achat pour la majorité de la population cristallisée par la mise en […]

35 jours d’arrêt de production en moyenne : la conséquence alarmante des retards sur la chaîne logistique pour les entreprises françaises

Umfrage: Lieferengpässe verursachen durchschnittlich Verluste von fast 1 Million Euro

reichelt elektronik a mené une enquête pour déterminer les conséquences des pénuries de ressources et des goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement. Paris, le 16.06.2021 – Marquée par la crise pandémique, l’année 2020 a amené son lot de complications pour les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Depuis janvier 2020, les entreprises ont noté un temps d’arrêt […]

55% des Français souhaitent faire l’acquisition d’une voiture électrique mais leur coût reste un frein pour 2/3 d’entre eux

Trotz heftiger Kritik an Batterieeinsatz bei Elektroautos, belegt Umfrage von reichelt elektronik, dass das E-Auto an Fahrt aufnimmt Die Anzahl neu zugelassener Elektroautos in Deutschland steigt und führt zu einer kontroversen Diskussion: Für die einen sind E-Autos ein nicht ausgereifter Trend. Für die anderen verkörpern Elektroautos einen notwendigen Schritt, um die CO2-Bilanz zu senken. Bei […]