L’IA dans les PME

Avec le contexte international incertain, 69 % des PME françaises plaident pour une accélération de l’adoption de l’IA pour ne pas être distancés par les États-Unis ou la Chine: Longtemps réservée aux grands groupes, l’intelligence artificielle devient un levier incontournable pour les PME industrielles françaises. Une enquête menée par OnePoll pour reichelt elektronik auprès de […]
La Supply Chain française sous pression : l’optimisme des industriels est en chute libre par rapport à 2023 selon une enquête reichelt elektronik

Paris, le 28 octobre 2024 – En raison des problème d’approvisionnement qui s’éternisent, les industriels français sont à la peine. Seuls 40 % estiment que la situation s’améliorera dans les douze prochains mois, c’est 16 points de moins qu’en 2023. Aujourd’hui, 68 % signalent des perturbations majeures ou modérées dues à des goulets d’étranglement dans […]
Maison intelligente : 56% des ménages français ont passé le cap ; ils restent toutefois loin derrière leurs voisins européens

Paris, 25. septembre 2024 – Les appareils intelligents ne sont plus une curiosité au sein des foyers français. Un peu plus de la moitié des ménages français (56 %) se sont équipés de ces outils intelligents pour les aider dans leur quotidien. Ils restent toutefois moins nombreux à avoir franchi le pas comparés à ses […]
L’automatisation en plein essor : Les entreprises industrielles françaises croient en leur force d’innovation

Paris, le 5 mai 2024. L’automatisation serait-elle la solution universelle pour l’industrie ? Cela semble être le cas pour la majorité des entreprises industrielles françaises (58%) qui pense que leur production sera entièrement automatisée dans cinq ans et plus de deux tiers (62%) considèrent que l’automatisation est essentielle pour rester compétitives. Toutefois, seuls 25% des répondants […]
Transformation numérique : Les industriels français positifs sur leur avancée, mais l’IA peine à séduire avec seulement 30% de projets envisagés selon une étude reichelt elektronik

La majorité des entreprises industrielles françaises profitent déjà largement des projets de numérisation. Mais la pénurie de main-d’œuvre continue d’entraver durablement ces projets. Les industriels français surestiment-ils leur numérisation et, plus généralement, celle de leur pays ? Une étude menée par OnePoll pour Reichelt Elektronik auprès de 250 entreprises industrielles françaises propose un examen de […]
Suppy chain : Du Covid aux crises géopolitiques et économiques : l’industrie française va-t-elle de mal en pis ?

reichelt elektronik publie son rapport 2023 sur l’état de la chaîne d’approvisionnement en France. Paris, 6 novembre 2023 – Déjà mis à mal par une chaîne d’approvisionnement perturbée par la crise covid, les industriels français sont désormais confrontés à une crise géopolitique et inflationniste d’ampleur. L’espoir d’une amélioration s’étiole d’année en année : aujourd’hui, plus […]
A l’approche de l’hiver, le coût de l’énergie inquiète de plus en plus les Français

52% des français prévoient de restreindre leur consommation d’énergie cet hiver et 21% vont prendre des mesures drastiques Pourtant 35% ne savent pas évaluer les effets nets des économies d’énergies et peinent à planifier des investissements qui se révéleraient rentables Paris, 8. septembre 2023 – Dans un contexte toujours plus électrique entre la peur de […]
L’industrie 4.0 peine à se développer en France à cause des freins de la connectivité.

Paris, 29 06 2023 – L’industrie 4.0 pousse les industriels à accélérer leur transformation numérique. Néanmoins, ces derniers sont freinés par une connectivité souvent défaillante impactant la transmission des données pourtant au cœur de l’industrie du futur. La cause ? Des hardwares et des protocoles de communication non compatibles avec leurs nouveaux enjeux de production […]
62 % des industriels français ont réalisé des investissements pour réduire leurs coûts énergétiques

22% d’entre eux ont constaté une économie d’énergie entre 21 et 40% l’hiver dernier selon une étude de reichelt elektronik Paris, 09.05.2023 – Depuis l’automne dernier, les mesures d’économie d’énergie ont été l’une des principales préoccupations des entreprises industrielles françaises. En effet, malgré la mise en place d’un bouclier tarifaire, plus des trois quarts des […]
46% des petites entreprises françaises sont avancées dans la numérisation de leurs processus selon une étude reichelt elektronik

7 000 euros par an. C’est la somme que les décideurs IT travaillant dans les petites entreprises estiment qu’il faudrait dépenser pour investir dans la numérisation de leur système ou dans des équipements permettant la numérisation