Évitez les erreurs de maintenance les plus courantes

Die gängigsten Fehler bei der Wartung vermeiden

Längst nicht immer läuft die Wartung nach Plan. Das kommt Unternehmen im schlimmsten Fall teuer zu stehen, denn Maschinenausfälle können große Industrieunternehmen bis zu 100.000 Dollar pro Stunde kosten.* Damit es erst gar nicht so weit kommt, zeigen wir Ihnen hier die sechs häufigsten Fehler bei der Wartung – und wie man sie vermeidet. 1. […]

Choisir le bon cadenas pour une sécurité optimale

Die Wahl des richtigen Vorhängeschlosses für optimale Sicherheit

Michael Chappell est Brand Manager pour les produits et le marketing chez Kasp, une marque de Carl Kammerling International. Il explique ici les facteurs à prendre en compte lors du choix d’un cadenas pour garantir une sécurité optimale. La technologie évolue constamment et le nombre de produits de sécurité sur le marché est désormais écrasant. […]

Plus de mémoire et meilleures performances pour votre PC : Comment choisir le bon SSD ?

Mehr Speicher und Leistung für Ihren PC: So wählen Sie die richtige SSD

Démarrage rapide des programmes, temps de chargement courts, plus silencieux et moins énergivore : le bon SSD (Solid State Drive) augmente efficacement les performances et surtout la vitesse de votre PC. Mais à quoi d’autre faut-il faire attention parmi le large choix de SSD ? Découvrez comment faire le bon choix et quels critères méritent […]

De la ville intelligente à l’imagerie médicale : reComputer Industrial fait avancer vos projets d’IA

De la ville intelligente à l’imagerie médicale : reComputer Industrial fait avancer vos projets d’IA

Qu’il s’agisse d’analyse vidéo, de reconnaissance d’objets, de robotique ou de traitement du langage, avec le reComputer Industrial J4012, vous bénéficiez du meilleur support pour vos futurs projets basés sur l’intelligence artificielle, nécessitant une puissance de calcul élevée. Le mini-ordinateur innovant est doté de nombreux points forts techniques. Il est idéal pour diverses tâches dans […]

Gradation avec des LED

Welchen LED-Dimmer benötige ich?

De quel variateur LED ai-je besoin et à quoi dois-je faire attention lors de l’achat ? De l’extérieur, un variateur LED n’est en réalité qu’un variateur normal. L’intérieur et la technologie sont complètement différents et conçus pour être utilisés avec des LED. Il existe différents types de variateurs LED. Afin d’obtenir un bon résultat de […]

Système de rail URail 230V : Réalisation de vos nombreuses idées d’éclairage !

URail Schienensystem 230V – Viele Ideen, ein Licht-Schienensystem!

Vous avez une excellente idée d’éclairage pour votre maison, que malheureusement vous ne parvenez pas à réaliser avec des luminaires ordinaires ? Avec le système de rail monophasé flexible URail de Paulmann, vous pouvez créer vos propres univers d’éclairage ! Qu’il s’agisse de luminaires suspendus modernes dans la cuisine, de spots dans le couloir ou […]

La sonorité invisible : le guide complet des transducteurs acoustiques de VISATON

Der umfassende Guide zu Excitern von VISATON

Ce ne sont pas des haut-parleurs standards : les transducteurs acoustiques, également connus sous le nom d’excitateurs ont des bobines acoustiques, des aimants et des suspensions tout ce qu’il y a de plus normal. Par contre ils n’ont pas de membrane classique qui normalement produit le son. Ils peuvent être utilisés pour créer des enceintes invisibles […]