Max2Play avec Raspberry et HifiBerry : un son exceptionnel

Un son unique d’une qualité optimale – tout cela n’était jusqu’à présent possible qu’avec des systèmes audio hors de prix. Mais grâce à la carte son HifiBerry, vous pourrez transformer un mini-ordinateur Raspberry Pi en un lecteur de musique en streaming haut de gamme. Branché à un système stéréo, la lecture de vos musiques préférées vous procurera un […]
Tout ce que vous devez savoir sur les batteries au lithium

Les appareils mobiles modernes misent généralement sur la puissance des batteries lithium-polymère ou lithium-ion. Petite différence, mais subtile, entre ces deux techniques : les électrolytes nécessaires au transport d’ions se composent d’un liquide dans le cas des batteries lithium-ion, et pour les batteries lithium-polymère à partir d’un film sous forme de gel à base de polymère. […]
Comment éviter la perte de données en cas de panne de courant

Une détonation et le courant disparaît. Et avec lui, peut-être de précieuses photos, de la musique ou des documents stockés sur des PC, des disques durs ou des serveurs. Difficile à croire : pannes de courant et surtensions électriques sont responsables de la moitié des dommages informatiques et des pertes de données.
Un disjoncteur différentiel FI pour se protéger des électrocutions

La sécurité résidentielle normale (fusible et disjoncteur) ne protège pas contre les chocs électriques, elle réagit trop lentement et ne protège les câbles que contre une surcharge, évitant ainsi d’importants dégâts. Seul un disjoncteur différentiel FI assure une véritable protection contre les chocs électriques mortels.
Comparatif des principaux instruments de mesure pour l’électronique

Quiconque souhaite installer des câbles électriques ou travailler avec des composants électroniques requiert un certain nombre d’instruments de mesure. Qu’il s’agisse de se raccorder à l’alimentation secteur ou d’alimenter des installations grâce à la tension réseau, la sécurité prime ! Mais il y a d’autres raisons qui justifient d’utiliser des instruments de mesure. Cette vue d’ensemble […]
Stockage NAS : la solution de stockage intelligente

Plutôt que d’équiper un PC ou un Mac d’un nouveau disque dur plus volumineux, l’achat d’un système Networked Attached Storage (NAS) constitue une alternative astucieuse. Pourquoi ? Le stockage en réseau permet d’obtenir un espace de sauvegarde immédiat sur le réseau. Tous les ordinateurs connectés au réseau affichent immédiatement une plus grande capacité de stockage.
Guirlandes lumineuses : nos conseils pour une installation en extérieur et en intérieur

Des guirlandes lumineuses ne manqueront pas d’attirer tous les regards, et pas seulement durant les mois sombres de l’année. Que ce soit sur le sapin de Noël, dans le jardin ou sur des rampes d’escalier : leurs nombreuses petites lumières créent une atmosphère tout à fait particulière. Notre guide vous explique quels types sont disponibles et […]
Choisir le bon fer à souder pour vos projets

Les fers à souder permettent de faire fondre un métal, tel que l’étain, et donc de relier divers composants. Les appareils sont constitués d’une pointe métallique chauffante et d’une poignée isolée. La chaleur est principalement générée par le courant circulant à travers une résistance électrique chauffante. Tous les fers à souder ne sont pas identiques ; […]
Premiers pas dans la maison intelligente Fritzbox

AVM intervient dans le domaine du gaz pour maisons intelligentes. Les routeurs Fritzbox traditionnels font office de commande centralisée de la “maison intelligente”. L’entreprise présente non seulement de nouveaux appareils, tels qu’une prise intelligente pour une utilisation en extérieur ou des thermostats de chauffage réglables à distance, mais adapte également les possibilités de contrôle. L’intégration de […]
Chauffage intelligent : comment moderniser ses installations ?

Les systèmes de contrôle du chauffage intelligent garantissent à la fois des pièces chaleureuses et confortables, mais également une réduction significative des coûts, pouvant atteindre, en fonction de la surface habitable, plusieurs centaines d’euros par an. Une chaleur agréable, sans chauffage permanent Les systèmes intelligents détectent lorsque le dernier habitant quitte la maison et baissent […]