Les pinces à dénuder et outils à dégainer adaptés à tous les types de câbles

Quiconque souhaite réinstaller des câbles, ne peut faire l’impasse sur le dénudage. Ainsi, les conducteurs individuels peuvent être raccordés à d’autres appareils ou câbles. Dans cet article, nous vous proposons diverses possibilités afin de dégainer des câbles très différents et de dénuder des fils de façon adéquate. Le tout sans endommager les conducteurs internes. Le […]
Plus de sécurité et moins de risques pour la santé grâce à l’outillage électrique

Les opérations telles que le vissage, le perçage et le soudage disposent bien souvent de contraintes, physiques ou opérationnelles. Notamment lorsque les outils sont liés directement à une station ou à un poste comme pour le soudage, par exemple. L’invention des outils électriques alimentés par batterie a rendu la vie plus facile aux artisans. Ils […]
La photographie à filtre rectangulaire : des possibilités insoupçonnées

Pourquoi ajuster ou modifier une photographie manuellement à l’époque de Photoshop, Lightroom…? En ce qui concerne l’utilisation de filtres rectangulaires, la réponse est simple. Ces filtres peuvent générer des résultats et des effets d’image qui ne peuvent pas être obtenus en post-traitement. Découvrez ici les différents types de filtres rectangulaires disponibles et leurs modes d‘utilisation.
Comment fonctionne l’alimentation électrique par câble Ethernet ?

L’alimentation électrique par câble Ethernet (aussi connue sous l’abréviation PoE pour « Power over Ethernet » en anglais) offre de nombreux avantages et champs d’application. Nous vous expliquons ici comment fonctionne cette technologie, quelles sont les exigences techniques et les applications les plus répandues.
Les trois points forts d’Homematic IP

La diversité est le point fort de Homematic IP. Nous vous présentons ici trois composants qui offrent un très bon aperçu de la diversité de ses produits et solutions. Homematic IP : sécurité et efficacité énergétique tout-en-un Grâce au détecteur de porte et fenêtre de Homematic IP, le système sait à quelle fenêtre ou quelle porte […]
Une maison intelligente avec Homematic IP : premiers pas

Passer à la technologie intelligente est un jeu d’enfants. Nous vous expliquons comment équiper votre maison avec quelques composants de base Homematic IP.
Des boîtiers universels pour applications électriques et électroniques

Les boîtiers universels existent en différentes formes, couleurs et différents matériaux. Que ce soit pour un montage mural ou au plafond, sur une table ou un bureau, portable ou en réseau, trouvez le bon boîtier pour chaque application électrique et électronique sur www.reichelt.com. Sécurité : ce qu’il faut garder à l’esprit Selon l’endroit où les composants […]
Choisir une solution réseau adaptée à son environnement

Avec une solution réseau adaptée, il est tout à fait possible de faire de son salon un centre multimédia intégrant un bureau entièrement connecté ou une installation domotique complète. Néanmoins, en fonction de l’utilisation que vous en aurez, des spécificités de votre logement et donc des besoins en bande passante, se pose la question de […]
Où placer votre détecteur de monoxyde de carbone ?

Indolore, incolore et quasiment indétectable au goût, le monoxyde de carbone est particulièrement sournois car l’inhaler peut avoir des conséquences graves sur la santé, jusqu’à entraîner la mort. Les détecteurs de monoxyde de carbone (ou CO) nous avertissent en cas de fuites de ce gaz très dangereux et nous protègent contre les risques d’intoxication mortelle. […]
Le RGPD et la vulnérabilité des clés USB

Le temps presse : le 25 mai 2018 au plus tard, le nouveau règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur et son non-respect pourra entraîner des sanctions sévères. Par conséquent, il est important pour les entreprises de toutes tailles d’adapter leurs mesures de sécurité ou de mettre en place […]