Un foyer intelligent et joliment agencé avec Apple HomeKit

Apple HomeKit permet de commander un grand nombre d’appareils compatibles en réseau via une application centrale. Avec l’aide de Siri, l’assistant vocal d’Apple, vous pouvez contrôler sur simple commande vocale vos luminaires et votre thermostat intelligents, mais aussi vos enceintes, votre système d’alarme et vos volets. Mais ce n’est pas tout : Siri apprend au fur […]
La technologie USB-C : plus rapide, plus résistant et réversible

Plus d’erreur possible pour l’insertion du connecteur USB dans le port grâce à la technologie USB-C : le connecteur est réversible ! Grâce à cette innovation, le connecteur affiche également une durée de vie prolongée selon l’USB Implementers Forum (USB-IF). Ainsi, il est capable de prendre en charge 10 000 connexions, soit sept fois plus que le […]
Exposition au radon : quels sont les risques et comment s’en protéger ?

L’exposition au radon représente un risque réel pour la santé. Le radon est présent sur l’ensemble du territoire français, avec des zones à risque plus ou moins élevé selon les régions. Si sa concentration dans les bâtiments est très variable, son accumulation au sein des habitations est dangereuse.
Trouver un éclairage efficace pour les commerces, les bureaux et les sites de production

L’éclairage pour les espaces de travail joue un rôle central dans la capacité de concentration et le bien-être des employés. Il contribue plus largement à un environnement de travail sûr et ergonomique. C’est pourquoi une expertise professionnelle est nécessaire lors de l’installation des éclairages dans les ateliers, les sites de production, les magasins ou encore […]
Des machines sûres et productives grâce aux variateurs de vitesse

Le respect des règles de sécurité est un point extrêmement critique et complexe pour le secteur de l’ingénierie mécanique. Lorsqu’elles possèdent des équipements vieillissants, les entreprises sont souvent face à la nécessité coûteuse de mettre leurs machines aux normes de sécurité, voire de remplacer complètement ces machines. Un variateur de vitesse, comme l’Altivar 320 (ATV320) […]
DSL ou câble – quelle connexion choisir ?

Pour la plupart des ménages, avoir une connexion internet rapide est aussi commun que d’avoir l’eau courante. Mais contrairement aux canalisations, les manières de faire parvenir la connexion internet jusque dans un foyer varient considérablement.
À chaque usage le bon câble de raccordement

Malgré l’avènement de la communication sans fil, le câble de raccordement est un incontournable pour les réseaux domestiques privés, les réseaux de bureaux ou même pour les usages industriels. Attention toutefois, il existe des différences dans les câbles de raccordement.
Bon marché ou haut de gamme – Quelle caméra embarquée choisir ?

La qualité d’image de la dashcam est primordiale Lors de l’achat, assurez-vous que la caméra embarquée dispose d’une résolution d’image aussi élevée que possible. Beaucoup de modèles disposent d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour 60 photos par seconde. La qualité d’image est un facteur particulièrement important pour les enregistrements de nuit. Certaines dashcams […]
Le sertissage plutôt que le brasage

Afin d’établir des connexions électriques entre des câbles/fils et des connecteurs/prises, on utilise souvent un fer à souder plutôt qu’une pince à sertir. Dans le cas du brasage, on dénude et soude les câbles ou les fils conducteurs à des embouts ou à des œillets/points de contact. Ce principe est souvent utilisé pour les câbles […]
L’éclairage extérieur intelligent avec capteur HF

Avoir un éclairage extérieur dans son propre jardin n’est pas seulement esthétique, c’est également utile pour trouver son chemin et sécuriser sa propriété. Il n’y a généralement qu’un seul problème : programmer l’éclairage s’avère souvent laborieux. Découvrez, dans ce tutoriel, comment installer des capteurs à haute fréquence.