Le bon outil de vissage pour l’armoire électrique

Kraftform Kompakt VDE – le multitalent ergonomique pour les électriciens Si l’électricien a besoin d’un outil de vissage adapté à un maximum d’applications, le système de lames interchangeables Kraftform Compact VDE est le bon choix.Compact et protégé dans des sacs textiles légers et robustes, le Kraftform Compact VDE est également le compagnon idéal pour les […]
Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire pour manipuler correctement les batteries mobiles

Si l’indicateur d’état de charge de votre smartphone ou de votre tablette s’éteint sur la route et que vous ne pouvez pas voir une prise de recharge, vous avez besoin d’une source d’alimentation mobile. Les Powerbanks se sont entre-temps révélées particulièrement populaires auprès des consommateurs. Un Powerbank est un chargeur portable conçu pour charger des […]
L’avenir des LEDs – une interview avec LED’s CHANGE THE WORLD

Veuillez vous présenter et présenter votre entreprise LED’S CHANGE THE WORLD. Il y a 8 ans, nous avons fondé la société Sengled and I, LED’s CHANGE THE WORLD GmbH, avec M. Peter Petz.À l’époque, nous visions le consommateur final avec nos lampes LED de haute qualité à usage général à des prix très compétitifs. Entre-temps, […]
Vidéosurveillance sur propriété privée : Qu’est-ce qui est permis ?

Même s’il est encore un peu timide dans certaines régions du pays, l’été approche à grands pas – et avec lui vient la période des Fêtes que beaucoup de gens attendent avec impatience : emballer sept choses, quitter le travail et la vie quotidienne et simplement s’arrêter. Mais tout ce qui est à la maison […]
SMA et RP-SMA – Ce que vous devez savoir sur les connecteurs coaxiaux

SMA et RP-SMA sont des connecteurs dits coaxiaux et la norme pour les connexions d’antenne. Avec un mécanisme de couplage vissable, ils constituent les interfaces minimales pour les câbles coaxiaux.
Alimentation sans coupure – Comment protéger les appareils électroniques en cas de panne de courant ?

L’électricité est une denrée que nous utilisons aussi naturellement que l’eau. Ce n’est qu’en cas de problèmes d’alimentation – par exemple en cas de panne totale ou de fluctuations de tension – que nous réalisons à quel point notre vie quotidienne dépend d’une alimentation électrique fiable.
Des gadgets de voyage utiles pour plus de sécurité et de détente

Enfin, c’est à nouveau le temps : le prochain voyage est à l’ordre du jour. Qu’il s’agisse de vacances tant attendues, d’un voyage d’affaires ou d’un prochain changement de lieu en tant que nomade numérique. Dans les trois cas, les bagages doivent être soigneusement examinés afin que rien d’important ne soit oublié. Mais que faut-il […]
E-Mobilité : Nous clarifions 7 mythes

Le trafic est l’une des trois premières sources d’émissions en Allemagne, mais la mobilité électrique peut y remédier. Selon un calcul de VW, l’énergie électrique est environ trois fois plus efficace que les carburants synthétiques, car un véhicule électrique consomme environ 400 wattheures par kilomètre sur l’ensemble de son cycle de vie sur 200 000 […]
Assurance qualité professionnelle avec les enregistreurs de données tempmate

Qualité, intégrité et fiabilité – c’est ce à quoi de nombreux clients attachent la plus grande importance dans leurs produits. Si l’une de ces caractéristiques est défectueuse ou inexistante, cela entraîne souvent une insatisfaction à l’égard du produit ou du fabricant et une perte de confiance envers le détaillant. Les distributeurs, les producteurs et les […]
Ce que vous devez savoir sur le Wi-Fi et la dernière version Wi-Fi 6

La norme Wi-Fi IEEE-802.11ax devrait être publiée cette année. Les noms des normes changeront également en même temps. Le 802.11ax, relativement complexe, deviendra le Wi-Fi 6. rétrospectivement, les anciennes normes prendront également un nouveau nom, du premier Wi-Fi 1 (802.11) au Wi-Fi 5 actuellement utilisé (802.11ac). Wi-Fi ou WLAN ? Quelle est la différence ? […]